Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Plan API 53C Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Pistón
El Plan API 53C moviliza un fluido de barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión es un acumulador de pistón. El Plan 53C es la opción de preferencia para aplicaciones en las que la presión de la cámara de sellado puede variar durante la operación de la bomba. Normal...
-
Plan API 54 Fluido Barrera Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 54 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido barrera presurizado a la cámara de sellado. El fluido barrera es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Este fluido se mantiene a una presión superior a la de ...
-
Plan API 55 Fluido Amortiguador Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 55 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido amortiguador no presurizado a la cámara de sellado. El fluido amortiguador es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Un Plan 55 puede contener filtros, enfriad...
-
Plan API 72 Gas Amortiguador
El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre los sellos interno y externo. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmente nitrógeno. El panel de soporte del sello contiene un filtro coalescent...
-
Plan API 11 Lubricación
El Plan API 11 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. El plan 11 es el plan de lubricación básico para la mayoría de las bombas. Plan API 11 Los componentes de conjunto se...
-
Plan API 12 Lubricación con Filtro
El Plan API 12 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. Para eliminar las partículas de la corriente de lubricación y evitar obstrucciones, el caudal pasa por un filtro antes del...
-
Plan API 13 Lubricación desde Cámara a Aspiración
El Plan API 13 recircula el caudal desde la cámara de sellado al lado de aspiración de la bomba. Este plan es habitual en bombas verticales. Plan API 13 Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales. Este Plan: Elimina calor y purga las part...
-
Plan API 14 Lubricación, Combinación de Planes 12 y 13
El Plan API 14 combina los Planes 11 y 13. Recirculación del caudal desde la descarga de la bomba hacia la cámara de sellado y desde ésta a la aspiración de la bomba. Dado que la cámara de sellado está continuamente venteada, el caudal es mayor, aumentando la capacidad de enfriamiento. Plan API...
-
Formación en Sistemas de Tubo para Productos Químicos y de Refino
El Programa de Formación Swagelok ® para Sistemas de Química y Refino El Programa de Formación Swagelok ® para Sistemas de Tubo de la industria Química y de Refino es un curso estandarizado globalmente de dos días de duración, diseñado para solucionar las necesidades de formación en tubo de peque...
-
Formación en Sistemas de Tubo para Hidrógeno
El Programa de Formación Swagelok ® en Sistemas de Tubo para Aplicaciones de Hidrógeno Uno de los retos más formidables en el desarrollo de sistemas de fluidos de hidrógeno seguros, fiables y estancos es la propia naturaleza del hidrógeno. El hidrógeno es un gas de molécula pequeña que puede es...