无论您需要的是标准解决方案还是定制安排,我们都可以为您设计和组装适合您的气体输送系统。我们的标准气体输送面板是经过完全组装和测试的。它们的订购可以很容易地从我们的应用指南中以单个零件编号的形式完成,从而尽可能地减少您的工程师在规范和采购新系统上花费的时间。它们还具有高度的可配置性 — 我们可以根据需要增加功能或进行修改以符合您的要求。
我们根据优秀实践设计世伟洛克气体分配系统。我们的模块化面板采用尽可能少的螺纹连接,减少潜在的泄漏点,而且它们都有直观的标签,以增强安全性、易用性和可维护性。我们所有的气体分配系统均享有世伟洛克终身有限保证服务。
请听我们的工程师介绍我们所提供的由世伟洛克设计的不同气体分配子系统,以及它们可以为您创造的收益。
在各模块化气体分配子系统中进行选择
世伟洛克气体分配系统是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,可能包括四个子系统:
- 世伟洛克®气源进气口 (SSI)
- 世伟洛克®气体面板 (SGP)
- 世伟洛克®切换装置 (SCO)
- 世伟洛克®使用点 (SPU)
世伟洛克® 气源进气口 (SSI)
气源进气口在高压气源和分配系统之间建立连接。重要的是,进气口要有适当的钢瓶连接;软管;卡套管;过滤器;以及排气、吹扫和泄压功能,以确保气体能够安全地输入到初级气体压力控制或自动切换装置中。
对于单个钢瓶,组装可以简单到只需一根软管和一个接头,而多个钢瓶可能需要一个包含许多软管和阀门的歧管。
我们提供:
- 高度可配置的选项,可在更换气瓶时吹扫或排放气体,始终确保操作人员的安全
- 可选择对单个管路进行排气,尽可能地延长正常运行时间
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
人们很容易认为气源进气口在标准情况下会配备新的气体面板,并将使用正确的钢瓶接头,但情况并非总是如此。我们的顾问将确保所有的部件都包括在内,并正确指定较小的连接点,确保软管不会掉到地上,且部件得到妥善支撑。此外,当某些气体可能需要使用特殊软管时,我们可以提供建议。
世伟洛克®气体面板 (SGP)
作为初级气体压力控制,SGP 须完成源气体的首次减压,并确保将其以正确的流量输送到系统的下一级。减压可以通过单个减压阀以单级减压或通过两个减压阀的两级减压的形式实现。
我们提供:
- 模块化面板易于维修,因为任何零件都可以通过世伟洛克连接工具拆卸,因此面板永远不需要拆卸
- 如果您有现场需要,可选择在调压阀和阀门周围实施颜色编码措施
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
确定正确的进气口和输送压力可能很困难 — 我们的顾问会清楚地解释不同介质的注意事项。我们还可以帮助您理解在什么情况下会需要两级调压阀 — 许多客户惊讶地发现大多数气瓶并不需要双级解决方案。
世伟洛克®切换装置 (SCO)
自动切换系统可从一种气源无缝切换到另一种气源,以确保不间断供应。这是通过两个调压阀的交错设定点实现的,从而使系统在更换主要气源时可以继续运行。我们的切换站允许应用客户指定的切换设定点,以帮助减少废气残留在钢瓶中。
我们提供:
- 更多的保证切换点的质量保持一致
- 可选的线路调节,如果您的系统下游有个调压阀,这可以消除在 SCO 上安装一个调压阀的额外成本
- 在你的需求中,可以灵活的设置切换压力
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
自动切换系统被广泛使用,但往往没有得到很好的理解。此外,“万全之策”型的解决方案往往适用于许多不同的系统,其中的参数和需求可能有所不同。我们可以帮助您的团队更好地了解系统功能,以消除操作、故障排除和维护的不确定性。
世伟洛克®使用点 (SPU)
使用点在使用气体前提供压力控制的关键阶段。这些往往是四个主要子系统中复杂程度比较低的,通常情况下会有一个调压阀、压力表和隔离阀。使用点系统提供了一种方便而准确的压力调节方法,以满足试验台或设备的需求。
我们提供:
- 使用点的标准化和操作一致性
- 由上而下或由下而上的流动,以满足您的设置需求
- 平板、底部安装、顶部安装和墙面安装的选项
- 紧凑的设计
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
我们可以向您展示鲜为人知的节约方案,例如在 SGP 和 SPU 之间的管路压力变化可以接受的情况下,如何使用单级 SGP 降低成本。所有世伟洛克®子系统都可以根据您的要求实现高度可配置,我们的顾问将帮助您针对工作选择优质的部件,确保选择合适的安装方案,尽可能地降低发生损坏的可能性。
查看我们的应用指南
查找有关我们的组件的详细信息。
气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。大部分气体分配系统往往是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,它可能拥有四个典型的子系统:气源进气口连接、初级气体压力控制、自动切换装置和使用点。本指南提供了世伟洛克气体分配系统的产品相关信息。
取样是在系统中收集流体或气体样本,其目的是将样品运送到实验室进行分析。请使用世伟洛克应用解决方案构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

案例分析: 200 条气体管路。1 个综合解决方案。
一家大型英国化学品公司使用各种特殊气体来执行研究和开发功能。该公司利用世伟洛克气体分配计划增强了系统的安全性,并提升了效率

如何通过改善气体分配来减少您的维护支出
了解易用型气体面板和整体更高效的气体分配和输送系统如何帮助实验室、精炼厂和其他设施降低维护成本。

问答:如何通过高效的气体分配来降低成本、提高安全性
了解可能会妨碍重要气体分配系统的安全与效率的常见挑战以及对这些系统进行专业评估如何提供长期价值的信息。

提高气体分配系统的安全性和效率
气体分配系统对于帮助实验室、测试中心和工业设施以高效率运行至关重要。了解有关优化气体输送系统的健康和安全、降低成本以及让您的团队为成功做好准备的更多信息。