text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克工业调压阀

世伟洛克®调压阀

可靠的压力控制对于流体系统的安全运行至关重要。在世伟洛克,我们拥有合适的高纯和通用工业调压阀组合,几乎可以满足任何情况。位于世界各地的压力控制专家可以帮助您找到在各种压力和流量范围内保持压力并尽可能地减少压力衰减的配置。

世伟洛克的单级和两级弹簧加载和仪表调压阀(K 系列)和工艺调压阀(RHPS 系列)在各种工业应用中提供一致的压力控制以保持可预测的工艺输出。高纯、高流量调压阀(HF 系列)在需要严格控制工艺清洁度的应用中提供可靠的压力控制。

了解调压阀类型

阅读关于调压阀如何在我们的气体分配系统中发挥关键作用的信息

调压器如何工作

世伟洛克调压阀是按照严格的标准设计、制造、装配和测试的,以确保您对我们产品的质量和可靠性的要求。

阅读关于全面测试对可靠的调节阀性能的重要性的信息

调压阀样本目录

无论您是需要在分析或仪表环境中保持下游或上游的压力(K 系列),还是需要在具有挑战性的工业环境中控制压力(RHPS 系列),是高纯度、高流量的应用(HF 系列),还是是含有危险液体的储罐系统(罐封),我们都有满足您需求的配置。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

选择合适的调压阀时,是否需要提供帮助?

借助我们的调压阀流量曲线生成器工具,比较多种应用工况下不同调压阀的性能。

选择合适的调压阀

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口与出口压力变量之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

使调压阀流量曲线更加平直
如何尽可能减少压力衰减

压力衰减,即出口压力随着下游流量增大而减小,对所有调压阀而言都是一个问题。观看本视频,了解在减压阀中尽可能减少压力衰减的注意事项。

KEV 系列加热调压阀
加热调压阀(KEV 系列)解决方案聚焦

了解世伟洛克可靠的® 用于分析取样系统应用的KEV 系列加热调压阀如何对操作人员输入、环境温度和其他操作条件的变化做出反应,从而提供一致、可靠的性能。

用于降低时延的调压阀
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的时延

在分析系统中,时延常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的时延。

世伟洛克调压阀

从实验室工作台到繁忙的制造设施和商业化的加气站,工业调压阀在确保流体在合适压力下被容纳和传输方面发挥着关键作用。如果在这些应用中不能妥善控制压力,测试结果可能无效,工艺可能中断,设备可能损坏,人员可能处于危险之中。您需要知道您系统中的调压阀能够在较长的工作寿命内始终精确地保持压力水平 — 所有这些都不需要频繁的维护、修理或更换。

世伟洛克调压阀具有安全、可靠、经济高效地操作流体系统所需的一致、准确和持久的性能。

如何选择调压阀

了解调压阀如何工作

世伟洛克在世界各地的授权销售与服务中心都有流体系统专家,在选择弹簧加载式、圆顶加载式或其他许多可用的调压阀配置时提供当地支持。这些专家还可以帮助诊断调压阀问题,并定制和建立包括调压阀在内的流体系统,如气体分配系统。

了解更多关于这些服务以及世伟洛克提供的相关培训课程的信息

请稍候几分钟,不要关闭此页面