text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 耐食性に優れた材料

    耐食性材料、適合性、検査に関するガイド 一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000メートルにも及ぶチューブ、20,000個を超える流体システム部品、10,000個以上の継手が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在します。よって、材料を選定する際は、耐食性に優れた材料を選ぶことが重要です。 腐食対策に有効な材料を指定する際は、さまざまな点を考慮する必要があります。材料そのもの以上に考慮すべき点があるといっても過言ではないでしょう。流体システム部品を長期にわたって使用するには、材料や製造の品質が重要ですが、材料科学の専門知識を持ち、材料選定の意思決定をサ...

  • 流体システムが半導体ファブのコストにもたらす影響とは

    半導体ファブの新規建設において、高性能な流体システムが重要な理由 Masroor Malik、半導体担当主任ソリューション・スペシャリスト 半導体製造施設(ファブ)を新たに建設する際は、市場投入までのスピード、材料や取り付けの標準化、半導体ファブの総コストなど、さまざまなことを考慮する必要があります。ファブの新規建設コストの見積額は、50億ドルを上回ることも珍しくありません。最先端の半導体ファブ(3 nm以下)では200億ドルを超える建設費がかかることも多く、あらゆるシステムを最適化しなければならないという重圧がかつてないほど強まっています。 グローバル・コンストラクション・サービスの詳...

  • 効果的にプラントの定期修理を行うための7つのポイント

    効果的かつ効率的にプラントの定期修理を行うための7つのポイント Mike Aughenbaugh、アソシエート・ターゲット・マーケット・マネジャー、スウェージロック/Steven Robertson、ダウンストリーム・セールス・マネジャー、スウェージロック・サウスイースト・テキサス プラントの定期修理は、世界中の化学プラントや精製所における一大業務といっても過言ではありません。大がかりな定期修理になると、複数のベンダーから数百人もの技術者が参加し、特定のシステムまたはプラント全体の重要なメンテナンス、改修、更新作業を一度に完了させるべく、同時進行で作業を進めることも珍しくありません。 定...

  • グリーン水素の製造および貯蔵をサポートする

    小さな分子がもたらす大きなインパクト:エバーフュエル社が切り拓くグリーン水素の製造 水素は、エネルギーにおける次の大きなフロンティアです。水素資源は豊富で、容易に抽出することができ、燃料として使用してもCO 2 を排出しません。気候変動による影響に直面する世界にとって、水素はクリーンかつ効率的な動力源として大きな期待が寄せられています。 しかし、これまで水素の普及には大きな障壁がありました: 水素は分子が非常に小さいため、圧力で封じ込めるのは容易ではない 水素を製造する際は、主に化石燃料が必要になるため、水素によって得られる利点の多くが失われる 輸送用燃料として水素を圧縮するインフ...

  • FPSO船向け流体システムの構築に伴う問題を回避するには

    複雑な浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)の建造に挑む Tommy Jamail、リージョナル・コンストラクション上級マネジャー、アジア太平洋地域担当 Barry Rowe-Platts、技術主幹、エンジニアリング・サービス担当 オイル/ガス産業に携わる企業は、先行きが読めない市場における困難な状況を切り抜けながら、アップストリーム事業の採算性を維持するべく模索しています。その中で、 浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO) 船は、世界各地の油田から効率的かつ低コストで原油を生産する手段として採用されるケースが増えています。   FPSO船は、固定式のオイル/ガス・プラットフォームと同等の機能を...

  • 複雑さを極めるグローバルなエンジニアリングに挑む:メガプロジェクトを成功させるために

    複雑さを極めるグローバルなエンジニアリングに挑む:メガプロジェクトを成功させるために 2020年6月30日 大規模な石油化学プラント建設プロジェクトでは、数十社ものグローバルなベンダーの調整が必要となり、綿密な計画、エンジニアリング、開発に数年を要することも珍しくありません。一旦始動すると、このようなメガプロジェクトへの出資は高額になります。というのは、起動時に安全で信頼性が高く、収益性の高いオペレーションを実現するには、オーナーによる巨額の投資が欠かせないためです。 その一例が、アジア太平洋地域で最近完成した270億ドルもの石油化学メガプロジェクトです。ここでは1日あたり30万バレルの...

  • 小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

    圧力計の不具合を検出する方法 業界を問わず、圧力計は小さいながらも、システム内では重要な役割を担っています。圧力計でシステム圧力を確認すれば、すべてが問題なく稼働しているかどうか、または差し迫った問題が生じていないかなどを知ることができます。 圧力計が正確に機能していなかった場合、有効なデータが失われ、システム圧力の過不足による影響が生じることから、システム自体の品質が低下するおそれがあります。圧力計の不具合が原因で、システム流体が外部環境に流出し、作業員の負傷、システムの不具合ならびにその対応に必要なダウンタイムと補修費用、システムの生産性の低下や利益の損失などが生じることもあります。 ...

  • 水素燃料はコストが割高ですか?

    水素燃料のコストを理解する Chuck Hayes、グローバル技術主幹、スウェージロック コストは、新しい技術、中でも水素燃料が本格的に採用されるかどうかの鍵を握る要因のひとつです。水素燃料のコストを評価する際は、単価だけでなく、長期的な製造、インフラ、システムの信頼性も考慮する必要があります。 「水素は割高なのでは?」「水素自動車を毎日運転したり、産業で水素を使用したりするには、コストがかかりすぎるのでは?」といった疑問を抱いている人は少なくないでしょう。その疑問に端的に答えるとするならば「いいえ、少なくとも長い目で見れば」です。業界の予測では、水素燃料のコストは、製造規模の拡大お...

  • フュージティブ・エミッションとは何か?漏れを防止するには

    脱炭素化を進め、フュージティブ・エミッションを削減するための効率的な方策を探る Mike Aughenbaugh、アソシエート・ターゲット・マーケット・マネジャー、スウェージロック さまざまな要因が重なったことで、オイル/ガス業界全体が変化しています。脱炭素化への取り組みが拡大していることに加えて、米国環境保護庁(EPA)による同意判決もあって、オーナー企業にとってはフュージティブ・エミッションを特定して排除することが急務となっています。 オーナー企業にとって、フュージティブ・エミッションは環境への懸念というだけではありません。フュージティブ・エミッションを放置しておくと、企業の収益...

  • 優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する

    優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する em>Sean Hunsicker、化学/精製マーケット担当マネジャー 1980年代にメカニカル・シールが製油所や化学プラントにおけるシール技術の主流となったことを受けて、米国石油協会(API)は、シール部品の規格策定に特化した委員会を設立しました。1994年に発行されたAPI 682 Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps(遠心/回転ポンプ用シャフト・シール・システム)の第一版は、「本規格は、広く流通し、排出規制に準拠しつつ、最低3年間の継続運転という目的を達成す...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.