Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
水素コンプレッサーのメーカーが高品質の継手を頼りにする理由とは
Q&A:PDCマシンズ社、極めて重要な水素の供給方法について語る 水素モビリティ 市場は、成長の一途をたどっています。これは、エスカレートする顧客の要求を満たすには、OEMは技術革新を続けなければならないことを意味します。この市場で優位性を獲得するには、流体システム・アプリケーションの優れた品質、信頼性、漏れのないパフォーマンスが極めて重要です。 PDCマシンズ社が製造している特殊ダイヤフラム・ガス・コンプレッサーは、代替エネルギーをはじめとするさまざまな産業で使用されています。PDCマシンズ社のソリューションは、車載用水素アプリケーションや水素ステーションなどに採用されています。こうし...
-
優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する
優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する em>Sean Hunsicker、化学/精製マーケット担当マネジャー 1980年代にメカニカル・シールが製油所や化学プラントにおけるシール技術の主流となったことを受けて、米国石油協会(API)は、シール部品の規格策定に特化した委員会を設立しました。1994年に発行されたAPI 682 Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps(遠心/回転ポンプ用シャフト・シール・システム)の第一版は、「本規格は、広く流通し、排出規制に準拠しつつ、最低3年間の継続運転という目的を達成す...
-
アプリケーションに適した圧力レギュレーターを選定するには
アプリケーションに適した圧力レギュレーターを選定するには 一般産業用流体システムを管理されている方なら、プロセス条件を正確に維持することがオペレーション上必要であることをご存じでしょう。圧力は非常に重要な条件のひとつであり、望ましい圧力レベルを維持するには、適切なタイプの一般産業用 圧力レギュレーター がシステムには欠かせません。 システムやアプリケーションには特有のニーズがある上、レギュレーターの種類は多岐にわたっています。アプリケーションに適したタイプのレギュレーターを選定するにはどうすれば良いのでしょうか?レギュレーターのタイプと主な特徴につきましては、以下をご参照ください。 ...
-
水素用途に適した継手の構造
燃料電池テクノロジー用の継手に求められる4つの特性 Chuck Hayes、新製品開発主任エンジニア 安全で信頼性が高く、漏れのない燃料電池自動車やインフラを開発するにあたって、非常に手ごわい課題となるのは、水素そのものの性質であると言っても過言ではありません。 水素は低分子ガスです。わずかなすき間からでも容易に漏れ出し、材料内に拡散することがあります。また、自動車産業をはじめとする輸送市場では、70.0 MPaを超える圧力で水素を貯蔵し、車両に必要なエネルギー密度を実現することが必要です。燃料補給ステーションでは、熱や圧力の急激な変化によってシステムが悪影響を受ける可能性があります。貯...
-
2021年の人気コラム記事
緊急の課題とその解決策:2021年のコラム記事を振り返る 半導体ファブからオフショア・オイル/ガス・プラットフォームや研究所まで、さまざまな課題を抱えながら業務を行っているお客さまは少なくないのではないでしょうか。しかし、業界は異なっていても、直面している課題は共通ということも珍しくありません。 2021年は、このような課題を取り上げたコラム記事が人気を集めました。スウェージロックの専門スタッフの元には、腐食の制御、継手の選定、分析計装における課題などに関するお問い合わせが相次いでいます。今年寄せられた緊急の課題とその解決策を紹介します: 「腐食によるオペレーションのダウンタイム(停止時...
-
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法 Jon Kestner 一般産業用流体システムの安全なオペレーションを実現するには、一貫した圧力調整が欠かせません。 レギュレーターを使用して二次側圧力を適切に維持すれば、特に大流量のシステムにおいて、流量の変化を最小限に抑えることができます。 しかし、圧力を調整しながらドループを最小限に抑えるには、外部コンポーネントを流体システムに追加することが必要な場合もあります。 ドループとは 図1:このグラフは、4種類の圧力レギュレーター構成の流量曲線を示しています。 青のライン: シンプルなスプリング・ロード式レギュレーター(オプショ...
-
ガス供給システムの概要
ガス供給システム 本資料は、主に産業用ガス供給システム(GDS)の設計、オペレーション、メンテナンスに直接影響を与える要因を探り、明らかにすることを目的としています。 GDSは、オペレーションを改善する絶好の機会となる可能性があります。その方法と理由を検証します。新システムを施設に導入する際に「順調なスタートを切る」には、投資収益率を最適化するための専門知識と経験が必要です。また、旧タイプのシステムを使用し続けている施設では、パフォーマンスが不足しているにも関わらずオペレーションの見直しを行わなかった場合、関連するコストやリスクが手に負えないほど膨れ上がるケースも少なくありません。 本ホ...
-
圧力レギュレーターに厳格な試験が必要な理由とは
産業用圧力レギュレーターの安全なパフォーマンスに厳格な試験が必要な理由とは 背圧レギュレーターや減圧レギュレーター は、世界中のさまざまな産業環境で使用されています。赤道付近の熱帯地から極地に近い寒冷地まで、過酷な条件下でも変わらないパフォーマンスを発揮することが求められます。 非常に過酷な環境やそれに近い環境で、レギュレーターに不具合が生じると深刻な事態になりかねません。流体が外部に漏れるとコストがかさむばかりか、不具合による圧力損失によってシステムのパフォーマンスが低下し、深刻な安全上の問題につながるおそれがあります。 レギュレーターを安心して使用するにはどうすればよいのでしょうか...
-
スウェージロック・リファレンス・センター
流体システムに関するコラム記事をお届けします スウェージロックの歴史を支えてきたのは、コンポーネントの品質だけではありません。 さまざまな業界やアプリケーションに関する知識を深め、それを共有することでお客さまの成功をサポートしてきたからこそ、今のスウェージロックがあるのだと自負しています。 コラム記事は、以下のカテゴリー別に掲載しています: 分析計装 化学(ケミカル) クリーン・エネルギー 流体システムの評価/アドバイス・サービス グローバル・コンストラクション オイル/ガス 製品/アセンブリー 安全性 サンプリング・システム 半導体 ソリューション事例 ト...
-
信頼性の高い圧縮天然ガス充填ステーションを構築するには
流体システムを適切に選定し、優れた圧縮天然ガス充填ステーションを構築するための3つのポイント Chuck Hayes、新製品開発主任エンジニア、スウェージロック Paul LeStrange、代替燃料担当技術者、スウェージロック・サンディエゴ 大型トラックや民間バスといった大型車両といえば、ディーゼル車特有の黒煙を伴う排ガスのイメージが強いのではないでしょうか。 しかし現在では、こういった思い込みは時代遅れと言われかねません。世界各地で排ガス規制が強化されたことから、さまざまな輸送用途向けの代替燃料ソリューションの開発競争が激化しています。圧縮天然ガス(CNG)は、化石燃料に比べて馬力が...