text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 압축 피팅으로 최적의 중압 오일 및 가스 애플리케이션 구현하기

    스웨즈락 ® FK 시리즈 피팅 대 콘 & 쓰레드 피팅: 차이와 장점 이해 Doug Nordstrom 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 해 동안 다양한 오일 및 가스 애플리케이션에서 신뢰성 높은 선택이었습니다. 콘 & 쓰레드 피팅은 특수 방진 그랜드와 함께 사용하고 지식과 경험이 많은 기술자가 설치하면 중압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 콘 & 쓰레드 피팅이 흔히 사용되는 애플리케이션은 위험 부담이 높은 분야입니다. 누설이나 결함 발생은 계획에 없는 유지보수, 지출 증가, 수많은 환경 건전성 및 안전 위험으로 이어질 ...

  • 튜브 절삭기 및 기타: 다섯 가지 필수 유체 시스템 공구

    튜브 절삭기 및 기타: 모든 전문가에게 필요한 다섯 가지 필수 유체 시스템 공구 Roger Bott, 스웨즈락 기술 서비스 엔지니어 겸 공인 용접 검사관 전 세계의 플랜트에는 간단한 것에서 복잡한 것까지 다양한 유체 시스템이 존재하며, 이를 안전하고 수익성 있게 운영하려면 여러 요소를 고려해야 합니다. 이러한 각각의 시스템에서, 올바르게 조립하고 꾸준히 유지보수를 진행하려면 작업자와 기술자가 흔하게 사용하지만 중요한 공구와 장비에 대해 익숙해져야 합니다. 튜브 절삭기, 튜브 디버링 공구, 튜브 벤딩기 등과 같은 중요한 물품은 항...

  • 그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법

    그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법 스웨즈락의 필드 엔지니어링 유럽 및 중동(EMEA) 지역 관리자 Danny Van Den Berg 그랩 샘플링은 많은 산업용 유체 시스템에서 반드시 실시해야 하는 것으로, 작업자가 샘플링 시스템을 이용해 안전한 곳에서 고품질의 테스트 결과를 낼 수 있도록 구성되어있어야 합니다. 대표성 샘플 분석이 중요한 이유는, 공정 상태와 온라인 분석 품질을 검증하고, 목표한 품질 규격에 맞는 완제품이 생산되는지 확인함으로써 고객을 만족시킬 수 있는 제품을...

  • 호스 연결구 종류 및 활용 사례

    올바른 호스 연결구 선택 방법 Doug Nordstrom, 선임 제품 매니저 산업용 호스는 전 세계의 시설에서 핵심적인 역할을 하지만, 제조업체가 유용한 모범 사례를 제시하는 경우는 많지 않습니다.— 따라서, 호스 선택, 설치, 검사, 유지보수는 일반적으로 사용자 또는 설치 작업자의 몫입니다. 만일 선택이 잘못되었다면 지정한 호스가 최적에 미달하는 성능을 제공하거나 조기에 결함이 발생할 수 있으며, 이는 비용 상승과 잠재적인 시설 내 안전 위험으로 이어질 수 있습니다. 호스 연결구가 좋은 예입니다. 유체 시스템을 설계할 때 다...

  • 사례 연구: 연료전지 시스템으로 수소 모빌리티 지원

    수소 모빌리티 지원: 신뢰성 높은 연료전지 혁신을 향한 Spectronik의 여정 급속하게 발전하는 클린 에너지와 도심형 모빌리티 세계에서, Spectronik은 스스로 개척자의 입지를 확립했습니다. 경부하 차량과 자율 이동 로봇용 수소 연료전지 시스템의 개발과 배치를 사명으로 하는 Spectronik은 지속 가능한 모빌리티에서 가능성의 한계를 확장하고 있습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 모든 에너지 포워드 솔루션에서 단지 성능뿐 아니라 핵심적인 요소인 장기적인 안전과 신뢰성까지 보장하는 기술을 10년 넘게 갈고닦아 왔습니...

  • 성공적인 그린 수소 생산에 최적의 피팅

    그린 수소 생산 OEM 업체가 Swagelok을 통해 전해조(Electrolyzer) 신뢰성을 높인 방법 최근 몇 년간, 에너지 운반체로서 수소의 개발에 커다란 진전이 있었습니다. 남은 주요한 과제는 안전하고 효율적인 그린 수소 생산, 가공, 분배와 관련된 것입니다. Swagelok은 전 세계의 에너지 회사들이 수소의 모든 잠재성을 실현하도록 도우면서 이러한 분야의 발전을 자랑스럽게 지원하고 있습니다. 수소와 같은 재생 자원은 장점도 있지만, 이를 관리하는 데 따른 과제도 존재합니다. 수소는 가연성이 높은 기체이므로, 안전하고 ...

  • 클로즈 루프(Closed Loop) 샘플링 시스템: 누출을 줄이는 방법

    샘플링 중 비산 누출을 어떻게 줄일 수 있습니까? 클로즈 루프 시스템을 고려해 보십시오 Matt Dixon , Swagelok 글로벌 기술 책임자 의도치 않게 정제 기구나 화학 플랜트에 걸쳐 여러 위치에서 배출물이 대기로 방출되는 일이 일어날 수 있습니다. 또한 전세계적으로 규제 조치가 엄중해짐에 따라 플랜트 운영자들에게 이러한 비산 배출물을 (완전한 제거가 아니더라도) 줄여야 한다는 압력이 더 강해졌습니다. 그랩 샘플링이 생소하십니까? 여기에서 시작해 보십시오. 그랩 샘플링의 기초에 대해 알아보기 넷제로(N...

  • 두 대형 정유공장이 가솔린 혼합 문제를 해결한 방법

    가솔린 혼합 비용 절감으로 수백만 달러 절약 완성품 가솔린 및 디젤 연료 정유공장의 경우, 최종 제품이 기대 사양을 충족함을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 다양한 성능 등급을 충족하도록 연료를 옥탄과 혼합하는 가솔린 혼합 공정은 사양 조정을 달성하고 정유공장 수익성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 정유공장이 각 성능 등급에 따라 처리율과 해당 가격대를 최적화할 수 있도록 하므로 가솔린 혼합 도중 적시의 정확한 공정 분석이 필수입니다. 하지만, 적시에 정확한 공정 분석을 실행하는 것이 쉽지만은 않으며, 발생하는 문제를 식...

  • 효율적인 플랜트 턴어라운드(Turnaround)를 위한 7가지 팁

    효율적인 플랜트 턴어라운드(Turnaround)를 위한 7가지 팁 Mike Aughenbaugh, Swagelok 표적 시장 담당 대리 , Steven Robertson(스웨즈락 사우스이스트 텍사스 다운스트림 영업 매니저) 플랜트 턴어라운드(turnaround)는 전 세계 화학 플랜트 및 정유공장의 주요 사업입니다. 이는 매우 복잡한 사업으로 종종 여러 공급업체에 속한 수백명의 기술자들이 참여하여, 특정 시스템이나 플랜트 전체에서 다양하고 중요한 유지보수, 개조 및 개선 활동을 동시에 완료합니다. 턴어라운드를 시행하려면 공정을...

  • 밸브란 무엇입니까: 밸브 종류 및 기능 설명

    산업용 밸브 101: 기본 기능 및 밸브 종류 소구경 유체 시스템은 전 세계에서 생산적인 활동을 유지하고 있는 산업 회사에서 중요한 역할을 하며, 밸브는 이 시스템의 기능에서 중요한 역할을 합니다. 서로 다른 방식으로 유량을 제어하는 다양한 밸브 종류가 있으므로, 유체 시스템 운영자가 애플리케이션에 적합한 밸브를 선택하려면 사용 가능한 밸브 종류와 더불어 다양한 밸브 기능을 모두 이해해야 합니다. 적절한 밸브를 선택하려면, 유체 시스템 설계자와 운영자가 다음과 같은 질문 사항을 고려해야 합니다. "유체 흐름을 정지 및...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。