Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 편평하게 만드는 방법
Droop을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 편평하게 만드는 방법 Jon Kestner 산업용 유체 시스템을 안전하게 가동하기 위해서는 일관된 압력 제어가 매우 중요합니다. 레귤레이터에서 하단의 압력을 안정적으로 유지하면 특히 대유량 시스템에서 유량 변화를 최소화할 수 있습니다. 단, 지속적으로 압력을 제어하고 Droop을 최소화하기 위해서는 유체 시스템 외부에서 부품이 추가로 필요할 수 있습니다. 판매 및 서비스 센터에 문의하기 Droop이란? 도표 1: 위의 차트는 각 압력 조절 방식에 따른 각 유량 곡선을 나타냅니...
-
소구경 피팅: 나사산(Thread) 크기 및 피치(Pitch)
피팅 가이드: 나사산(Thread) 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법 산업용 유체 시스템의 수명은 프로세스 유체를 목적지까지 전달하는데 사용되는 모든 부품에 달려있습니다. 시설의 안전성과 생산성은 부품과 다양한 피팅 (연결을 위해 제공됨) 사이의 누설 방지 연결부에 따라 좌우됩니다. 스웨즈락 에센셜에 대해 자세히 알아보기 소구경 시스템(직경이 최대 2인치인 튜빙 시스템)의 경우, 유체 시스템에 적합한 피팅을 파악하려면 제일 먼저 나사산 크기 및 피치를 확인해야 합니다. 이러한 정보를 얻게 되면 누설 방지 유체 시스템에 ...
-
냉매 생산을 위한 안전한 그랩 샘플링
일관된 그랩 샘플링(Grab Sampling)을 통해 선도적인 냉매 생산업체의 지속적인 혁신을 실현하는 방법 경쟁이 매우 치열한 냉매 제조업계에서 제조업체는 두 가지 자질, 즉 타협 없는 제품 품질과 시장 출시 속도를 갖추어야 선두를 유지할 수 있습니다. Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co., Ltd.는 탄탄하고 효율적인 화학물질 샘플링 관행을 통해 이 두 가지 자질을 모두 유지할 수 있었습니다. 이 기업은 생산을 빠르고 일관적으로 수행하는 동시에 안전 및 환경 보호 프로토콜을 엄격...
-
LNG 시설 및 기타 산업 공장을 위한 가상 교육의 5가지 이점
가상 교육을 활용해야 하는 5가지 이유 COVID-19 팬데믹으로 인해 발생한 어려움에도 아랑곳없이, 세계 각지의 필수 작업은 중단되지 않았습니다. 호주의 주요 가스 공급업체 중 한 회사는 호주 전역의 기업과 가정에 전력을 공급하기 위해 천연 가스 자원을 안전하고 지속 가능한 방식으로 개발하는 데 집중하고 있습니다. 새로운 안전 프로토콜로 인해 여행이 중단되고 이 회사의 액화 천연 가스(LNG) 시설에서 방문객을 받는 것도 금지되었지만, 회사가 현재의 교육 프로그램 을 유지하려면 새로운 솔루션이 필요했습니다. 이러한 문제에 직면...
-
밸브 및 호스 태그로 유지보수 개선하기
밸브 및 호스 태그로 귀하의 유지 보수 프로그램을 개선하는 방법 여러분이 산업용 유체 시스템의 유지보수를 수행하는 기술자라고 가정해 보십시오. 여러분은 새로운 작업을 수주하게 되는데, 이에 따라 여러 개의 호스를 시스템의 특정 애플리케이션에 연결해야 합니다. 해당 애플리케이션을 살펴보면 주요 유체의 유량을 한 지점에서 다음 지점으로 이동시키고 조절하는 여러 개의 호스 및 밸브가 위쪽으로 향하는 것을 확인하실 수 있습니다. 이 중 어떤 것도 눈으로 파악하기가 쉽지 않습니다. 다음과 같은 몇 가지 의문이 즉시 생기게 됩니다. ...
-
출력 품질 및 생산 효율성 향상
맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 광섬유 장비 제조업체 Rosendahl Nextrom 은 이동통신 업계를 위한 광섬유 및 광섬유 케이블과 관련 있는 생산 장비 기술을 공급하는 선도적인 업체입니다. 이 기업의 핵심 역량에는 광학 유리 예비성형체 제조에 사용되는 솔루션의 제공, 섬유 추출 및 코팅, 리본 제조, 검증 테스트, 광섬유 케이블 등이 포함되며,. 이들 작업 모두 완제품의 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 가스의 청결도와 순도가 필요합니다. 스웨즈락 서비스 관련 추가 정보 요청하기 업계 내 혁신과 변화의 빠른 속도를 따라잡기 ...
-
최적화된 자재로 안전성 강화 및 절약
최적화된 유체 시스템 재질을 선택하는 게 해양 안전 개선 및 비용 절감에 도움이 되는 이유 비용 최적화는 해양 오일 및 가스 플랫폼 및 부양 선박의 오너 입장에서 가장 중요한 목표 중 하나입니다. 이보다 중요한 목표는 플랫폼의 전체 수명 동안 안전을 확보하고 규정에 맞게 운영하는 것뿐이죠. 플랫폼 전체에 걸쳐 다양한 유체 시스템 및 부품에 사용할 수 있는 적절한 재질을 지정한다면 이 2가지 목표를 우선순위로 진행할 수 있습니다. 예를 들어 316 스테인리스강 튜빙 및 튜브 피팅은 우수한 내식성을 제공하고, 다양한 플랫폼 애플리케...
-
튜브 피팅을 혼용하지 않아야 하는 이유
서로 다른 제조업체의 튜브 피팅을 혼용하지 않아야 하는 이유 유체 및 분석 계장 시스템이 조화롭게 작동하며 효율적인 운영 상태를 유지하려면 다수의 고품질 부품이 필요합니다. 시스템의 성능 저하는 누설, 잠재적인 안전 문제, 시스템 가동 중단을 초래할 수 있습니다. 이 문제를 예방하는 한 가지 방법은 단일 제조업체의 튜브 피팅으로 유체 시스템을 구축하는 것입니다. 서로 다른 제조업체의 튜브 피팅 부품을 혼용하거나 교체 사용할 수 있다는 주장에는 의심을 가져야 합니다. 혼용과 교체 사용은 위험할 수 있으며 작업자 안전에 위해를 끼칠...
-
튜브를 구부리는 방법과 구부러진 튜브가 유리한 경우
튜빙을 구부려야 하는 때와—올바르게 구부리는 방법 스웨즈락 피츠버그 전략적 서비스 전문가 겸 스웨즈락 고급 튜브 벤딩 부문 교육자 Mike Gagel 새 유체 시스템을 설계 및 조립하거나 기존 부품을 새 부품으로 교체할 때 많은 결정을 내려야 합니다. 첫 번째로 결정해야 할 것 중 하나는 시스템을 스테인리스강 튜빙으로 , 아니면 파이프로 구축할 것인지 결정하는 것입니다. 유체 시스템 애플리케이션에서는 전통적으로 나사형 파이프를 선택하였으나, 이제는 다양한 이유로 대체재로서 튜빙이 유용하게 사용됩니다. 그 이유 중 하나는 튜...
-
수소, 샘플링, 부식 관련 인사이트
2024년 검토: " Ask Swagelok" 의 데뷔 지난 해, 저희는 Swagelok 전문가들이 주요 질문에 응답하며 유체 시스템 구조와 관련된 전반적인 인사이트를 제공하는 "Ask Swagelok"이란 새로운 비디오 시리즈를 소개했습니다. 현재까지 다음과 같은 다양한 주제를 탐구하는 전문가와의 대화를 다섯 차례 발표했습니다. 액체 샘플링 Swagelok 유체 샘플링 전문가 Matt Dixon이 Outage 튜브의 역할, 실린더 내부의 열 팽창 속도에 따라 어떻게 적절한 증기 공간 압축 없이 실린더가 실제로 파열될 수 있...