Fast-Loop-Module von Swagelok®
Die Fast-Loop-Module von Swagelok sind auf lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt. Das sorgt für minimale Druckverluste und eine entsprechend schnelle Ansprechzeit. Um eine versehentliche Betätigung oder falsche Betriebsabläufe zu vermeiden sind die Fast-Loop-Module für Probenahmesysteme mit einem Handrad mit Verriegelungsmechanismus versehen.
Kontakt zu einem Experten aufnehmenDas Fast-Loop-Modul (FLM) von Swagelok ist auf hohe Durchflüsse und lange Transportwege von der Anschlussstelle zum Analysegerät ausgelegt, um Verzögerungen zu minimieren. Das FLM befindet sich am Schutzgehäuse des Analysegeräts und ist mit einem Bypass ausgestattet, wodurch es das Probeentnahmesystem isolieren und ein Spülgas zur Reinigung des Systems einführen kann. Anschließend extrahiert es die Probe durch einen Filter, während die hohe Durchflussrate des Bypass genutzt wird, um das Filterelement sauber zu halten.
Das Fast-Loop-Module von Swagelok wurde so konstruiert, dass alle Komponenten leicht und ohne Einschränkungen im System erreichbar sind. Zur Reduzierung potentieller Leckagepunkte wurden Schweißbauteile sowie Verschraubungen ohne axiales Spiel an geraden Rohrverläufen eingesetzt.
Das FLM von Swagelok ist mit zwei Kugelhähnen ausgestattet, die den Durchfluss auf einen Bypass umschalten, um das Probeentnahmesystem und das Analysegerät während der Wartung zu isolieren. Diese Bypass-Ventile behalten den Durchfluss durch die gesamte Schleife bei, damit die Probe an der Bypass-Stelle frisch bleibt. Die innovativen ineinandergreifenden Griffe lassen die gleichzeitige Betätigung der beiden Kugelhähne zu und ermöglichen Packungsnachstellungen an den Hahnkörpern. Je nach Konfiguration sind die Entleerungs- und Spülventile an die Bypass-Ventile gekoppelt. So wird verhindert, dass sich die Ablass- oder Spülleitungen öffnen, während sich das System im Modus der Probeentnahme befindet. Um einer versehentlichen Betätigung vorzubeugen, können alle Griffe arretiert werden.
Fast-Loop-Probenahmesystem
Bei Probentransportleitungen handelt es sich in der Regel um Rohre mit einer Länge von über 30 Metern (100 Fuß). Um sicherzustellen, dass frische Proben zum Analysegerät gelangen, müssen in diesen Rohren daher hohe Spülvolumina erzielt werden. Der Durchfluss vom Probenanschluss zum Analysegerät sollte idealerweise eine Minute oder weniger betragen. Je nach Rohrdurchmesser der Transportleitungen sowie der tatsächlichen Transportdistanz könnte die Durchflussrate bis zu 2.548 std L/h (90 std ft3/h) betragen.
Minimierung von Probenverschwendung
Ein speziell für Fast-Loop-Systeme konstruierter Bypass-Filter ermöglicht hohe Durchflussraten des FLM. Der Filter lenkt einen Großteil des Probenstroms um, und führt ihn durch eine sekundäre Transportleitung zurück in die Prozessleitung. Um hohe Durchflussraten durch diese Bypass-Schleife zu erzielen, muss der Druck an der Rückfuhrstelle niedriger sein als an der Extraktionsstelle. Einige FLM-Konfigurationen von Swagelok verfügen über eine Proben-Rückführleitung vom Analysegerät. Mit dieser Ausführung muss der Probenstrom nicht dauerhaft zum Abfackeln oder zur Entsorgung gesendet werden.
Eliminierung von Druckstößen
Das Schließen eines Ventils in einer Flüssigkeitsleitung mit hohem Durchfluss löst extreme Druckstöße aus, die die Systemkomponenten beschädigen können. Indem das FLM von Swagelok eine vollständige Absperrung verhindert, wird das Druckstoßrisiko eliminiert. Die Bypass-Ventile lösen gleichzeitig aus. Auf diese Weise wird verhindert, dass nur eines der Ventile betätigt wird. Die 3-Wege-Ventilkonstruktion ermöglicht, dass die Durchflussrate allmählich vom Probenmodus in den Bypass-Modus umgeschaltet und nicht während der Betätigung vorübergehend ganz abgesperrt wird.
Fast-Loop-Modul—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimierten Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.