![toma de muestras de amoniaco](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ammonia-sampler-1400x411.jpg)
Muestreador de Amoníaco Swagelok®
El panel muestreador de amoniaco Swagelok® hace más segura la toma de muestras de amoniaco anhidro, minimizando la exposición de los operarios al amoniaco líquido y vaporizado. También introduce consistencia en la operación de toma de muestras, agiliza significativamente el proceso de toma de muestras y elimina el transporte de muestras de amoniaco dentro de la instalación.
Solicite más InformaciónDiseño Óptimo del Sistema de Acuerdo a API 682
Swagelok ofrece el sistemas auxiliares para el sello mecánico en forma de conjuntos y ensamblajes fáciles de instalar y respaldados por La Garantía Limitada Vitalicia Swagelok. Nuestros sistemas auxiliares al sello están disponibles en varias configuraciones de planes del Instituto Americano del Petróleo (API) y se ensamblan de acuerdo con las mejores prácticas de la industria como se detalla en la cuarta edición de API 682: Bombas— Norma sobre Sistemas de Sellado de Ejes para Bombas Rotativas y Centrífugas
Los conjuntos y ensamblajes auxiliares al sello mecánico Swagelok tienen diseños estándar que incluyen la disposición mínima de los componentes según lo especificado por API 682. Evitamos las conexiones roscadas y limitamos el número de conexiones siempre que sea posible cuando construimos sistemas de apoyo al sello, minimizando el potencial de fugas caras.
Descubra cómo los sistemas auxiliares al sello bien diseñados pueden ayudarle a minimizar el tiempo de inactividad, reducir la probabilidad de fugas y simplificar el mantenimiento.
Conjuntos y Ensamblajes de Planes de Sellado
Conjuntos de Planes de Sellado
Los conjuntos de planes de sellado son una serie de componentes utilizados para conectar el plan de sellado a la bomba. Cada conjunto contiene todo lo necesario para una instalación adecuada, incluyendo un plano de ingeniería, lo que facilita la estandarización de la forma en que los planes se conectan a la bomba durante los cambios de turno u otros proyectos. Los conjuntos también se ciñen a las mejores prácticas de API, mostrando a los técnicos dónde doblar el tubo para eliminar puntos potenciales de fuga mediante la reducción de racores en codo y conexiones roscadas.
Consulte los planes del lado atmosférico y de proceso Swagelok disponibles como conjuntos de planes de sellado.
Planes del Lado de Proceso
Plan API 11, Plan API 12, Plan API 13, Plan API 14, Plan API 21, Plan API 22, Plan API 23, Plan API, Plan API 41
Ensamblajes de Planes de Sellado
Los ensamblajes de planes de sellado son paneles, potes de condensación o sistemas montados sobre skids que incluyen la mayoría de los planes de sellado API. La estructura de la referencia de producto del ensamblaje del plan de sellado, permite a los usuarios seleccionar una variedad de configuraciones y componentes adicionales del sistema para satisfacer los requisitos específicos de obra o de la aplicación. También hay disponibles otras opciones y configuraciones no mostradas en la estructura de la referencia de producto. Los ensamblajes de plan de sellado se pueden pedir solos o con el kit correspondiente de instalación en campo, para ofrecer una instalación estándar para el personal de planta.
Para la adquisición de ensamblajes de planes de sellado para instalaciones de bombas y reconversiones, contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok, para asegurar que se suministran las cantidades adecuadas de tubo y soportes para tubo que permitan hacer una instalación eficiente y segura.
Consulte los planes entre sellos y los planes del lado de proceso Swagelok disponibles como conjuntos de planes de sellado.
Planes Entre Sellos
Plan API 52, Plan API 53A, Plan API 53B, Plan API 53C, Plan API 54, Plan API 55, Plan API 72, Plan API 74, Plan API 75, Plan API 76, Plan API 72/76
Diseñados para la Fiabilidad y Mantenimiento
Las opciones de diseño Swagelok incluyen venteos en los puntos altos del sistema de sellado para ventear y eliminar el aire atrapado en el sistema y evitar la interrupción del caudal o la refrigeración. Los diseños también pueden incluir drenajes de punto bajo para permitir que el sistema sea purgado de forma rápida y segura de los fluidos de amortiguación, barrera o lubricación cuando las bombas están fuera de servicio. Muchos sistemas auxiliares al sello Swagelok ofrecen opciones adicionales de instrumentación de medición de presión y temperatura, en puntos en los que disponer de mediciones ayudaría a solucionar un problema o aportaría otras ventajas operativas.
Diseñados para un Caudal Adecuado
Tanto si el sistema suministra un fluido de lubricación al sello interior o hace circular fluidos de amortiguación o de barrera entre sellos en una instalación de doble sello, mantener la circulación del caudal apropiado en el sistema de apoyo y la cámara de sellado es un requisito para la eficiencia operativa del sello. Los sistemas auxiliares al sello Swagelok están diseñados de forma que los componentes como los filtros y membranas filtrantes estén situados en áreas de fácil acceso para simplificar el mantenimiento y minimizar los problemas causados por obstrucciones o limitaciones de caudal no deseadas. Hay otras opciones como los lazos bypass que se pueden añadir al sistema para asegurar el suministro continuo de fluido de lubricación durante la sustitución o limpieza de filtros o elementos filtrantes. El trazado del tubo también está cuidadosamente diseñado y siguiendo las mejores prácticas como la inclinación, la eliminación de los racores en codo y el uso de curvas de gran radio de curvatura para optimizar la dinámica del caudal.
Diseñados para la Seguridad del Sistema
Las opciones de diseño de los sistemas auxiliares al sello Swagelok permiten la personalización para adaptarse a aplicaciones en las que los altos niveles de vibración, el contacto inadvertido del personal de mantenimiento u otros factores pueden crear condiciones difíciles. Los diseños también incorporan válvulas de doble cierre y venteo en todos los instrumentos, incluyendo manómetros según recomendación de API para proporcionar un nivel adicional de seguridad para los elementos que deben ser calibrados o retirados para su mantenimiento. Siempre que sea práctico, los sistemas de sellado Swagelok tienen opciones para incluir manifolds de 2 válvulas u otros instrumentos de aislamiento apropiados.
Vea Nuestra Guías de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
![Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/sampling-system-evaluation-1400x610.jpg)
Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok
Ya sea para toma de muestras de amoniaco u otro reto de toma de muestras o sistema de fluidos, los especialistas Swagelok pueden visitar sus instalaciones para ayudarle a mejorar el rendimiento operativo, eliminar posibles problemas de seguridad y medioambientales, y conseguir un rendimiento y eficiencia óptimos del sistema.
Obtenga el Apoyo en la Toma de Muestras que NecesiteRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Un ingeniero comprueba un panel de toma de muestra de lazo cerrado](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/closed-loop-sampling-260x154.jpg)
Cómo Reducir las Emisiones en los Puntos de Toma de Muestras
Mientras las refinerías, las plantas químicas y otras instalaciones buscan nuevas formas de reducir las emisiones incontroladas, hay una estrategia que puede ser relativamente sencilla y rentable: especificar sistemas de lazo cerrado para la toma de muestras.
![Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/dos-and-donts-sampling-system-accuracy-260x154.jpg)
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.
![Ingenieros de campo Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/swagelok-field-engineering-260x154.jpg)
Preguntas y Respuestas sobre Ingeniería de Campo: Cómo un Equipo de Ingeniería Global está Creando Impacto para Ofrecer un Mejor Rendimiento de los Sistemas de Fluidos y Toma de Muestras
Los ingenieros de campo Swagelok pueden ayudar a los operadores de sistemas de fluidos y de toma de muestras, a resolver problemas que van desde las fugas hasta la inexactitud de las muestras y todo lo demás. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la ingeniería de campo Swagelok.
![Un ingeniero comprueba la seguridad de un sistema](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fluid-system-safety-260x154.jpg)
Su Lista de Comprobación de Seguridad de los Sistemas de Fluidos Industriales
Siga estas mejores prácticas para mejorar la seguridad de sus sistemas de fluidos industriales.