![Sondas de toma de muestras](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/sample-probe-modules-1400x411.jpg)
Sondas de Toma de Muestras Swagelok®
Las sondas de toma de muestra Swagelok se combinan con válvulas de toma de muestra para mejorar la seguridad, la pureza de la muestra y la puntualidad. Tienen dispositivos de bloqueo de sondas para proteger los equipos y de válvulas para mejorar la seguridad de las operaciones.
Solicite más informaciónTanto si necesita una solución estándar o una solución personalizada, podemos diseñar y montar un sistema de suministro de gas que sea adecuado para Vd. Nuestros paneles de distribución de gas estándar se entregan completamente ensamblados y probados. Son fáciles de pedir en la guía de aplicación como referencias únicas, minimizando el tiempo que sus ingenieros dedican a la especificación y adquisición de nuevos sistemas. También son altamente configurables—podemos incorporar características o hacer modificaciones según sea necesario para adaptarnos a sus necesidades.
Diseñamos los sistemas de distribución de gas Swagelok basándonos en las mejores prácticas. Nuestros paneles modulares minimizan las conexiones roscadas para reducir los posibles puntos de fuga y están etiquetados intuitivamente para favorecer un uso y mantenimiento seguros y sencillos. Todos nuestros sistemas de distribución de gas están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Escuche a nuestros ingenieros hablar de los diferentes subsistemas de distribución de gas disponibles diseñados por Swagelok y los beneficios que pueden crear para Vd.
Seleccione entre los Subsistemas Modulares de Distribución de Gas
Los sistemas de distribución de gas se construyen alrededor de una o varias series de pasos de regulación de la presión y suelen estar compuestos de cuatro subsistemas:
- Colector de Entrada Swagelok® (SSI)
- Paneles de Gas Swagelok® (SGP)
- Cambio Automático Swagelok® (SCO)
- Punto de Uso Swagelok® (SPU)
Colector de Entrada Swagelok® (SSI)
El colector de entrada de suministro conecta la fuente de gas de alta presión al sistema de distribución de gas. Es importante que la entrada tenga conexiones adecuadas para las botellas; mangueras, tubo, filtros y funciones de venteo, purga y alivio para asegurar la alimentación segura del gas en el control de la presión primaria del gas o en el cambio automático.
En el caso de una sola botella de gas, el montaje puede ser tan simple como una manguera y un conector, mientras que un conjunto de botellas puede requerir un colector que incorpore muchas mangueras y válvulas.
Ofrecemos:
- Opciones altamente configurables para purgar o ventear los gases al cambiar las botellas, garantizando siempre la seguridad del operario
- Opción disponible de venteo de líneas individuales para maximizar el tiempo de funcionamiento
Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok
Es fácil suponer que un nuevo panel de gas se entregará con un colector de entrada de suministro y utilizará el conector de botella correcto, pero esto no siempre es así. Nuestros asesores se asegurarán de que todos los componentes estén incluidos y correctamente especificados con mínimos puntos de conexión, mangueras que no caigan al suelo y componentes correctamente asegurados. Además, podemos aconsejar cuándo determinados gases pueden requerir el uso de mangueras especiales.
Paneles de Gas Swagelok® (SGP)
Como control primario de la presión de gas, este subsistema se encarga de la primera reducción de la presión, asegurando que el gas de suministro sea entregado a un caudal correcto para la siguiente etapa del sistema. La reducción de la presión se consigue con un regulador de presión simple o mediante un regulador de presión de doble etapa.
Ofrecemos:
- Paneles modulares de fácil mantenimiento, ya que cualquier componente se puede desinstalar gracias a la conexión Swagelok, por lo que no es necesario desinstalarlo nunca
- Soluciones implementadas de codificación por colores para el regulador y las válvulas, si es necesario para su instalación.
Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok
Puede ser difícil determinar con precisión las presiones correctas de entrada y salida—nuestros asesores explicarán claramente las consideraciones sobre los diferentes fluidos. También podemos ayudarle a identificar dónde se requiere un regulador de dos etapas—muchos clientes se sorprenden al saber que la mayoría de las botellas no requieren una solución de dos etapas.
Cambio Automático Swagelok® (SCO)
El cambio automático cambia en continuo una fuente de gas a otra para asegurar un suministro ininterrumpido. Esto se realiza a través de puntos de ajuste alternados de dos reguladores de presión, lo que permite que el sistema siga funcionando mientras se cambia la fuente primaria de gas. Nuestro sistema de cambio automático permite puntos de cambio especificados por el cliente para ayudar a reducir el gas desperdiciado que queda en las botellas.
Ofrecemos:
- Mayor seguridad de que el punto de cambio se mantiene constante
- Regulación opcional de la línea si su sistema incorpora un regulador de punto de uso aguas abajo—esto puede eliminar el coste adicional de un regulador en el Cambio Automático
- Flexibilidad para ajustar la presión de cambio a sus especificaciones
Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok
Los sistemas de cambio automático se utilizan ampliamente, pero con frecuencia no se entienden bien. Además, se tiende a aplicar una solución de "talla única" a muchos sistemas diferentes en los que los parámetros y las necesidades pueden variar. Podemos ayudar a su equipo a comprender mejor la funcionalidad del sistema para eliminar la inseguridad en el funcionamiento, la resolución de problemas y el mantenimiento.
Punto de Uso Swagelok® (SPU)
El punto de uso proporciona la última etapa crítica de control de la presión antes de que el gas sea utilizado. Estos acostumbran a ser los menos complejos de los cuatro subsistemas principales y suelen tener un regulador de presión, un manómetro y una válvula de aislamiento. Los sistemas de punto de uso ofrecen un método conveniente y preciso de ajustar la presión para satisfacer las necesidades del banco de pruebas o del equipo.
Ofrecemos:
- Normalización y funcionamiento consistente en el punto de uso
- Dirección de caudal de arriba a abajo o de abajo a arriba para satisfacer sus necesidades de configuración
- Opciones de placa fija, montaje inferior, montaje superior y montaje en la pared.
- Diseño compacto
Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok
Podemos mostrarle ahorros ocultos, como el uso de un panel de gas de una sola etapa para minimizar el coste, cuando la variación de la presión de la línea entre el panel de gas y el punto de uso, es aceptable. Todos los subsistemas Swagelok® son altamente configurables según los requisitos de su instalación, nuestros asesores le ayudarán a seleccionar los mejores componentes para el trabajo y le asegurarán la opción de montaje adecuada, que minimice la posibilidad de que se produzcan daños.
Catálogos de Sondas de Toma de Muestras
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
![Servicios de diseño y montaje Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/design-assembly-1400x610.jpg)
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
![Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
![Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
![Caso Práctico: Charbonneau Industries mejora su producción con los ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/charbonneau-260x154.jpg)
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.