![Detector de fugas líquido Swagelok, lubricantes para roscas y cinta de PTFE](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/leak-detectors-lubricants-sealants-1400x411.jpg)
Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes Swagelok®
Tenemos disponible una gran variedad de productos que facilitan la detección, la eliminación o la prevención de fugas antes de que éstas afecten al rendimiento de los sistemas de fluidos. Nuestros detectores de fugas líquidos pueden revelar qué conexiones de los sistemas de fluidos tienen fugas, y nuestros sellantes para roscas, cinta de PTFE y lubricantes para roscas pueden ayudar a evitar que se produzcan fugas durante la instalación. Piense en cómo podría reducir sus costes de explotación y el tiempo de instalación necesario con estos productos Swagelok de eficacia probada.
View Leak Detectors, Lubricants, and SealantsSwagelok leak detectors, lubricants, and sealants help industrial fluid system operators lower their operating costs and required installation time while improving the safety of their operations. At best, a leak can be expensive if utilities or process fluid is lost, and at worst, leaks can create hazardous working conditions. Swagelok offers a variety of liquid leak detector, lubricant, and pipe sealant options to help you address and avoid these leaks.
- To find leakage in your fluid systems, apply Swagelok Snoop® liquid leak detectors to connection points and look for bubbles indicating a leak
- To prevent pipe connections from forming leaks, choose from Swagelok SWAK™ anaerobic pipe thread sealants, Swagelok PTFE or PTFE-Free tape, and Swagelok TP series tube plugs
- To make assembling pipe easier and to make connections more secure, use Swagelok Goop™ thread lubricants
Learn More About Leak Detection
Have questions about leak detectors, lubricants, or sealants?
Catálogos de Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
![Servicios de detección de fugas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/leak-detection-services-1400x610.jpg)
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/leak-detection-case-studies-260x154.jpg)
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
![Reparación de fugas en los sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-and-costs-of-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
![Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tire-facilities-leaks-260x154.jpg)
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden acostumbrarse a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
![Servicios de detección de fugas en campo Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Las fugas de los sistemas de fluidos pueden ser problemáticas por varias razones. En algunos casos, provocan un aumento de los costes de explotación, ya que se desperdician suministros, se pierde producto o disminuye la eficiencia del proceso. En otros casos, las fugas no sólo son caras, sino también perjudiciales, ya que exponen a los trabajadores a fluidos de proceso peligrosos o a condiciones de riesgo. Por eso es importante disponer de productos que le ayuden a detectar fugas en sus sistemas o a evitar que se produzcan.
Swagelok tiene disponible una variedad de opciones de detectores de fugas líquidos, lubricantes y sellantes para roscas para ayudarle a solucionar y prevenir las fugas.
- Para encontrar fugas en sus sistemas de fluidos, utilice los líquidos detectores de fugas Swagelok® Snoop en los puntos de conexión y compruebe si hay burbujas que indiquen una fuga
- Para evitar que se formen fugas en las conexiones roscadas, seleccione el sellante anaeróbico para roscas Swak® o la cinta de PTFE Swagelok
- Para facilitar la instalación de las roscas y para que las conexiones sean más seguras, utilice los lubricantes para roscas Swagelok Goop®