text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 출력 품질 및 생산 효율성 향상

    맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 광섬유 장비 제조업체 Rosendahl Nextrom 은 이동통신 업계를 위한 광섬유 및 광섬유 케이블과 관련 있는 생산 장비 기술을 공급하는 선도적인 업체입니다. 이 기업의 핵심 역량에는 광학 유리 예비성형체 제조에 사용되는 솔루션의 제공, 섬유 추출 및 코팅, 리본 제조, 검증 테스트, 광섬유 케이블 등이 포함되며,. 이들 작업 모두 완제품의 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 가스의 청결도와 순도가 필요합니다. 스웨즈락 서비스 관련 추가 정보 요청하기 업계 내 혁신과 변화의 빠른 속도를 따라잡기 ...

  • 최적화된 자재로 안전성 강화 및 절약

    최적화된 유체 시스템 재질을 선택하는 게 해양 안전 개선 및 비용 절감에 도움이 되는 이유 비용 최적화는 해양 오일 및 가스 플랫폼 및 부양 선박의 오너 입장에서 가장 중요한 목표 중 하나입니다. 이보다 중요한 목표는 플랫폼의 전체 수명 동안 안전을 확보하고 규정에 맞게 운영하는 것뿐이죠. 플랫폼 전체에 걸쳐 다양한 유체 시스템 및 부품에 사용할 수 있는 적절한 재질을 지정한다면 이 2가지 목표를 우선순위로 진행할 수 있습니다. 예를 들어 316 스테인리스강 튜빙 및 튜브 피팅은 우수한 내식성을 제공하고, 다양한 플랫폼 애플리케...

  • 작업 시간을 90% 절감하고 누출을 제거한 가스 플랜트

    수백 개의 누출을 제거하고 작업 시간의 90%를 절감하는 메이저 천연 가스 프로세서 플랜트 턴어라운드 에서 가장 시간이 많이 걸리는 부분 중 하나는 유체 시스템을 새 부품 또는 리퍼브 부품으로 재조립한 후 모든 연결 지점에서 누출을 점검하는 것입니다. 부적절한 설치와 비효율적인 누출 감지 프로세스는 큰 비용으로 이어질 수 있으며, 만약 일부 누출이 감지되지 않을 경우 방출로 인한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서, 한 캐나다 시설에서 메이저 천연 가스 프로세서를 이용하여 턴어라운드 작업을 수행해야 했을 때, 누출 감지 프...

  • 성공적인 호스 보강법

    호스 보강 101: 어플리케이션을 위한 탁월한 선택을 하는 법 스웨즈락 호스 제품 그룹 선임 프로덕트 매니저 Doug Nordstrom 유체 시스템에 적합한 산업용 호스 를 고르려면 여러 가지 요인을 신중히 고려해야 합니다. 이러한 요인에는 매개물의 압력, 매개물의 온도 및 주변 환경, 누설유량 등이 있습니다. 특정 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 호스의 능력은 주로 사용자가 애플리케이션 조건을 견딜 수 있도록 적절한 등급의 호스 부품을 최적의 조합으로 선택하느냐에 달려 있습니다. 그 중 고려해 볼 산업용 호스 부품 중의 ...

  • 고품질 CNG 연료 시스템 구성 요소 소싱

    고성능 압축 천연가스 연료 시스템 구성 요소 소싱의 중요성 Paul Hargrave, 스웨즈락 트랜스포테이션 마켓 매니저 및 Charles Hayes, 스웨즈락 신규 제품 개발 리드 엔지니어 글로벌 및 지역 청정 공기 정책이 엄격해짐에 따라, 유망하고 점점 더 많은 곳에서 채택되고 있는 대체 연료 중 하나가 압축 천연가스(CNG)입니다. 세계 각지의 강력한 인센티브 프로그램은 CNG 대형 장비 개발과 더불어 기술 생존을 위한 필수 연료 공급 인프라에 박차를 가하고 있습니다. 버스, 장거리 트럭 및 기타 차량의 디젤 연료 사용량을...

  • 실험실 안전 및 생산성 향상

    적절한 가스 분배가 실험실 작업 최적화에 필수인 이유 스웨즈락 선임 필드 엔지니어, Wouter Pronk 여러분 본인이 실험실 기술자라고 가정해 보십시오. 여러분은 원하는 테스트 또는 분석을 수행할 때 특정 가스의 사용 지점에 접근할 것입니다. 원하는 가스를 확보하기 위해 장치를 활성화시키지만, 유량과 압력이 목표치보다 낮을 수 있습니다. 이는 다음과 같이 여러 가지 이유로 문제가 될 수 있습니다. 수행하려는 테스트의 정확도를 신뢰할 수가 없게 되고, 이로 인해 테스트를 전혀 진행할 수 없게 될 수 있음 문제의 근본 원...

  • 레귤레이터 내 공급-압력 영향(SPE) 관리하기

    산업용 가스 시스템 내 감압 레귤레이터의 공급-압력 영향(SPE)을 관리하는 방법   스웨즈락 선임 필드 엔지니어, Wouter Pronk 가스 실린더 공급원을 통해 공정 라인을 가동하는 유체 시스템 운영자들은 가끔 아무 이유 없이 감압 레귤레이터 에서 출구 압력이 증가하는 현상을 목격했을 것입니다. 실린더가 비워질수록 레귤레이터의 입구압력은 감소합니다. 이때 숙련된 기술자들은 대부분 출구압력도 동시에 감소할 것으로 생각하지만, 반대로 출구압력이 상승합니다. 이 현상을 공급-압력 영향(SPE)이라고 부릅니다. 가스 분배 제품 ...

  • 샘플링 포인트에서 배출물을 줄이는 법

    폐쇄 루프 샘플링 시스템으로 비산 배출물을 줄이는 법 의도치 않게 정제 기구나 화학 플랜트에 걸쳐 여러 위치에서 배출물이 대기로 방출되는 일이 일어날 수 있습니다. 또한 전세계적으로 규제 조치가 엄중해짐에 따라 플랜트 운영자들에게 이러한 비산 누출물을(완전한 제거가 아니더라도) 줄여야 한다는 압력이 더 강해졌습니다. 총합 0의 배출물에 도달하는 것은 만만치 않은 일입니다. 어떤 애플리케이션은 주요 프로세스 기반 시설을 대대적으로 다시 작업해야할 수도 있습니다. 하지만 실현 가능한 방법이 몇 가지 있습니다. 예를 들어, 주요 시설...

  • 소는 안전한 연료 공급원입니까?

    그렇습니다. 수소는 안전하고 효율적인 연료 공급원입니다 Chuck Hayes, Swagelok 글로벌 기술 책임자 수소 는 운송/모빌리티와 일반 산업 애플리케이션 모두에서 무공해 전력을 제공할 수 있는 잠재성으로 인해 기존 연료의 유망한 대안입니다. 전 세계의 기업과 개인들이 탄소 발자국을 줄이려고 노력함에 따라 수소는 점점 더 관심을 끌고 있습니다. 하지만, 연료 공급원으로서 수소의 실현 가능성에 대한 오해가 많아 탈탄소화의 수단으로 얼마나 많이 의존할 수 있는지에 대한 혼란을 일으키고 있습니다. 수소 운송이 안전하지 못...

  • 귀사 수소 전해조가 생산 효율에 최적화되어 있습니까?

    고성능 유체 시스템으로 수소 전해조의 생산 최적화 수소는 커다란 잠재성이 있는 저탄소 에너지원으로 계속 입지를 넓히고 있습니다. ’한 가지 증거를 들자면, 유럽 위원회(EC)는 2030년까지 유럽연합에서 재생 수소를 1,000만 톤 생산하고 1,000만 톤을 수입할 계획입니다. 또한, 분석가들은 중국이 계속 친환경 수소 프로젝트를 개시함에 따라 중국 내 수소 전해조 판매가 2배 이상 증가할 것으로 예상합니다. 수소가 주류 에너지원으로 자리 잡으려면 용량 증가와 안정적인 생산이 필수입니다. 이를 달성하는 과정은 수소 생산 시설...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。