世伟洛克®快速回路模块
世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。
索取更多信息世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。 世伟洛克 FLM 安装在分析仪棚内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。
设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡套管段内采用零间隙接头。
世伟洛克 FLM 包含两个球阀,在维护期间,使用这两个球阀将流量切换到旁路来隔离取样系统和分析仪。这两个旁通阀保持通过快速回路的流量,以使旁通点的样品保持新鲜。创新的互锁手柄系统使这两个阀门同时动作,同时还允许对单个阀体进行填料调整。在有些配置中,排液口和冲洗阀被旁通阀锁定,以消除在系统处于取样模式时打开排液口或冲洗管路的可能性。所有手柄都可以被锁定位置,以消除意外操作的可能性。
获得更快的响应速度
取样口与分析仪之间的距离使我们难以获得有用的分析测量数据。样品传输管路通常是长度超过 100 feet(30 米)的卡套管或公称管,因此需要很高的吹扫量才能保证新鲜样品抵达分析仪。理想情况下,样品流从取样口到分析仪棚所需的时间应该在一分钟以内。根据传输管路的卡套管或公称管尺寸以及实际传输距离,流速可能会高达 90 std ft3/h (2548 std L/h)。
尽可能地减少样品浪费
世伟洛克 FLM 尽可也尽可能地减少了送到扩口或处置处的样品提取量。专门为快速回路系统设计的旁通过滤器使 FLM 能够提供高流速。该过滤器过滤了旁路中大部分的样品流量,并通过辅助传输管路将其送回到工艺管路内。为了通过该旁通回路产生高流速,回流点的压力必须比提取点低。为了进一步减少样品浪费量,许多世伟洛克 FLM 配置都提供了从分析仪出发的样品回流管路。采用该选项后,就不必再从在线分析仪向扩口或处置处送出连续流量。
彻底消除水锤击
关闭大流量液体管路内的阀门时会产生极高压力峰值,这个现象称为水锤击,它可能导致系统元件损坏。世伟洛克 FLM 通过确保不可能完全关断来消除产生水锤击的可能性。两个旁通阀同时动作,从而消除了仅操作其中一个阀门的可能性。三通阀设计使流动逐渐地从取样模式切换到旁通模式,而不是在阀门动作期间暂时关断。
快速回路模块目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便依靠世伟洛克来推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。