-
取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题
常见问题:取样钢瓶维护须知 世伟洛克埃德蒙顿定制解决方案经理 Tristian McCallion 在任何工业环境中, 取样 都属于常规操作的一部分,因此让您的 取样钢瓶 保持安全工作状态是必要的。损坏或失效的钢瓶可能会给工作人员带来安全问题,并可能影响到取样的准确性和完整性。这使得任何以取样为中心的操作,必须定期、主动地维护取样钢瓶。 如果您曾经想要知道,钢瓶瓶体上的一个小凹痕是否需要担心,或者不太了解如何识别快速连接件是否损坏,那么您不是唯一困扰的人。我们已经汇总了有关取样系统钢瓶维护的一些常见问题和解答。以下是部分解答: Q: 我是否真地需要取样钢瓶维护计划? ...
-
为什么快速支持对半导体晶圆厂至关重要
本地支持如何降低半导体制造商的成本 考虑任何半导体制造商都可能面临的一种糟糕场景:气动阀故障。尽管在外人看来这可能稀疏平常,但此阀门用于供应关键化学品给要求每天连续可靠运行的重要设备。对于晶圆厂运营商,流体系统故障或问题维护要求停止生产,这一后果是巨大的,每一秒的停机会导致重大的损失。 这种情况彰显了当今竞争异常激烈的半导体制造环境中的重要因素之一。 速度 — 在所有因素中 ,包括创新步伐、日常生产流程以及发生故障时所需的维护 — 都是至关重要的。尽管当今大多数晶圆厂的设计和建造都考虑到了高级别的可靠性,但仍可能会出现计划外流体系统维护的问题。尤其是在瞬息万变且竞争激烈的行业中,快速...
-
如何减少取样点的排放
如何借助循坏回路取样系统减少逸散性排放 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类 逸散性排放 方面面临着前所未有的压力。 实现净零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑可能存在于整个重要设施中的数十个现场采样或取样点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其中的每个点都意味着泄漏的可能性。如果系统构建不理想或组件不合标准,则当样品容器被释放或泄漏时,这种可能性会以溢出的形式表现出...
-
小孔径卡套管接头的规格更新
新版 IOGP 小孔径卡套管和接头规范如何加强油气生产者的安全性 安全性是全世界众多油气生产者的首要优先目标—,因此当该行业向着更安全的流体系统运营迈出一大步时,每个人都应予以注意。 2021 年 3 月,国际油气生产者协会 (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) 发布了新版本的《 S-716 “小孔径卡套管和接头规范” 》,该规范为用于 石油和天然气 行业应用中的 小孔径卡套管 、 卡套管接头 、管道系统和系统元件定义了一套标准化要求。这些要求着重于这些流体系统元件的设计、材料选择、安装、测试、检查和标记...
-
世伟洛克2021年热门博客文章
您迫切想要知道的问题解答:2021 年度回顾 从半导体工厂到海上油气平台再到研究实验室,我们的客户在各种高风险的环境中开展业务。但有时,这些不同的行业面临着共同的挑战。 这些共同的挑战都反映在我们 2021 年阅读量较高的博文中。您向我们的专家了解更多关于腐蚀控制、接头选择、分析仪器的挑战等信息。以下是今年您迫切想要知道的问题解答: “我该如何阻止腐蚀造成的运行停机?” 工艺驱动型行业通常要面对一系列的化学成分和环境条件,这意味着如果不采取适当的措施,腐蚀及其引起的问题会威胁到运行效率。 腐蚀是导致海上与近海石油和天然气应用利润损失的主要原因,所以我们的读者对如何识别和防...
-
何时弯曲卡套管—如何正确操作
何时弯曲卡套管—以及如何正确操作 世伟洛克匹兹堡战略服务专家和高级弯管培训师 Mike Gagel 在设计和组装新的流体系统或更换现有系统中的组件时,必须做出一些决定。首先要做出的决定之一是系统应该用 不锈钢卡套管 制造还是用公称管制造。 螺纹公称管历来是流体系统应用中的可靠选择,但出于多种原因,卡套管是一种有益的替代选择。其中一个原因是卡套管’的易弯曲性和可布线功能,可帮助经营者以更少的连接点实现更复杂、更高效的流体系统设计。 索取有关弯管培训的更多信息 卡套管与公称管的对比速览 与传统的公称管相比,弯曲的卡套管在各种工业流体系统中有着显著的优势,包括: ...
-
化学品制造中的分析仪表
INEOS 如何实现分析仪表精度 先进的特种聚合物对我们的现代化世界越来越重要。只需询问 INEOS 中的任何人。INEOS 是一家为燃料和润滑油、食品包装、建筑、纺织品等市场提供解决方案的全球石化制造商。 对于INEOS风险很高,但是凭借生产准确,可靠,安全的高质量产品,他们有能力实现他们的目标INEOS在该公司位于德克萨斯州 La Porte 的制造工厂,为确保生产的产品符合聚合物溶液开发所需的符合的高精度标准,建设先进的在线分析系统。为确保这些系统按预期工作,INEO 多年来与世伟洛克东南德克萨斯公司的团队密切合作。 INEOS 分析专家 Claude Stephens...
-
减少设施中的工业排放
减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。 全球销售业务开发经理 Sean Hunsicker ’在化学工艺、油气或其他工业工艺设施中,人们很容易习惯于某些声音、景象和其他环境条件。走在地板上,您可能会听到远处压缩空气管路的嘶嘶声。您可能会在某些蒸汽管道下看到小水滴,或者捕捉到一缕工艺气体的微弱气息。 这些看起来可能像是一个运行中的设施的典型标志,—但实际上,它们是不同形式的流体系统泄漏的迹象。虽然它们的严重程度可能会有所不同,但这些泄漏几乎总是会导致某种效率低下,甚至可能危及您的员工和环境。 ...
-
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
如何使用调压阀来减少分析系统中的延时 现场工程主管 Mike Strobel 工艺测量是即时的,但分析仪响应却不可能是即时的。从取样口到分析仪始终存在延时。遗憾的是,这一延迟往往被低估或误解。 在分析取样系统中,延时定义为新样品行进到分析仪所需的时间。一篇单独的博客文章解释了 时间延迟的原因 以及如何高水平地缩短延时的技巧。但在这篇文章中,我们将重点介绍如何使用 调压阀 控制时间延迟。调压阀可控制压力,而分析系统中的压力与时间密切相关。在流量受控的气体系统中,压力越低,延时越短。 探索取样系统培训机会 分析仪器系统的任何主要部分都可能发生延时,包括工艺管路、取样口和探针、...
-
阀门 101:流体系统专业人士须知
阀门 101:工业阀门的基本功能和类型 工业流体系统应使用正确的零部件加以设计和制造,以便系统能够按预计的那样可靠运行。阀门在系统中发挥着重要作用,可帮助操作员有效地控制系统流体流量,更好地满足应用需求。 流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一目了然。您需要切断和启动流体流动吗?控制流向?调节流量大小?还是您需要防止系统过压? 在决定为流体系统选择哪种阀门时,这些都是应提出的问题。在本文中,我们将探究不同类型的工业阀门,并分享我们的建议,帮助您在应用中作出正确选择。 想要了解有关阀门类型、选择和故障排除的更多信息?请查看我们的 Swagelok...