-
背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧
背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末...
-
在海上 HPU 中采用中压球阀
富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即...
-
应对 FPSO 建造的复杂性
应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 在石油和天然气行业,采用创新的商业战略和节约成本的措施,来驾驭不可预测的市场变得越来越重要。因此,对于世界各地油田而言,浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 已成为一种有效且经济的高效率投资方法。 在提供与固定式石油和天然气平台相同功能的同时,FPSO 的独特之处在于,其能够随着机遇和经济逆风的转向而重新安置。未来几年 FPSO 的部署量将持续增加— Fortune Business Insights 预计到 2027 年 FPSO 市场将增长 14% 以上。 为顺利...
-
小口径接头:螺纹尺寸和螺距
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距 工业流体系统的运行状况依赖于每一个输送工艺流体的元件。您设施的安全和生产能力,取决于您的元件之间的防泄漏连接 — 有多种多样的 接头 可供实现这些连接。 对于小口径系统(直径不超过两英寸的卡套管系统)来说, 要为您的流体系统选择正确的接头 ,首先是要知道如何确定螺纹尺寸和螺距。掌握了这一信息,您就能够针对防泄漏流体系统做出明智选择。 本视频将循序渐进地指导您如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南 来正确识别螺纹间距和尺寸。 为什么端接很重要 由于工业流体系统往往要输送危险性液体或气体,有时还会在高压或极端温度下进行,因此确保您的流体系统与尺寸...
-
提高实验室安全性和生产率
为什么正确的气体分配对于优化的实验室操作至关重要 Wouter Pronk,世伟洛克高级现场工程师 将自己想象成一名实验室技术人员。在您执行预期的测试或分析时,您靠近特定气体的使用点。你使用一个设备来获得所需的气体,但是流量和压力低于你的所需。 这是一个问题,原因可能有多种: 无法依赖您正在进行的测试的准确性,并且您可能根本无法继续进行此测试 进行故障排除以找到此问题的根源将需要时间和金钱,而且很难说需要多少钱。 如果泄漏导致这些流量问题,则还可能存在相关安全问题,从而使其成为要优先修复的问题 无论你的实验室位于研究机构、化学精炼厂或其他工业工厂...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。...
-
制冷剂生产中的安全取样方案
取样的一致性如何帮助制冷剂生产企业持续创新 在竞争激烈的制冷剂生产领域中,产品质量的一致性和产品的快速上市能够帮助生产企业保持行业领先。 强大且高效的化学品取样方案帮助常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(以下简称三爱富)保持住了这样的特点。凭借快速、一致的生产,以及严格遵守安全和环保协议,三爱富已然处于行业领先地位。 产品质量对于三爱富有多重要?他们又能够从保持高密封性和可靠性的 取样 系统中得到什么优势?我们请三爱富团队以及与之紧密合作了四年的世伟洛克(上海)团队,用他们自己的话来告诉您。 保持工厂安全 三爱富氟制冷剂、氟泡沫剂、清洗剂、新氟聚合物材料、氟精细化学品...
-
建设可靠的压缩天然气加气站
三种智能流体系统选择可以改善实现更好的CNG 加气站 世伟洛克首席新产品开发工程师 Chuck Hayes 和世伟洛克圣地亚哥替代燃料技术代表 Paul LeStrange 重型卡车、市政公共汽车和其他大型车辆历来都与柴油烟气和黑色废气有关。 但在 2021 年,这些已经成为过时的假设。随着全球各地排放法规的收紧,各种交通应用的替代燃料解决方案的竞赛也相应加快了步伐。与化石燃料相比,压缩天然气(CNG)提供了可靠的马力、成本效益和显著减少的碳排放,已成为主要的替代燃料之一。因此,CNG 车辆在各地的公路和高速公路上大量涌现。 CNG的普及率将继续上升。考虑到美国政府最近延长...
-
使用增强型气体面板降低维护成本
如何通过改善气体分配来减少您的维护支出 世伟洛克伦敦,地区现场工程师 Mark Welch 对于维修技术人员来说,维修气体压力控制面板通常就像解开一道难题。 卡套管或管道布局混乱或不直观 可能 会阻碍对需要注意的组件的检视。几个螺纹连接可能需要拆卸以便维修,然后再完成任务后重新制作。没有标签的 阀门 或 调压阀 可能会让技术人员不知道如何选择备件。 所有这些工作都耗时、耗力,因此成本很高 — 但对于需要广泛分配各种气体进行操作的化工厂或实验室来说,这些都是必要的。系统的可靠性是必须的。如果在需要的时间和地点没有气体供应,操作可能会大大减慢甚至停止。 在此视频中了解气体分配解决方案...
-
控制成本的液体取样器方法
在液体取样中控制成本并减少失误 取样在精确、可盈利的工业工艺中起着至关重要的作用。实践可以帮助验证工艺条件,确保最终产品符合规范,并提供必要的信息来评估环境排放。然而,取样—也称为定点取样、实验室取样、现场取样或闭环取样—可能会很复杂,并且在正确执行方面具有挑战性。即使是微小的失误也会对样品的代表性和产量产生负面影响,从而提高运营成本。 重要的是,操作人员和技术人员个人要具备正确的技能 以正确执行 取样。有几种操作策略可有助于促进每个位置的取样的一致性、准确性和成本效益。请继续阅读以了解优化工厂内液体取样的三种关键方法。 了解有关世伟洛克取样解决方案的更多信息 只要合适即...