-
通过海上钻探探索地球的秘密
深海科研船使用海上钻探技术,揭开地球的神秘面纱 海底深处潜藏着地球上一些谜团的答案。地球地壳和板块运动揭示了解开这些谜团的线索,日本深海科学钻探船 (D/V) Chikyu 上的研究人员有时将之称为地球的“记忆”。 日本地球与海洋科学技术机构 (JAMSTEC) 一直在部署包括 Chikyu 在内的多艘船只,来调查从地震活动到气候变化的自然现象,这些船只都利用了海上钻探技术。 虽然 JAMSTEC 和 Chikyu 与海上钻探有所关联,但它们率先将立管钻探系统应用于科学研究目的。通过钻探地壳, Chikyu 的科学家收集到样品后,会在船上进行实时分析,探索地球深处的能...
-
应对 FPSO 建造的复杂性
应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 在石油和天然气行业,采用创新的商业战略和节约成本的措施,来驾驭不可预测的市场变得越来越重要。因此,对于世界各地油田而言,浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 已成为一种有效且经济的高效率投资方法。 在提供与固定式石油和天然气平台相同功能的同时,FPSO 的独特之处在于,其能够随着机遇和经济逆风的转向而重新安置。未来几年 FPSO 的部署量将持续增加— Fortune Business Insights 预计到 2027 年 FPSO 市场将增长 14% 以上。 为顺利...
-
气体分配简介
气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理...
-
小口径接头:螺纹尺寸和螺距
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距 工业流体系统的运行状况依赖于每一个输送工艺流体的元件。您设施的安全和生产能力,取决于您的元件之间的防泄漏连接 — 有多种多样的 接头 可供实现这些连接。 对于小口径系统(直径不超过两英寸的卡套管系统)来说, 要为您的流体系统选择正确的接头 ,首先是要知道如何确定螺纹尺寸和螺距。掌握了这一信息,您就能够针对防泄漏流体系统做出明智选择。 本视频将循序渐进地指导您如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南 来正确识别螺纹间距和尺寸。 为什么端接很重要 由于工业流体系统往往要输送危险性液体或气体,有时还会在高压或极端温度下进行,因此确保您的流体系统与尺寸...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。...
-
在氢能交通的前沿领域
探索新的前沿领域:Empa 如何推动氢燃料电池车辆的发展 瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 每天都在进行着尖端研究,其中多数是致力于瑞士经济的去碳化。Empa的“move”交通工具演示器是这些努力的关键部分,其聚焦于交通运输业如何利用有前景的新技术,比如电池动力的电动车辆、 氢燃料电池驱动的电动车辆 和合成燃料驱动的车辆 “我们的目标是将研究转化为可市场化的创新,”Empa交通工具、能源和环境部门主管BrigitteBuchmann博士说。“我们将自己视为研究和应用之间的桥梁。” 氢燃料交通工具是“move”的一个重要话题。除了开展氢气储存和氢气应用领域的研究外,...
-
提高实验室安全性和生产率
为什么正确的气体分配对于优化的实验室操作至关重要 Wouter Pronk,世伟洛克高级现场工程师 将自己想象成一名实验室技术人员。在您执行预期的测试或分析时,您靠近特定气体的使用点。你使用一个设备来获得所需的气体,但是流量和压力低于你的所需。 这是一个问题,原因可能有多种: 无法依赖您正在进行的测试的准确性,并且您可能根本无法继续进行此测试 进行故障排除以找到此问题的根源将需要时间和金钱,而且很难说需要多少钱。 如果泄漏导致这些流量问题,则还可能存在相关安全问题,从而使其成为要优先修复的问题 无论你的实验室位于研究机构、化学精炼厂或其他工业工厂...
-
使用阀门和软管标签改善维护
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划 请想象一下,您是技术人员,正在对工业流体系统进行维护。您收到了一份新的工作指令 — 检查系统某个应用中的几根软管。 您查看了一下相关的应用,看到有多达十几根 软管 和多个阀门运载并控制着重要流体从一处流向另一处,很难通过肉眼识别需要检查的软管。这样就会产生一些问题: 传输的是什么类型的流体或气体? 这些流体是否处于高压或高温之下? 它们是否有潜在的危险? 每根软管已经使用了多长时间? 软管由什么材料制成 — 需要进行何种更换? 找到这些问题的答案,可能需要参考系统的原理图,花费您的大量时间和精力...
-
2020 年博客回顾
2020 年度回顾:在今年这个特殊时期里,你们看到了什么样的文章? 您知道我们每周是如何确定 世伟洛克博客 主题的吗? 方法很简单:博客文章的内容,来自于我们全球团队每天与客户的交流。2020 年(特殊的一年),我们最受欢迎的文章反映出了客户经常遇到和形势紧迫的挑战。为了回答客户的问题,我们从绿色交通到取样系统,从仪表性能到虚拟流体系统评估,几乎涵盖了所有方面。 我们从世界各地招募经验丰富的专业人才,可解答客户的问题并提出解决方案。我们分析了数据,以下文章是我们最受欢迎的博客文章,是你们的提问让文章更具现实意义: “由于疫情,我控制了工厂访客数量,但我仍然需要有关流体系统性...
-
提高输出质量与生产效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率 Rosendahl Nextrom 是电信行业光纤和光缆生产设备技术的领先供应商。其核心竞争力包括提供用于光学玻璃预制件制造、光纤拉丝与涂覆、带材制造、检验和光缆的解决方案,所有这些都需要保持洁净和气体纯度,才能确保最终产品的质量和可靠性。 为跟上行业创新和变革的快速步伐,Rosendahl Nextrom 转向世伟洛克赫尔辛基寻求流体系统定制化解决方案,帮助他们预防泄漏、确保产品质量和一致性以及简化操作。 了解 Rosendahl Nextrom 如何能够提高生产效率和产品质量 洁净是关键 预制件和光缆的生产分为多个工作阶段...