-
背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧
背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末...
-
阀门 101:流体系统专业人士须知
阀门 101:工业阀门的基本功能和类型 工业流体系统应使用正确的零部件加以设计和制造,以便系统能够按预计的那样可靠运行。阀门在系统中发挥着重要作用,可帮助操作员有效地控制系统流体流量,更好地满足应用需求。 流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一目了然。您需要切断和启动流体流动吗?控制流向?调节流量大小?还是您需要防止系统过压? 在决定为流体系统选择哪种阀门时,这些都是应提出的问题。在本文中,我们将探究不同类型的工业阀门,并分享我们的建议,帮助您在应用中作出正确选择。 想要了解有关阀门类型、选择和故障排除的更多信息?请查看我们的 Swagelok...
-
在海上 HPU 中采用中压球阀
富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即...
-
气体分配简介
气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理...
-
如何选择正确的软管增强
软管增强 101:如何为您的应用做出有力的选择 Doug Nordstrom,Swagelok 软管产品高级产品经理 为您的流体系统选择正确的工业 软管 需要仔细考虑各种因素,包括介质压力、介质和周边环境的温度、流速等。软管满足您的具体系统要求的能力,在很大程度上取决于您选择的适合承受应用条件额定值的软管组件的优化组合。 需要考虑的一个关键工业软管组件是软管增强层。软管核心层凭借自身只能承受很低的压力。加入增强层后,可使核心层同时具有轴向和纵向强度,帮助软管承受应用要求。 虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力增强层的软管仍非常重要 — 但是并非所有可用的增强方式都是...
-
利用经过优化的合金材料提高半导体良率
利用优化材料提高半导体制造良品率 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 和世伟洛克首席冶金工程师 Shelly Tang 在竞争激烈的半导体领域,快速创新必不可少。现代世界很大程度上取决于功能越来越强大的芯片的开发,这些芯片利用越来越小的晶体管来实现高水平的处理能力。摩尔定律指出,给定芯片中的晶体管数量每两年翻一番,该定律自 20 世纪 70 年代以来一直成立,并一直影响着现今的晶体管发展。 当然,制造商必须在创新要求与自身使产量和盈利最大化的能力之间取得平衡。如何实现呢?麦肯锡公司 1 的新一期报告显示,降低劳动力成本、减少材料消耗和缩减全球采购支出的几种通用策...
-
适合于科学前沿的流体系统
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案 位于芬兰赫尔辛基的 Bluefors 专注于创造物理世界中发现的某些非常低的温度。其稀释制冷机(用于为量子计算机和实验物理学生成良好运行环境)必须毫不妥协地产生接近绝对零度的恒定温度。 可靠性和无泄漏性能至关重要,这就是 Bluefors 将世伟洛克 ® 卡套管接头和其他世伟洛克解决方案用于其制冷机关键流体系统的原因。以下介绍了我们如何帮助 Bluefors 为客户提供高度可靠的技术: 观看 Bluefors 如何利用世伟洛克的产品和解决方案创造超低的温度 重大利益: 维持低温。 Bluefors的稀释冰箱可以将运行环境冷却...
-
氢燃料贵吗?
为什么氢是一种具有成本效益的燃料 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 成本是影响能否大规模采用新技术的重要因素之一。对于评估替代燃料来源的人来说,这无疑是一个重要的考虑因素。无论最终用途如何,氢是否被广泛接受将取决于其生产和使用的成本效益。 很多人想知道“氢气价格贵吗?""对于潜在的日常驾驶员或工业用户来说,成本是否过高?”简短的回答是:“不,至少长期来讲不是的。”虽然目前氢的成本可能比其他燃料来源稍高,但专家预测,未来几年价格将大幅下降。 在揭开关于氢的误解系列的第三部分中,我们将探讨为什么氢是最终用户可以依赖的具有成本效益的替代燃料。 ...
-
使用阀门和软管标签改善维护
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划 请想象一下,您是技术人员,正在对工业流体系统进行维护。您收到了一份新的工作指令 — 检查系统某个应用中的几根软管。 您查看了一下相关的应用,看到有多达十几根 软管 和多个阀门运载并控制着重要流体从一处流向另一处,很难通过肉眼识别需要检查的软管。这样就会产生一些问题: 传输的是什么类型的流体或气体? 这些流体是否处于高压或高温之下? 它们是否有潜在的危险? 每根软管已经使用了多长时间? 软管由什么材料制成 — 需要进行何种更换? 找到这些问题的答案,可能需要参考系统的原理图,花费您的大量时间和精力...
-
2020 年博客回顾
2020 年度回顾:在今年这个特殊时期里,你们看到了什么样的文章? 您知道我们每周是如何确定 世伟洛克博客 主题的吗? 方法很简单:博客文章的内容,来自于我们全球团队每天与客户的交流。2020 年(特殊的一年),我们最受欢迎的文章反映出了客户经常遇到和形势紧迫的挑战。为了回答客户的问题,我们从绿色交通到取样系统,从仪表性能到虚拟流体系统评估,几乎涵盖了所有方面。 我们从世界各地招募经验丰富的专业人才,可解答客户的问题并提出解决方案。我们分析了数据,以下文章是我们最受欢迎的博客文章,是你们的提问让文章更具现实意义: “由于疫情,我控制了工厂访客数量,但我仍然需要有关流体系统性...