-
材料科学
材料科学培训 世伟洛克 ® 材料科学培训课程教您如何正确的选择的耐腐蚀材料,以帮助您保持流体系统的密封完好、高效运行。通过本课程,您将了解特种合金如何抗腐蚀,它们如何做到这一点,各种材料特性如何以及行业标准如何影响您的材料选择无论您是在处理 酸性油气田 ,还是用于半导体制造的侵蚀性化学品前体,对于材料科学的深刻理解都是非常宝贵的。 材料科学培训注册 可选课程 关于课程 主题 材料科学和腐蚀的原理及影响材料特性的其他因素 不同的腐蚀类型 以及特种合金如何抵抗腐蚀 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁和合规性为要求苛刻的应用选择 合适的结构材料...
-
轨道焊接
轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程...
-
高级弯管
高级弯管培训 人们常说,弯管是一门艺术,而非一门科学。如果弯曲得当,弯曲的卡套管确实能够呈现出一种艺术化的外观,而 弯 管的真正艺术在于’操作人员克服弯曲应用中固有变量的能力。只要有正确的方法,妥善的培训,精心的计划,积极的态度,以及少量的练习,几乎任何人都可以成功地弯曲卡套管。本培训计划的目的是学习如何应用世伟洛克弯管方法,以及一些有助于揭开弯管奥秘的技巧和捷径。世伟洛克弯管方法对于世伟洛克系列弯管机能力范围内所有尺寸及180度以下(包括 180 度)角度的布局都是准确的。 索取有关我们培训课程的更多信息 购买弯管机 关于课程 主题 解释弯管时必...
-
工艺分析仪取样系统 (PASS)
工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ® 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 -...
-
大气侧方案(仅限套件)
< 返回机械密封支持系统 密封支持系统大气侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持设计的大气侧方案仅作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在周转或实施其他项目期间将方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,凭借向技术人员展示弯管的位置从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 51 从储液罐急冷 API 方案 62 从外部源急冷 API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集 API 方案 65B 利用...
-
API 方案 51 从储液罐急冷
API 方案 51 是一种用于单密封的大气侧急冷系统。该系统作为流体的端闭储液罐。 API 方案 51 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止密封的大气侧结冰 通常用于立式泵 方案 51 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 世伟洛克法兰转换接头 压力变送器 法兰垫片 法兰螺柱/螺母 缓冲液储液罐 管接头 有关其他...
-
API 方案 62 从外部源急冷
API 方案 62 将外部急冷流体输送到密封的大气侧。炼油厂中的典型应用是通过采用蒸汽急冷来防止热烃服务中的密封面上的焦化。氮气或清洁水也可用于急冷或冷却和清洁密封的大气侧。 API 方案 62 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止在密封面的大气侧形成固体或清除固体 方案 62 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 N 系列针阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管...
-
取样系统问题解决与维护 (SSM)
取样系统问题解决与维护培训 世伟洛克 ® 取样系统问题解决与维护 (SSM) 培训课程将指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见和复杂的取样系统设计问题。参与者将学习如何有把握地排除取样系统的故障。 目前没有安排课程,但可以通过您当地授权的方式安排培训 世伟洛克销售和服务中心
-
API 方案 11 冲洗
API 方案 11 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体再循环通过流量控制孔口到达密封件。方案 11 是大多数泵的默认冲洗方案。 API 方案 11 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量 为防止泵送的流体蒸发,请确保密封腔中保持适当的压力。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 11 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套...
-
API 12 利用滤网冲洗
API 方案 12 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体通过流量控制孔口再循环到达密封件。为了除去冲洗流中的颗粒并防止堵塞,流体通过位于流量控制孔口之前的滤网。在滤网两侧加装压力表可以监控滤网以便进行维修。 API 方案 12 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 通过加装滤网防止孔口堵塞 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 确保密封腔中保持适当的压力,以防止泵送的流体蒸发。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 12 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 ...