-
材料科学
材料科学培训 世伟洛克 ® 材料科学培训课程教您如何正确的选择的耐腐蚀材料,以帮助您保持流体系统的密封完好、高效运行。通过本课程,您将了解特种合金如何抗腐蚀,它们如何做到这一点,各种材料特性如何以及行业标准如何影响您的材料选择无论您是在处理 酸性油气田 ,还是用于半导体制造的侵蚀性化学品前体,对于材料科学的深刻理解都是非常宝贵的。 材料科学培训注册 可选课程 关于课程 主题 材料科学和腐蚀的原理及影响材料特性的其他因素 不同的腐蚀类型 以及特种合金如何抵抗腐蚀 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁和合规性为要求苛刻的应用选择 合适的结构材料...
-
轨道焊接
轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程...
-
高级弯管
高级弯管培训 人们常说,弯管是一门艺术,而非一门科学。如果弯曲得当,弯曲的卡套管确实能够呈现出一种艺术化的外观,而 弯 管的真正艺术在于’操作人员克服弯曲应用中固有变量的能力。只要有正确的方法,妥善的培训,精心的计划,积极的态度,以及少量的练习,几乎任何人都可以成功地弯曲卡套管。本培训计划的目的是学习如何应用世伟洛克弯管方法,以及一些有助于揭开弯管奥秘的技巧和捷径。世伟洛克弯管方法对于世伟洛克系列弯管机能力范围内所有尺寸及180度以下(包括 180 度)角度的布局都是准确的。 索取有关我们培训课程的更多信息 购买弯管机 关于课程 主题 解释弯管时必...
-
工艺分析仪取样系统 (PASS)
工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ® 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 -...
-
工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统
工艺分析仪取样系统子系统培训 世伟洛克 ® 工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统培训课程将指导您如何磨练自己的取样系统设计技能。提高对工艺分析仪取样系统的各复杂子系统作用的理解,然后学习如何设计它们并将其构建为完整的、经优化的取样系统。 注册通过子系统培训 -----> 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和顾问 Tony Waters 撰写的技术参考书。 本课程对子系统部件进行了深入探讨,这建立在世伟洛克’ 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 的基础上,但是,PASS 培训课程并不是前提条件。 主题 在本课程中,您将学习: ...
-
蒸汽系统审核服务
进行蒸汽系统审核。减少能量损失。 世伟洛克专家通过对蒸汽系统进行全面的审核,找出您的工厂损失能量的源头。通过利用最先进的技术并依靠多年的蒸汽和冷凝系统行业专业知识,我们的专家将帮助您对工厂的蒸汽系统和元件进行细致的评估,记录和标记需要注意的区域,并分享维修和维护工厂系统的最佳做法。 由于进行了蒸汽系统审核,组织通常会体验到: 更高的产品质量 更少的生产停机时间 更低的能源成本 更少的排放 更低的维护费用 更高的工作人员安全性 符合设计规范的更有保障的性能 从根本上提高生产率,同时降低了运营成本 当今竞争激...
-
取样系统问题解决与维护 (SSM)
取样系统问题解决与维护培训 世伟洛克 ® 取样系统问题解决与维护 (SSM) 培训课程将指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见和复杂的取样系统设计问题。参与者将学习如何有把握地排除取样系统的故障。 目前没有安排课程,但可以通过您当地授权的方式安排培训 世伟洛克销售和服务中心
-
API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集
API 方案 65A 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,储液罐收集正常泄漏并且频繁打开以进行排放。在密封失效的情况下,系统出口处的孔口配件允许液位变送器因过度泄漏而触发警报。 API 方案 65A 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65A 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息...
-
全球工程建设
在全球范围内建设。充满信心地建设。与世伟洛克合作建设。 管理任何大型设施建设项目都注定是一项艰巨的任务,而且当业主、EPC 和承包商分布于多个大洲时,则情况变得更为复杂。通盘协调对于成功至关重要,这意味着您需要具有全球影响力、广泛能力和应用专业知识的供应商和合作者跟上项目进度。 只有世伟洛克才能提供全面的优质流体系统产品和服务、项目管理支持以及全球资源一揽子方案,从而为涉及工业流体系统的国际建设项目提供整体性的支持。无论您的项目多么复杂,世伟洛克都能够为您提供帮助。 世伟洛克 ® 全球工程建设服务 作为流体系统元件、组件和相关服务的全球领先供应商,世伟洛克拥有一支由全球建设项目管理...
-
API 方案 54 由外部系统加压的隔离液
API 方案 54 是一种可将加压隔离液输送到密封腔的定制设计系统。隔离液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。该流体保持在比密封腔更大的压力之下。方案 54 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。 AP 方案 54 组件和 API 方案 54 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、加压的隔离液 方案 54 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 ...