text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

    レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法 Mike Strobel、フィールド・エンジニアリング・スーパーバイザー 温度圧力などのプロセス測定は一瞬で出来ますが、分析器の応答はそうはいきません。取出し口から分析器に到達するまでの間に、常に時間遅れが発生します。残念ながら、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。 分析計装システムにおける時間遅れとは、新しいサンプルが分析器に到達するのにかかる時間を指します。別のコラム記事では、  時間遅れのしくみ  と、それを最小限に抑えるためのヒントについて説明していますが、今回は、  圧...

  • 導入事例:Lightfoot Defence社

    導入事例: Lightfoot Defence社の画期的な流体システムを支えるスウェージロック 顧客について Lightfoot Defence社  は冷却/空調分野におけるトップ・ブランドであり、軍事/商業分野向けに高品質の製品とサービスを130年以上にわたって提供しています。 低磁場アプリケーションにおける冷却技術においては、イギリスで最も実績があるといっても過言ではないでしょう。 同社は顧客ごとに異なる冷却システムの仕様を満たすべく、あらゆる防衛システムをオーダーメイドで開発・製造し、トレーニング、メンテナンス、取り付けを含む総合サービス・ソリューションも提供しています。 イギリス...

  • 海洋プラットフォームの流体システムを監査する3つの理由

    海洋プラットフォームの流体システムを監査する3つの理由 Mark Garvey、フィールド・エンジニア、スウェージロック・スコットランド 「これがうちの掘削リグの現状だって? ありえない! 」 もしあなたが海洋石油/ガス ・プラットフォームの事業者だとしたら、こんな言葉を自分が発するなんて思いもよらないのではないでしょうか。 しかし私は、スウェージロック・スコットランドのフィールド・エンジニアとして働く中で、海洋石油/ガス事業の経営陣がこうした言葉を口にするのを何度も耳にしてきました。この言葉が発せられるのは決まって、海洋プラットフォームの小口径配管システムの監査結果を示した直後です。...

  • 流体システムの漏れを防止するには

    チューブの前処理の質がシステムの性能を左右する どの精製所においても、非常に重要な接続部には、高品質なチューブと継手が採用されています。最適な接続部を実現するためには、材質、チューブ外径サイズ、肉厚、材料の特性、施設の仕様など、さまざまな要素を考慮することが求められます。 しかし、流体システムの正常なオペレーションにおいてこうした要素と同じくらい重要になるのは、接続作業において正確な手順を徹底することでしょう。不適切な取り付け作業は、チューブや継手に不具合が生じる最大要因のひとつです。また、安全で漏れがなく耐久性に優れた接続部を実現し、信頼性の高い流体システムを構築するには、継手を取り付...

  • 水素コンプレッサーのメーカーが高品質の継手を頼りにする理由とは

    Q&A:PDCマシンズ社、極めて重要な水素の供給方法について語る 水素モビリティ  市場は、成長の一途をたどっています。これは、エスカレートする顧客の要求を満たすには、OEMは技術革新を続けなければならないことを意味します。この市場で優位性を獲得するには、流体システム・アプリケーションの優れた品質、信頼性、漏れのないパフォーマンスが極めて重要です。 PDCマシンズ社が製造している特殊ダイヤフラム・ガス・コンプレッサーは、代替エネルギーをはじめとするさまざまな産業で使用されています。PDCマシンズ社のソリューションは、車載用水素アプリケーションや水素ステーションなどに採用されています。こうし...

  • 圧力レギュレーターの基礎知識

    圧力レギュレーターの基礎知識 圧力レギュレーター  は、一般産業用流体システムや分析計装システムにおいて、重要な役割を担っています。圧力レギュレーターを使用することで、運用システムに変化が生じても、希望するシステム圧力や流量を維持することができます。流体システム技術者にとって、各種タイプのレギュレーターとそのしくみに関する実務的な知識が欠かせません。 レギュレーターに関する情報をお探しですか?アプリケーションに適したレギュレーターを選定する方法を知りたいですか?レギュレーターの流量曲線を平坦にする必要がありますか?あらゆる質問にスウェージロックがお答えします。今回は、圧力レギュレーターにつ...

  • ガス・グラブ・サンプリングでプロセスの状態を正しく表すサンプルを安全に採取するために

    ガスや揮発性液体のサンプリングにおけるベスト・プラクティス Matt Dixon、上級主席設計エンジニア、スウェージロック 化学処理のコストを最適化し、高品質な製品の生産量を維持するには、プロセスの状態を正しく表すサンプルを定期的に採取し、分析室に移送して分析を行う必要があります。  グラブ・サンプリング (別名:スポット・サンプリング、ラボ・サンプリング、フィールド・サンプリング、または単にサンプリング)を行うと、プロセスの状態を検証し、作っている製品が社内または顧客ベースの仕様に適合しているかを確認することができます。また、グラブ・サンプリングによって、 オンライン分析器  の読み取り...

  • 高純度用面シール継手について

    真空用に開発された面シール継手が高純度の半導体アプリケーションに適している理由 Masroor Malik、半導体市場マネジャー、スウェージロック 半導体業界  では、高性能なデバイスを製造するべく、プロセス・ノードの微細化が常に追求されており、プロセスにおける清浄度の維持はますます困難になってきています。このように変化し続けるニーズに対応するため、ファブでは比類のない精度と清浄度を備えた製造環境を構築する必要があり、装置メーカーにはこうしたニーズを満たす装置を開発することが求められています。 不活性ガスや特殊ガスを取り扱うなど、要求の厳しい超高純度(UHP)流体システム・アプリケーショ...

  • ガス供給システムの設計を改善し、コストを削減して安全性の向上を実現するには

    Q&A:効率的にガスを供給し、コストの削減や安全性の向上を実現するには ガス供給システムは、精製所、研究施設、分析室といった産業施設における効率的なオペレーションに欠かせません。しかし、このような施設のオペレーション担当者は、ガスの供給をメイン業務としているわけではありません。その他の重要な業務に時間とリソースを割いているという方が大半ではないでしょうか。 しかし、自社で開発したシステムであれ、ガスのサプライヤーに依頼して組み立てたシステムであれ、ガス供給システムを最適化することで、現場の安全性を高め、オペレーション・コストを削減する機会が存在するはずです。実際、 スウェージロックのフィー...

  • 小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

    圧力計の不具合を検出する方法 Dave Ross、シニア・テクニカル・サービス・エンジニア 業界を問わず、圧力計は小さいながらも、システム内では重要な役割を担っています。圧力計でシステム圧力を確認すれば、すべてが問題なく稼働しているかどうか、または差し迫った問題が生じていないかなどを知ることができます。 圧力計が正確に機能していなかった場合、有効なデータが失われ、システム圧力の過不足による影響が生じることから、システム自体の品質が低下するおそれがあります。圧力計の不具合が原因で、システム流体が外部環境に流出し、作業員の負傷、システムの不具合ならびにその対応に必要なダウンタイムと補修費用、シ...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.