text.skipToContent text.skipToNavigation
그랩 샘플링 시스템

Swagelok® 그랩 샘플링 시스템

Swagelok® 그랩 샘플링 시스템을 맞춤 구성하면 귀사의 특정 플랜트 애플리케이션 요구사항을 충족하는 동시에 안전하고 효율적인 샘플 추출이 가능합니다. 다양한 설정과 고급 기능의 판넬이 공급됩니다.

추가 정보 요청

가스 및 액체 서비스 용도의 구성 가능하며 신뢰성 높은 로컬 그랩 샘플링 판넬

Swagelok은 공정 라인에서 액체 및 가스의 대표 샘플을 안전하게 포집할 수 있는 첨단 기능이 포함된 다양한 구성으로, 완벽하게 구성 가능하고 현지에서 제작 및 지원되는 신뢰성 높은 그랩 샘플링 어셈블리를 제공합니다. 압력 등급 샘플 실린더 내의 클로즈 루프 샘플링이 필요하거나 단지 저렴한 실험용 유리병에 공정 유체를 포집하려는 경우를 막론하고, Swagelok은 안전하고 직관적이며 관리하기 쉽고 단일 부품 번호로 주문할 수 있는 최적의 샘플링 판넬 옵션을 제공합니다.

Swagelok 그램 샘플링 판넬

그램 샘플 모듈

그램 샘플 모듈

Swagelok® 그램 샘플 모듈(GSM)은 시스템 전반에서 유체를 구동하는 차압을 사용하여 양압 공정에서 유체를 끌어내고 더 압력이 낮은 위치(예: 펌프의 업스트림)의 공정으로 다시 되돌리는 클로즈 루프 시스템입니다. 샘플은 내구성 높은 압력 등급의 메탈 그랩 샘플링 실린더(GSC) 안에 증착되며, 이 실린더는 샘플이 누출되지 않도록 막아 작업자를 보호합니다.

GSM의 특징

  • GSM 판넬에는 유체 경로를 동시에 제어할 수 있도록 Swagelok® 40G 시리즈 볼 밸브 두 개 또는 세 개로 구성된 방향 전환 밸브가 장착되어 있습니다. 이러한 구성은 필요한 단계 수를 줄이고 순서를 명확하게 표시함으로써 오류 발생 가능성을 낮춰줍니다.
  • GSC는 제자리에 고정되며 공정 유체를 지속적으로 순환시켜 공정 조건을 유지합니다. 다양한 구성으로 공급되는 GSC는 모든 GSM 시스템에 필수이며, 새로운 GSM을 구매할 때 별도로 주문해야 합니다.
  • 회로는 샘플러에 연결되는 유체 경로를 추출한 다음 공정 또는 확관(Flare)으로 되돌립니다. GSM은 바이패스 또는 샘플 위치에 무기한으로 놔두면서 이송 라인을 깨끗하고 샘플 포집 준비가 완료된 상태로 유지할 수 있습니다.
  • 파열 디스크(rupture disc)는 모든 GSM 시스템에 사용할 수 있는 옵션이며, 추가적인 과압 우려가 있다면 릴리프 밸브도 추가할 수 있습니다. 모든 샘플링 시스템은 누설 가능성을 줄일 수 있도록 Swagelok® 튜브 피팅을 사용하여 제작됩니다.
그랩 샘플링 액체 시스템

그랩 샘플링 액체 시스템

Swagelok® 그랩 샘플링 액체(GSL)는 대기압에 저장할 때 공정 유체가 분류될 위험이 없는 애플리케이션에서 자동 밀봉 격막(septum) 캡이 있는 비압력 저장기 안으로 유체를 추출하는 액체 전용 샘플링 시스템입니다.

GSL의 특징

  • 고정 부피 Swagelok GSL 시스템은 GSM 시스템과 동일한 방향 전환 밸브를 사용하여 복잡한 작업에서 간소화된 운영 기능을 제공합니다. GSM과 마찬가지로, GSL 시스템도 NPT 피팅의 잠재적 누설 지점을 방지할 수 있도록 Swagelok 튜브 피팅으로 조립됩니다.
  • GSL의 경우 가격이 저렴한 유리 또는 폴리에틸린 실험용 병을 사용하여 샘플을 추출하고 저장합니다. 또한, 병을 사용하므로 샘플 스트림의 시각적 품질에 대한 즉각적인 피드백이 제공됩니다.
  • 유출이나 증발의 위험 없이 샘플을 추출하여 이송할 수 있습니다. 샘플 추출 메커니즘에 있는 스프링 리턴형 핸들이 의도하지 않은 주입을 방지합니다.

그랩 샘플링 밸브

유체 시스템에 Swagelok® 그랩 샘플링 밸브를 추가하여 표준 용기 샘플링과 관련된 안전, 유지보수, 품질 문제를 해결할 수 있습니다. 누설 없는 Swagelok 설계는 Swagelok® 튜브 피팅을 사용하여 니들 어셈블리를 밸브 몸체에 부착하므로 고무 O-링이 필요 없습니다.

그랩 샘플링 밸브의 특징

손쉬운 니들 교체

튜브 피팅 너트를 조이는 것만으로 두 전체 메탈 씰을 만들 수 있습니다.

개선된 니들 구조

펜슬 포인트 니들 어셈블리는 격막(septum)을 코어링하지 않고 천공하므로 니들 막힘과 샘플 용기 누설이 최소화됩니다.

혼용 가능한 덮개

Swagelok은 비표준 샘플 용기에 적합한 맞춤형 구성을 포함한 다양한 덮개 옵션을 제공합니다.

탄성체 없는 구조

고무 O-링을 없앰으로써, 유지보수 재고를 줄이는 동시에 시스템 누설 가능성을 최소화할 수 있습니다.

스프링 리턴형 핸들

Swagelok 그랩 샘플링 밸브에 스프링 리턴형 핸들을 적용하면, 핸들을 놓을 때 밸브가 자동으로 닫힘 위치로 이동하므로 필요한 샘플 양을 확실하게 수집할 수 있습니다.

Swagelok 엔지니어의 설계. 고객별로 최적화할 수 있는 설계.

모든 Swagelok 그랩 샘플링 시스템은 인력과 수익성을 모두 보호할 수 있도록 설계되며, 유체 시스템 전문가가 고객 사양에 맞게 현지에서 구성합니다.

안전

안전 중심 설계

Swagelok 그랩 샘플링 시스템은 샘플 용기와 사용자로부터 공정 압력을 분리하여 과충전 및 과압 상태를 방지합니다. Swagelok 판넬은 의도하지 않은 주입을 방지하는 GSL의 샘플 추출 메커니즘에 있는 스프링 리턴형 핸들과 같이 작업자 오류의 가능성을 최소화할 수 있는 기능을 포함하여 설계되었습니다.

사용 편의성

사용 편의성 중심 설계

Swagelok 그랩 샘플링 시스템은 샘플링에 필요한 시퀀싱 단계의 수를 줄일 수 있도록 설계되었으며, 또한 능률적인 유지보수가 가능하도록 제조됩니다. GSM과 고정 부피 GSL 판넬에 있는 방향 전환 밸브 구성은 유체 경로의 동시 제어를 가능하게 만들며, 작업자에게 시퀀싱을 명확하게 표시하고, 가동 중단을 최소화하면서 유지보수 도중 게이지와 같은 부품을 차단할 수 있습니다.

Swagelok 그랩 샘플링 시스템은 신뢰성 높은 결과를 제공하도록 설계되었습니다

신뢰성 높은 결과 중심의 설계

클로즈 루프 GSM 샘플링 판넬은 샘플링 도중과 같은 공정 조건으로 샘플을 유지하는 실린더에 신선한 샘플을 제공함으로써 샘플의 대표성을 믿을 수 있도록 합니다. GSL에는 샘플 스트림의 시각적 품질에 대한 즉각적인 피드백을 제공하는 실험용 유리병을 사용할 수 있습니다. 모든 Swagelok 그랩 샘플링 판넬은 잠재적 누설 지점을 줄일 수 있도록 Swagelok 튜브 피팅으로 조립됩니다.

고객의 요구에 맞게 구성된 편리한 표준 어셈블리

GSM 및 GSL 샘플링 시스템 모두 샘플 용기와 사용자로부터 공정 압력을 분리하여 과충전 및 과압 상태를 방지하는 고정 부피 버전의 판넬 유형을 선택할 수 있습니다. 이 표에 일반적인 시스템 기준과 나열된 조합에 권장되는 그랩 샘플링 시스템이 나와 있습니다.

시스템 기준을 바탕으로 한 추천 그랩 샘플링 시스템

Swagelok 그랩 샘플링 시스템은 추가 계장, 샘플 냉각기, 자동화, 특수 합금, 다양한 장착 옵션 등 고객의 운영 용도에 적합한 폭넓은 액세서리로 맞춤 구성할 수 있습니다.

현지 조립 및 지원. 매우 긴 수명의 신뢰성 높은 솔루션.

현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터 팀이 귀사와 면밀하게 협력하여 샘플링 시스템 요구를 충족하기에 적합한 구성과 판넬 유형을 결정하도록 도와 드립니다. 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 숙련된 유체 시스템 기술진이 귀사 사양에 맞게 각 그랩 샘플링 판넬을 제작합니다. 모든 Swagelok 그랩 샘플링 어셈블리는 엄격하게 테스트되며 Swagelok 한정 평생 품질 보증으로 지원됩니다.

접근하기 쉬운 그랩 샘플링 지원

샘플링 작업에 표준화와 신뢰성을 실현할 목적으로 Swagelok® 그랩 샘플링 판넬에 투자하기로 결정했다면, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터 팀이 귀사와 협력하여 귀사의 요구를 충족하는 데 적합한 유형의 판넬과 적절한 구성을 결정하도록 도와 드립니다. 그다음, 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 숙련된 유체 시스템 전문가들이 귀사 사양에 맞게 각 그랩 샘플링 판넬을 제작하며, 같은 팀이 장래 귀사의 새로운 시스템에 대한 지속적인 지원을 제공합니다.

그랩 샘플링 시스템에 대한 추가 정보 요청

Swagelok 그랩 샘플링 시스템을 주문할 때 기대해야 할 사항

귀사 시설에 적합한 그랩 샘플링 솔루션을 식별, 맞춤 구성, 유지하는 절차는 다음과 같습니다.

안전모 아이콘

평가

반복이 용이하며 대표성이 있는 샘플을 빠르고 비용 효율적으로 만들 수 있는 시스템 구조를 찾는 데 도움이 필요하십니까? 샘플링 전문가 팀이 귀사의 현재 샘플링 시스템을 평가하고 필요에 따라 귀사의 요구 사항을 평가합니다. 염두에 두고 있는 사양 또는 구조가 이미 있다면 이 단계를 건너뛰셔도 좋습니다. 또는, 샘플링 시스템과 실무에 대해 더욱 심층적인 분석이 필요하다면, Swagelok 필드 엔지니어링 팀이 귀사 시설을 방문하여 샘플링 문제를 감지하고 수정하는 데 도움이 되는 다음과 같은 Swagelok® 그랩 샘플링 평가 및 자문 서비스를 제공할 수 있습니다.

  • 운영 성과 개선
  • 잠재적인 안전 및 환경 문제의 완화
  • 정기적으로 더 대표성 높은 샘플 확보

편지지 아이콘

추천

Swagelok 팀이 세부 사항의 체크리스트를 검토하면서 귀사 요구 사항을 충족하는 샘플링 판넬을 선정하도록 지원할 수 있습니다. 확립된 매개변수를 기준으로, 공인 Swagelok 엔지니어가 귀사 정보를 검토하고 가장 적합한 판넬을 추천합니다. 평가에 반영되는 기준:

  • 온도
  • 압력
  • 용기 유형
  • 구성 재질
  • 설치 위치

슬라이더 아이콘

구성

표준 판넬 구조를 플랫폼으로 사용하여, Swagelok은 귀사 팀과 협력을 통해 다음과 같이 솔루션을 맞춤 구성할 수 있습니다.

  • 호환 가능한 Swagelok 및 비Swagelok 제품 대체
  • 기존 도면 내에 밸브, 유량계, 기타 제품 추가
  • 레이아웃 변경 및 구조적 변경/추가
  • 더 크거나 작은 튜브 크기(또는 메트릭)로 변환
  • 대체 구성 재질 제안
  • 유량/압력 강하 계산 논의
  • 샘플 냉각기/히터 및 인클로저 히터의 크기 제안

눈금자 아이콘

조립

Swagelok은 시스템을 제작하고 신뢰성을 테스트함으로써 귀사 팀이 샘플링 시스템을 조립하는 작업의 부담을 덜어줍니다. 모든 현지 Swagelok 기술진은 고객의 샘플링 판넬이 엄격한 지침과 귀사 사양을 준수함을 보장할 수 있도록 포괄적인 교육과 인증을 거치며, Swagelok 공인 엔지니어가 프로세스의 모든 단계를 모니터링합니다.

  • 모든 Swagelok 그랩 샘플링 시스템은 선택한 게이지 압력에서 외부 누설 테스트를 거칩니다
  • 요청에 따라 추가 테스트도 진행할 수 있습니다
  • 모든 Swagelok 제품은 Swagelok 한정 평생 품질 보증이 적용됩니다.

교육 아이콘

교육

Swagelok은 판넬 조립이 완료된 후 고객 기술진에게 그랩 샘플링 시스템 사용 및 유지보수에 대한 실습 교육을 제공합니다. 또한 다음과 같은 업계 전문가 Tony Waters의 강의 내용을 바탕으로 한 Swagelok® 샘플링 시스템 교육을 통해 비용이 많이 소요되는 문제를 예방, 진단, 해소할 수 있는 지식을 고객 팀에게 제공합니다.

샘플링 업계의 선두 주자를 믿어보십시오. 결과를 신뢰할 수 있습니다.

Swagelok 그랩 샘플링 솔루션의 장점과 샘플링 시스템 전문가의 적절한 현지 지원이 어떻게 귀사에 가치를 제공할 수 있는지 자세히 알아보십시오.

그랩 샘플링 시스템에 대한 추가 정보 요청

Stichprobenahmesystem—Kategorien

Ammoniak-Probenahmesystem

Ammoniak-Probenahmesystem

Sichere, einheitliche und genaue Probenahme von Ammoniak bei minimaler Exposition der Bediener.

애플리케이션 가이드 보기

Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 그랩 샘플링 평가 및 자문 서비스

그랩 샘플링 소개

기체 및 액체 유체 시스템 매체에 대한 그랩 샘플링 모범 사례, 잘 설계되고 쉽게 작동할 수 있는 그랩 샘플링 시스템의 특성, 그리고 안정적으로 그랩 샘플링 정확도를 달성하는 방법에 대해 알아보십시오.

백서 보기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 그랩 샘플링 판넬을 테스트하는 엔지니어의 모습
가스와 휘발성 액체 샘플링의 모범 사례

휘발성 액체 및 가스 그랩 샘플링과 관련된 일반적인 문제에 대해 읽고, 올바른 기술과 적절한 장비를 사용하여 이를 해결하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 판넬을 테스트하는 엔지니어의 모습
액체 그랩 샘플링 전략을 통한 비용 감축

공정 조건을 검증하고 최종 제품 품질을 분석할 때, 액체 그랩 샘플링 공정에서 비용을 절감하고 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 소개합니다.

Swagelok 필드 엔지니어가 그램 샘플링 판넬을 검사하는 모습
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 외부 전문가에게 제작을 맡기는 것이 큰 도움이 될 수 있습니다. 작동 방식 알아보기.

Swagelokグラブ・サンプリング・パネル
グラブ・サンプリングの基礎:プラントのコストを削減する

グラブ・サンプリング・システムを使用すると、安全かつ効率的にサンプルを採取し、化学成分のバリデーションを行うことができます。今回は、クローズド・ループ・システム(サンプルが大気に触れずに採取するシステム)の信頼性向上とプラント・コストの削減に役立つ基本情報を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.