-
影响流体系统运营商的行业趋势有哪些?
如何适应影响清洁能源、半导体、石油天然气和化工行业的全球趋势 无论我们是否意识到,全球大趋势每天都在影响着我们的业务。了解这些趋势及其潜在影响有助于我们做出更明智的决策,无论我们在哪个行业开展业务。随着 2024 年的到来, 我们请一些商业经理告诉我们 2023 年工业流体系统专业人员面临的挑战和机遇 ,以及这些挑战和机遇在 2024 年对您意味着什么。以下是我们了解到的情况。 趋势:新冠疫情的余波 尽管新冠疫情在 2022 年开始缓解,并在 2023 年上半年正式结束,但其对市场的影响依然存在。 2023 年初,高度周期性的半导体市场出现了前所未有的需求激增,但市场放缓已在意料之中...
-
氢燃料可以实现长距离行驶吗?
氢动力汽车有续航里程焦虑吗?这里有您不应该有这种焦虑的原因。 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 随着替代燃料和运输技术的普及性和可用性不断提高,人们自然会问,它们是否能提供与典型柴油或汽油动力车辆相比拟的续航能力。 氢对于依赖传统化石燃料的应用显示出巨大的前景。在日益寻求脱碳的世界中,这是一种理想的、 有前途的替代方案 。 但对氢的误解可能会限制它的应用,包括氢对于长距离行驶来说是一种不切实际的燃料源的误解。在关于氢的误解系列的第二部分中,我们将探讨为什么不必对氢燃料电池汽车可以正常行驶的距离感到焦虑。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的燃...
-
提高液体密闭取样的安全性和效率
通过正确的系统设计实现安全、高效的液体密闭取样 Matt Dixon,世伟洛克应用商业化经理 在化工厂、炼油厂以及石油和天然气设施中,密闭取样在工业流体取样操作中发挥着至关重要的作用。密闭取样也称为现场取样、点取样或简称为取样,可帮助操作员验证工艺条件,确保最终产品具有所需的特性。 进行密闭取样的方法因过程流体而异。例如,在对气体和挥发性液体进行取样时,必须将样品收集在样品钢瓶中,以防止气体或液体逸出并保护操作人员免受潜在危险。 了解安全气体取样 在对非挥发性液体进行取样时,瓶子取样为操作员提供了一种更简单、经济的解决方案。在本博客中,我们将探讨抓瓶取样的正确技术、过程中可能出...
-
为什么绿氢是一种可持续的燃料来源
氢气:真正可持续的替代燃料 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 世界继续开发化石燃料的替代品。可持续性是主要动力。减少和彻底消除来自各种应用的二氧化碳 (CO 2 ) 排放是一个愈发重要的目标。 当谈到任何潜在的替代燃料时,务必要问: 真的 可持续吗? 有评论家对氢气提出了这样的问题,氢气是前景巨大的替代燃料之一,在许多应用中都在不断获得青睐。答案是“是的,氢气可以成为一种可持续的替代燃料。” 在揭开氢气的常见误解系列的最后一部分,我们将探讨氢气的不同生产方式,以及为什么氢气是一种真正的可持续替代燃料。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的...
-
氢是否是安全的燃料来源?
是的,氢是一种安全有效的燃料源 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 氢 具有在运输/交通和一般工业应用中提供零排放动力的潜力,因此是一种很有前途的传统燃料替代品。随着世界各地的组织和个人都在寻求减少碳足迹,氢能正日益引起人们的兴趣。然而,人们对氢作为燃料源的可行性存在误解,导致人们对我们在多大程度上可以依赖氢气来实现世界脱碳感到困惑。 您是否曾听说氢能交通存在可能的不安全?不切实际?很昂贵?无法满足当今和未来的环保标准?如果答案是肯定的,也并非您一人听说过这些。 为什么氢适用于远距离行驶应用? 为什么氢是一种经济的燃料源? 为什么氢可以满足环境和可持...
-
常见问题:如何避免氢脆
常见问题:如何避免氢脆和其他氢气处理问题 Buddy Damm,世伟洛克资深科学家 独立于化石燃料。地缘冲突导致的能源危机。应对气候变化日益紧迫。这些只是推动人们寻找可行的替代燃料的部分原因。 氢气 是一种很有前景的解决方案。从氢气的产生到最终使用,安全可靠地处理氢气是在各种应用中充分发挥氢气作为零排放燃料源潜力的关键。 然而,氢气的存储和传输却面临着一些独特的挑战。氢是元素周期表中的第一个元素,由一个带正电的质子和一个带负电的电子组成。它是最小、最轻的原子。在不断发展的氢能经济中,氢需要以液态和气态形式处理。氢的液化温度为 -252.9°C (-423°F),液态氢的密度是气态氢的 ...
-
蒸汽换热器与伴热系统| 世伟洛克博客
蒸汽换热器与伴热系统 世伟洛克现场工程工业蒸汽系统 SME Alex Chu 设计合适的蒸汽换热器或蒸汽伴热系统首先需要充分了解系统运行的操作特性。性能不足通常归因于设计工程师未能考虑所有蒸汽系统的特性。应彻底检查蒸汽系统的运行参数和文件。如果未能理解应用环境,则通常会导致系统元件的控制或选型不当。 常见的设计和产品选型问题 在设计工业蒸汽系统时必须考虑其基本原理,以避免过早失效或性能下降。世伟洛克专家回顾了不同地点和行业的众多工业传热应用,并发现比较常见的问题是由于组件选型欠妥或安装方法不当所造成的。示例问题包括: 产品质量不可接受 组件过早失效 温度控制不佳 传热不足 ...
-
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏 Jason Duncan,世伟洛克阿拉巴马州大客户经理 | 佛罗里达州中南部 | 田纳西州西部 轮胎行业普遍认为制造设备本来就是高温、嘈杂和肮脏的环境,总是存在要解决的问题。 然而事实上,这些负面看法通常缘于一个问题:工艺管道泄漏。虽然问题可能非常严重,但这些工艺管路通常是可以修复的,而且可以进行优化以提高轮胎工厂内部的安全性、运营效率、盈利能力甚至产品质量。 关注范围如此狭窄如何能实现如此多的改善?其中一部分原因是,在典型的轮胎工厂中,工艺管道泄露十分常见,避免蒸汽浪费和其他工艺流体所节省下来的综合成本可实现显著的总体成本节省。此外,管道系统在轮胎工...
-
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目 2020 年 6 月 30 日 大型石化厂建设项目往往需要协调数十家全球供应商,并且通常需要经过数年的精心规划、设计和开发。一旦投入运营,这些大型项目就面临着高昂的风险,因为所需的巨额投资意味着业主在项目启动后尤其会投资于安全、可靠且可盈利的运营。 最近在亚太地区竣工的耗资 270 亿美元的大型石化项目便是一例。该项目占地 22,000 英亩,预计每天可生产 300,000 桶原油,各种石化产品的预计年产量为 770 万吨,此大型石化工厂将作为帮助满足该地区未来几年不断增长的能源需求的主要供应商。 对于此项目以及类似的项目,流体系统管理至...
-
测量和控制氢气流量
测量和控制氢气流量 氢燃料电池作为一种能源和动力来源具有很大的前景。它们可用于多种应用,从交通运输和材料搬运(叉车)到固定式、便携式和紧急备用电源。它们的唯一副产品是水,因此它们代表了化石燃料的绿色(无 CO 2 排放)替代品。而且它们使用的是世界上’丰富和可再生的资源之一—,氢。 然而,尽管这种资源清洁且丰富,它的管理也具有挑战性。较小的氢分子可以从微小的密封瑕疵中逸散,并渗透到固体金属中,这可能导致延展性降低,在极端情况下,可能导致材料失效。密封这种多功能气体需要高度工程化的设备和专业知识。正因为如此,任何向氢燃料的广泛过渡都需要可靠的测试技术,以用于推动这一过渡的氢燃料电池。 了解...