text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • CRN Manitoba

    Racores Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés) Racores para Tubo de Aleación 625 ...

  • Plantillas CAD y Planos dimensionales

    Elija de entre más de 1 millón de plantillas CAD y Planos dimensionales Swagelok en muchos idiomas. Descargue las plantillas CAD en formatos 2D o 3D.  Los planos dimensionales están disponibles en .pdf. Búsqueda por nombres o por referencias de producto. Plantillas CAD

  • Conformidad y Certificados

    Ir a: Conformidad Certificados Recursos para la Certificación y la Conformidad Industrial Nuestro centro de conformidad y certificados permite comprobar cómo los productos y procesos Swagelok cumplen las normativas de la industria. Encontrará certificados de materiales, registros de siste...

  • Normativa ASTM

    Cumplimiento de la Normativa ASTM Los costes financieros asociados a las paradas imprevistas en las operaciones de petróleo y gas pueden superar los 250.000 dólares por hora, y las estimaciones sugieren pérdidas medias para una gran planta de 129 millones de dólares al año. 1 . Con una durabilidad ...

  • Normativa ISO

    Cumplimiento de los Requisitos de la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés de International Organization for Standardization) Con los agresivos avances en la producción y exploración de energía que se están produciendo en todo el mundo, la estandarización es fund...

  • Normativa NACE

    La Importancia del Cumplimiento de las Normativas sobre Gases Sulfurosos (NACE) Según la Asociación para la Protección y el Rendimiento de los Materiales (AMPP por sus siglas en inglés), anteriormente conocida como la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE por sus siglas en inglés), l...

  • Normativas NORSOK

    Cumplimiento de NORSOK Las estimaciones de la industria sugieren que los componentes no normalizados cuestan al sector del petróleo y el gas   en alta mar más de 1000 millones de dólares al año en paradas e ineficiencias, un reto que Swagelok trata con soluciones para sistemas de fluidos que cumple...

  • Hidrógeno

    A Bordo del Vehículo Swagelok tiene Productos Certificados según EC-79 1 y HGV 3.1 Se requieren pruebas específicas para conseguir esta certificación, incluyendo resistencia a la corrosión, resiliencia, pruebas de ciclos de presión hidráulica y pruebas de fugas externas. Los productos con esta cer...

  • Gas Natural

    A Bordo del Vehículo Swagelok tiene disponibles componentes de alta calidad para aplicaciones de gas natural en vehículos que cumplen con las certificaciones ECE-R110 y NGV 3.1. Europa / ECE-R110 Válvulas Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola Serie AFS (en alemán) Aprobación de Tipo...

  • Energía

    Certificado de Autorización ASME NPT (en inglés)

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。