-
PTプルタミナTII社がパイロット・プラントの信頼性を高め、メンテンナンス頻度を低減した取り組み
重要なパイロット・プラント・システムの信頼性に関する課題に対処する PTプルタミナ・テクノロジー・イノベーション&インプリメンテーション(TII)社は、スウェージロック・インドネシアと連携して、繰り返し発生していた流体システムの不具合に対処すると共に、メンテナンス体制を強化し、社内の専門知識を高めることで、パイロット・プラントの信頼性の向上を実現しました。両社の連携により、メンテナンス頻度が年間複数回から約2年に1回に減ったほか、メンテナンスの負担およびオペレーション・コストを削減することができました。 PTプルタミナTII社は、インドネシアのジャカルタに本社を置き、 精製所 やエネルギ...
-
グローバルなプロジェクト調整によって海洋エネルギー・プロジェクトのスケジュール維持を実現する
大規模な海洋開発の成功に向けて計画する カリフォルニア州に本社を置くある装置メーカーは、メキシコ湾岸における大規模な海洋エネルギー開発をサポートするにあたって、複数の地域にまたがるスウェージロック・チームと早期から連携し、資材需要予測、生産計画、プロジェクト・スケジュールの整合を図りました。こうした協調的アプローチにより、重要装置の納入サポートおよびプロジェクトのスケジュール維持が実現しました。 大規模な海洋エネルギー開発プロジェクトをスケジュール通りに進めるには、高品質な製品や装置だけでなく、着工のかなり前からメーカー、サプライヤー、プロジェクトのステークホルダー間の調整が不可欠です。カ...
-
基本設計(FEED)段階の建設:FPSOの基本設計(FEED)の成果を改善する
基本設計(FEED)からFPSOの成功をサポートする 基本設計(FEED)は、プロジェクトが具体的な形を取り始め、ここで行った意思決定が遂行へと引き継がれていきます。この段階では、単に選択肢を絞り込むだけではありません。海洋における施設の建設、取り付け、オペレーション方法を定義することになります。 流体システムは、その成果において極めて重要な役割を担っています。総設備投資コストに占める割合は比較的小さいものの、FPSO全体の取り付け作業、アクセス性、メンテナンス性、長期的な信頼性に影響を及ぼします。課題となるのは、こうした意思決定の多くは早い段階で下されることが多く、施設全体で繰り返し行わ...
-
クローズド・ループ・グラブ・サンプリング・システム
タンク貯蔵施設におけるグラブ・サンプリングの安全性向上を実現する スウェージロック・ルイジアナのお客さまは、メキシコ湾岸の化学施設における定期的なグラブ・サンプリングの安全性、一貫性、信頼性の向上に期待を寄せていました。そこで、部分的に開口ボトルを使用するサンプリング方法から用途に応じて設計されたクローズド・ループ・グラブ・サンプリングに移行することで、オペレーターの暴露リスク低減、サンプルの信頼性向上、日常的なオペレーション全体にわたるサンプリング方法の標準化を図ることを目指しました。 課題:グラブ・サンプリングのリスクを低減する ルイジアナ州プラークミンズ郡近郊の大規模産業施設では、...
-
原子力トレーサビリティおよび規格準拠:ボッカルド社のソリューション事例
原子力アプリケーションにおける確かな品質 原子力環境では、たったひとつの部品の不具合や品質記録の不備であっても、安全性を脅かし、オペレーションの遅延を招く可能性があります。ボッカルド社は、世界有数のエンジニアリング/建設会社であり、厳しい制約のある環境での専門知識を有していますが、こうしたリスクは、最近の原子力プロジェクトにおいて最重要課題となっていました。 フランスの多国籍エンジニアリング企業であり、公益事業および原子力発電所の運営を手掛ける同社のプロジェクトでは、安全上重要で、不確実性が一切許されない機能を対象としていました。ボッカルド社の顧客は、圧縮エアー供給ネットワークに不具合が生...
-
海洋プラットフォームにおけるSTOサポート:HCML社のソリューション事例
ハスキーCNOOCマドゥラ・リミティッド社の操業停止作業を成功に導く 設備停止・定期修理・運転停止(STO)作業は、オイル/ガス・オペレーションにおいて非常に複雑で時間的な制約も厳しい段階のひとつです。成功の鍵となるのは、綿密な調整、信頼性の高いサプライ・チェーン、そして安全性やコンプライアンスを損なうことなく迅速に対応できる技術パートナーの存在です。 ハスキーCNOOCマドゥラ・リミティッド(HCML)社は、複数の海洋プラットフォームをサポートしながら、ますますひっ迫するSTOスケジュールへの対応が求められていることから、こうした課題はさらに深刻化していました。 スウェージロックがいか...
-
耐食性に優れた材料
耐食性材料、適合性、検査に関するガイド 一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000メートルにも及ぶチューブ、20,000個を超える流体システム部品、10,000個以上の継手が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在します。よって、材料を選定する際は、耐食性に優れた材料を選ぶことが重要です。 腐食対策に有効な材料を指定する際は、さまざまな点を考慮する必要があります。材料そのもの以上に考慮すべき点があるといっても過言ではないでしょう。流体システム部品を長期にわたって使用するには、材料や製造の品質が重要ですが、材料科学の専門知識を持ち、材料選定の意思決定をサ...
-
グリーン水素の製造および貯蔵をサポートする
小さな分子がもたらす大きなインパクト:エバーフュエル社が切り拓くグリーン水素の製造 水素は、エネルギーにおける次の大きなフロンティアです。水素資源は豊富で、容易に抽出することができ、燃料として使用してもCO 2 を排出しません。気候変動による影響に直面する世界にとって、水素はクリーンかつ効率的な動力源として大きな期待が寄せられています。 しかし、これまで水素の普及には大きな障壁がありました: 水素は分子が非常に小さいため、圧力で封じ込めるのは容易ではない 水素を製造する際は、主に化石燃料が必要になるため、水素によって得られる利点の多くが失われる 輸送用燃料として水素を圧縮するインフ...
-
FPSO船向け流体システムの構築に伴う問題を回避するには
複雑な浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)の建造に挑む Tommy Jamail、リージョナル・コンストラクション上級マネジャー、アジア太平洋地域担当 Barry Rowe-Platts、技術主幹、エンジニアリング・サービス担当 オイル/ガス産業に携わる企業は、先行きが読めない市場における困難な状況を切り抜けながら、アップストリーム事業の採算性を維持するべく模索しています。その中で、 浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO) 船は、世界各地の油田から効率的かつ低コストで原油を生産する手段として採用されるケースが増えています。 FPSO船は、固定式のオイル/ガス・プラットフォームと同等の機能を...
-
流体システムが半導体ファブのコストにもたらす影響とは
半導体ファブの新規建設において、高性能な流体システムが重要な理由 Masroor Malik、半導体担当主任ソリューション・スペシャリスト 半導体製造施設(ファブ)を新たに建設する際は、市場投入までのスピード、材料や取り付けの標準化、半導体ファブの総コストなど、さまざまなことを考慮する必要があります。ファブの新規建設コストの見積額は、50億ドルを上回ることも珍しくありません。最先端の半導体ファブ(3 nm以下)では200億ドルを超える建設費がかかることも多く、あらゆるシステムを最適化しなければならないという重圧がかつてないほど強まっています。 グローバル・コンストラクション・サービスの詳...