-
유체 시스템이 반도체 팹(Fab)의 비용에 주는 영향
고성능 유체 시스템이 신규 반도체 팹(Fab) 건설에 중요한 이유 Masroor Malik, 수석 솔루션 전문가, 반도체 새로운 반도체 제조 시설(“팹(fab)”)을 구축할 때는 제품화 기간, 재질 및 설비 표준화, 반도체 팹(fab)의 전반적 비용 등 고려해야 할 점이 많습니다. 대부분의 경우 새로운 팹(fab) 구축 비용은 대체로 50억 달러 내외로 예상됩니다. 하지만, 첨단 반도체 팹(fab)의 경우(3nm 이하) 흔히 200억 달러 이상의 비용이 소요되므로, 그 어느 때보다 모든 시스템의 최적화에 대한 압력이 거셉니다. ...
-
클로즈 루프(Closed Loop) 샘플링 시스템: 누출을 줄이는 방법
샘플링 중 비산 누출을 어떻게 줄일 수 있습니까? 클로즈 루프 시스템을 고려해 보십시오 Matt Dixon , Swagelok 글로벌 기술 책임자 의도치 않게 정제 기구나 화학 플랜트에 걸쳐 여러 위치에서 배출물이 대기로 방출되는 일이 일어날 수 있습니다. 또한 전세계적으로 규제 조치가 엄중해짐에 따라 플랜트 운영자들에게 이러한 비산 배출물을 (완전한 제거가 아니더라도) 줄여야 한다는 압력이 더 강해졌습니다. 그랩 샘플링이 생소하십니까? 여기에서 시작해 보십시오. 그랩 샘플링의 기초에 대해 알아보기 넷제로(N...
-
스테인리스강의 공식(Pitting corrosion) 대 틈새 부식(Crevice corrosion)
공식(Pitting corrosion) 및 틈새 부식(Crevice corrosion)의 확인 및 예방 방법 Buddy Damm , Swagelok 선임 과학자 부식, 즉 환경과 화학적인 상호 작용에 의한 설계 재질의 열화 현상(劣化現象, deterioration)을 처리하려면 비용이 매우 많이 소요됩니다. 전 세계적으로 부식으로 인한 비용은 연간 2.5조 달러로 예상됩니다. 1 튜빙 시스템에서 스테인리스강 부식을 확인하지 못하는 것이 특히 해양 및 연안 오일 및 가스 애플리케이션에서 수익 손실의 주요 원인입니다. 국제 부식...
-
사례 연구: 연료전지 시스템으로 수소 모빌리티 지원
수소 모빌리티 지원: 신뢰성 높은 연료전지 혁신을 향한 Spectronik의 여정 급속하게 발전하는 클린 에너지와 도심형 모빌리티 세계에서, Spectronik은 스스로 개척자의 입지를 확립했습니다. 경부하 차량과 자율 이동 로봇용 수소 연료전지 시스템의 개발과 배치를 사명으로 하는 Spectronik은 지속 가능한 모빌리티에서 가능성의 한계를 확장하고 있습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 모든 에너지 포워드 솔루션에서 단지 성능뿐 아니라 핵심적인 요소인 장기적인 안전과 신뢰성까지 보장하는 기술을 10년 넘게 갈고닦아 왔습니...
-
성공적인 그린 수소 생산에 최적의 피팅
그린 수소 생산 OEM 업체가 Swagelok을 통해 전해조(Electrolyzer) 신뢰성을 높인 방법 최근 몇 년간, 에너지 운반체로서 수소의 개발에 커다란 진전이 있었습니다. 남은 주요한 과제는 안전하고 효율적인 그린 수소 생산, 가공, 분배와 관련된 것입니다. Swagelok은 전 세계의 에너지 회사들이 수소의 모든 잠재성을 실현하도록 도우면서 이러한 분야의 발전을 자랑스럽게 지원하고 있습니다. 수소와 같은 재생 자원은 장점도 있지만, 이를 관리하는 데 따른 과제도 존재합니다. 수소는 가연성이 높은 기체이므로, 안전하고 ...
-
수소 전해조(Electrolyzer)의 효율성 극대화
고성능 유체 시스템으로 수소 전해조의 효율성 최적화 수소는 커다란 잠재성이 있는 저탄소 에너지원으로 계속 입지를 넓히고 있습니다. 다음은 한 가지 증거입니다. 유럽 위원회(EC)는 2030년까지 유럽 연합 내에서 1000만 톤의 재생 수소를 생산하고 1000만 톤을 수입할 계획입니다. 1 중국의 경우, 2023년 전해조(Electrolyzer) 수요가 2GW를 조금 넘는 정도였지만, 2028년까지 이 수요가 40GW로 성장할 것으로 예상됩니다. 2 수소가 주류 에너지원으로 자리 잡으려면 용량 증가와 안정적인 생산이 필수입니다. ...
-
수소 인프라 모범 사례 Top 5
수소 유체 시스템 설계 모범 사례 Top 5 수소는 세계에서 가장 전도 유망한 청정하고 지속 가능한 에너지 및 동력 공급원 중 하나입니다. 운송 및 자재 취급에서 고정, 이동, 비상 백업 전원에 이르기까지, 광범위한 애플리케이션에서 수소는 유용하며 모든 산업계가 여기에 주목하고 있습니다. 하지만, 수소가 그 잠재력을 최대한 발휘하려면, 수소 가스를 취급, 운반, 저장, 분배하는 핵심 유체 시스템이 최대한 안전하고 신뢰할 수 있어야 합니다. 또한 중요한 점은, 일반적으로 오일 및 가스 산업에서 유래한 전통적인 산업 지식 및 설계 ...
-
액체 및 천연 가스 샘플링 시스템에서 노즐을 올바르게 배치하는 방법
액체 및 천연 가스 샘플링 시스템에서 노즐을 올바르게 배치하는 방법 액체 및 가스 샘플링 시스템은 노즐을 탭 위치(Tap location)에 설치하여 분석기로 샘플을 공급합니다. 노즐의 배치 방법, 설치 위치, 방향에 따라 분석의 정확성 과 적시성이 달라지기 때문에 반드시 올바르게 배치해야 합니다. 노즐을 잘못 배치하면, 분석 지연, 샘플 오염, 결과 오류 등이 발생할 수 있습니다. 노즐의 위치가 확실히 올바르게 정해지도록 하려면, 샘플링 시스템 엔지니어가 배관 레이아웃과 용기 설계 작업(vessel design)에 처음부터 참...
-
오해 바로잡기: 수소 연료에 대한 사실 알아보기
수소 연료와 관련된 사실 파악 - 오해에 빠지는 일 방지 Chuck Hayes , Swagelok 클린 에너지 부문 수석 애플리케이션 엔지니어 수소 연료전지 자동차와 수소 충전 경제가 성장하고 있는 것은 분명한 사실입니다. 하지만, 수소 이용에 사용되는 기술이 점점 더 각광을 받으면서 잘못된 정보도 더욱 흔해지고 있습니다. 수소와 관련된 잘못된 인식은 일반적으로 안전, 이동용 연료로서의 실용성, 비용, 환경적 영향과 관련된 것입니다. 수소는 안전성, 신뢰성, 비용 효율성, 환경 친화성을 제공하면서 최신 차량 연료 요구를 충족할...
-
밸브란 무엇입니까: 밸브 종류 및 기능 설명
산업용 밸브 101: 기본 기능 및 밸브 종류 소구경 유체 시스템은 전 세계에서 생산적인 활동을 유지하고 있는 산업 회사에서 중요한 역할을 하며, 밸브는 이 시스템의 기능에서 중요한 역할을 합니다. 서로 다른 방식으로 유량을 제어하는 다양한 밸브 종류가 있으므로, 유체 시스템 운영자가 애플리케이션에 적합한 밸브를 선택하려면 사용 가능한 밸브 종류와 더불어 다양한 밸브 기능을 모두 이해해야 합니다. 적절한 밸브를 선택하려면, 유체 시스템 설계자와 운영자가 다음과 같은 질문 사항을 고려해야 합니다. "유체 흐름을 정지 및...