Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법
그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법 스웨즈락의 필드 엔지니어링 유럽 및 중동(EMEA) 지역 관리자 Danny Van Den Berg 그랩 샘플링은 많은 산업용 유체 시스템에서 반드시 실시해야 하는 것으로, 작업자가 샘플링 시스템을 이용해 안전한 곳에서 고품질의 테스트 결과를 낼 수 있도록 구성되어있어야 합니다. 대표성 샘플 분석이 중요한 이유는, 공정 상태와 온라인 분석 품질을 검증하고, 목표한 품질 규격에 맞는 완제품이 생산되는지 확인함으로써 고객을 만족시킬 수 있는 제품을...
-
산업용 호스에 대해 알아야 할 모든 정보
산업용 호스에 대해 알아야 할 모든 정보 산업용 호스에 대해 얼마나 잘 알고 계십니까? 애플리케이션 요건에 가장 적합한 호스를 선택하는 방법을 알면 더 안전하고 효율적으로 시스템을 운영할 수 있습니다. 재질 종류, 코어, 연결구, 기타 다양한 호스 특성을 구분할 수 있는 역량을 키워서 가장 적절한 선택을 할 수 있습니다. 호스 선정에 대해 궁금한 점이 있으십니까? 스웨즈락은 언제나 답할 준비가 되어 있습니다. 아래에서 호스와 그 특성, 애플리케이션을 비롯한 다양한 내용에 대한 스웨즈락 참고 자료 블로그 게시글의 디렉터리를 찾...
-
시스템 누설을 피하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
올바른 튜브 준비가 시스템 성능에 영향을 미치는 이유 양질의 튜빙과 정밀하게 설계된 피팅은 정제 시설에서 가장 중요한 연결부를 형성합니다. 이러한 각 연결부가 최적의 상태인지 확인하려면 재질 유형, 튜브 크기, 벽 두께, 재질 특성, 현장 규격 등 다양한 변수를 고려해야 합니다. 성공적인 유체 시스템의 운영을 위해서 기술자가 적합한 방식으로 이러한 연결부를 조립해야 합니다. 튜브 및 피팅 고장의 가장 흔한 원인 중 하나는 바로 잘못된 설치입니다. 피팅을 조이기 전에 이루어지는 올바른 튜브 취급 및 준비 기법은 공장 운영자가 믿을...
-
압축 피팅으로 최적의 중압 오일 및 가스 애플리케이션 구현하기
스웨즈락 ® FK 시리즈 피팅 대 콘 & 쓰레드 피팅: 차이와 장점 이해 Doug Nordstrom 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 해 동안 다양한 오일 및 가스 애플리케이션에서 신뢰성 높은 선택이었습니다. 콘 & 쓰레드 피팅은 특수 방진 그랜드와 함께 사용하고 지식과 경험이 많은 기술자가 설치하면 중압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 콘 & 쓰레드 피팅이 흔히 사용되는 애플리케이션은 위험 부담이 높은 분야입니다. 누설이나 결함 발생은 계획에 없는 유지보수, 지출 증가, 수많은 환경 건전성 및 안전 위험으로 이어질 ...
-
튜브 절삭기 및 기타: 다섯 가지 필수 유체 시스템 공구
튜브 절삭기 및 기타: 모든 전문가에게 필요한 다섯 가지 필수 유체 시스템 공구 Roger Bott, 스웨즈락 기술 서비스 엔지니어 겸 공인 용접 검사관 전 세계의 플랜트에는 간단한 것에서 복잡한 것까지 다양한 유체 시스템이 존재하며, 이를 안전하고 수익성 있게 운영하려면 여러 요소를 고려해야 합니다. 이러한 각각의 시스템에서, 올바르게 조립하고 꾸준히 유지보수를 진행하려면 작업자와 기술자가 흔하게 사용하지만 중요한 공구와 장비에 대해 익숙해져야 합니다. 튜브 절삭기, 튜브 디버링 공구, 튜브 벤딩기 등과 같은 중요한 물품은 항...
-
산업용 유체 시스템 안전 체크리스트
산업용 유체 시스템 안전 체크리스트 Mike Frost, 현장 엔지니어링 아시아-태평양 지역 매니저 산업용 유체 시스템은 수많은 업계의 공장에 걸쳐 고압 및 고온의 액체와 가스를 운송하는 역할을 합니다. 유체 시스템의 성능을 최적화하는 것은 완제품의 품질과 공장 작업자 및 기술자의 안전을 확보하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, 관련 시설이 보통 외진 곳이나 해양 지역에 있는 오일 및 가스 안전은 유체 시스템의 작동 안전성에 따라 좌우됩니다. 유체 시스템은 방대하고 복잡하여 다양한 부분에서 항상 안전 문제가 발생할 수 있습니...
-
Offshore 유체 시스템을 점검해야 하는 3가지 이유
해양 유체 시스템을 점검해야 하는 3가지 이유 Mark Garvey, 스웨즈락 스코틀랜드 현장 엔지니어 “저희 설비가 정말 이런 상태입니까? 자신이 해양 탄화수소 플랫폼의 작업자라면, 이런 말을 하고 싶지 않을 것입니다. 하지만, 스웨즈락 스코틀랜드의 현장 엔지니어로서 해양 플랫폼의 소구경 튜빙(small-bore tubing) 시스템을 점검하다 보면, 탄화수소 설비 운영진에게 이런 소리를 자주 듣게 됩니다. 누설되는 밸브, 잘못된 유체 시스템 연결부, 적합하지 않은 사양이 흔히 발견되는 문제입니다. 이런 문제로 인해 운...
-
압력 레귤레이터에 대해 알아야 할 모든 정보
압력 레귤레이터에 대해 알아야 할 모든 정보 압력 레귤레이터 는 산업용 유체 및 분석 계장 시스템의 중요 부품입니다. 이 핵심 부품은 작동 중 시스템 변화에 대응하여 원하는 시스템 압력과 유량을 유지할 수 있도록 해줍니다. 모든 유체 시스템 기술자에게 다양한 유형의 레귤레이터와 그 작동 방식에 대한 실무 지식은 필수입니다. 레귤레이터에 대한 더 심층적인 통찰력을 원하십니까? 애플리케이션에 적합한 제품을 선택하는 방법을 알아내야 합니까? 유량 곡선을 평탄화하고 싶으십니까? 스웨즈락은 이 모든 질문에 대한 답변 그 이상을 가지고 있...
-
안전하고 대표성 높은 가스 그랩 샘플링
가스와 휘발성 액체 샘플링의 모범 사례 스웨즈락 선임 수석 설계 엔지니어 Matt Dixon 화학물질 처리 비용을 최적화하고 고품질 제품 생산량을 유지하려면 대표성 있는 공정 유체를 정기적으로 포집하고 실험실에서 분석해야 합니다. 그랩 샘플링 (지점 샘플링, 현장 샘플링 또는 단순히 샘플링이라고도 부름)을 사용하면 공정 조건을 검증하고 생산 중인 제품이 내부 사양 또는 고객 기준 사양에 적합한지 확인할 수 있습니다. 또한, 그랩 샘플링을 통해 공정에 대한 실시간 인사이트를 확보하는 데 점점 더 널리 사용되고 있는 온라인 분석기 ...
-
고순도 양면 접속 밀폐 피팅 소개
진공 양면 접속 밀폐 피팅이 고순도 반도체 분야에 이상적인 이유 Masroor Malik, 스웨즈락 반도체 부문 시장 매니저 반도체 업계 가 더 강력한 칩 생산을 위해 끊임없이 더 작은 공정 노드를 추구할수록, 공정 청정도를 유지하는 것 또한 점점 더 어려워지고 있습니다. 이와 같이 계속 변화하는 요구를 충족하려면, 팹(fab)은 탁월한 정밀도와 청정도의 생산 환경을 조성해야 하며 OEM 업체들은 이러한 요구를 지속적으로 충족하는 장비를 개발해야 합니다. 예를 들어 불활성 가스 또는 특수 가스를 사용하는 가장 까다로운 초고순도...