text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • API プラン72/76(バッファー・ガスおよび非凝縮性の漏れを収集)

    本パネルは、API プラン72とプラン76を組み合わせたものです。プラン72側は、デュアル・シールのインボード・シール面とアウトボード・シール面との間に外部からバッファー・ガスを供給します。信頼性の高いオペレーションを行うため、ガス・シールにクリーンで乾燥したガス(通常は窒素)を常に供給する必要があります。シール・サポート・パネルの液体除去用フィルターで、プラント窒素に含まれる水分や微粒子を除去します。クリーンで乾燥した窒素は、インボード・シールからのプロセス漏れを希釈して一掃し、回収システムに送ります。プラン76側で、プライマリー・シールの漏れを回収します。パネル上の圧力レギュレーターで、シ...

  • シール流体側プラン

    < メカニカル・シール・サポート・システム のページに戻る シール・サポート・システム:シール流体側プラン シール・プラン・キット シール・サポート用としてスウェージロックが構築したシール流体側プランは、シール・プラン・キットで提供しています(一部を除く)。キットには図面の他、適切な取り付けに必要なものがすべて含まれています。新設工事または定期修理の場合、シール・プラン・キットを使用して、ポンプに接続する方法を標準化できます。シール・プラン・キットはAPIのベスト・プラクティスを順守しており、エルボー継手や管用ねじで接続する代わりに、チューブを曲げることにより、潜在的な漏れを削減していま...

  • API プラン11(フラッシング)

    API プラン11は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。プラン11は、大半のポンプにおけるデフォルトのフラッシング・プランです。 API プラン11 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバーから熱を除去 シール・チャンバー内の適切な圧力を確保し、ポンプで送られた流体が気化するのを防止 シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合) API プラン11は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swag...

  • API プラン12(フラッシング、ストレーナー付き)

    API プラン12 は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。フラッシング・ストリームに含まれているパーティクルを除去して目詰まりを防ぐため、流れを流量制御オリフィスの手前に配置されたストレーナーを通過させます。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。 API プラン12 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: ストレーナーを追加して、オリフィスの目詰まりを防止 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す ポンプで送られた流...

  • API プラン13(チャンバーから吸込口へのフラッシング)

    API プラン13は、シール・チャンバーからポンプの吸込側に流れを再循環させます。本プランは、一般的に縦型ポンプに使用します。 APIプラン 13 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合) API プラン13は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチューブ継手 フランジ・アダプター パイプ継手 Vシリーズ 2バルブ・マニホールド バイメタル式温度...

  • API プラン14(フラッシング、プラン11とプラン13のコンビネーション)

    API プラン14は、プラン11とプラン13を組み合わせたものです。ポンプ吐出し口からシール・チャンバーへ、シール・チャンバーからポンプ吸込口へと流れを再循環させます。シール・チャンバー内を絶え間なくベントするため、流量が増加し、冷却能力が向上します。 API プラン14 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す 縦型ポンプのシール・チャンバー圧力を制御 API プラン14は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチューブ...

  • API プラン21(冷却フラッシング)

    プラン11にクーラーを追加したAPI プラン21は、蒸気圧マージンの制御が必要なアプリケーションに適しています。流れは、ポンプの吐出し側からオリフィスおよびクーラーを通って、シール・チャンバーに戻ります。 API プラン21 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シールのプロセス側に冷却したフラッシング液を供給 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す シール・チャンバー内の蒸気圧マージンを改善 API プラン21は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチ...

  • API プラン22 (冷却フラッシング、ストレーナー付き)

    API プラン22は、プラン21にストレーナーを追加したものです。流れは、ポンプの吐出し側からストレーナー、オリフィス、クーラーを経由してシール・チャンバーに戻ります。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。乾燥した気候では、空冷チューブの配置が好まれます。これは、水冷システムに関連する一般的な問題を軽減するためです。 API プラン22 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: ストレーナーを追加することで、オリフィスの目詰まりを防止 冷却したフラッシング液をシールのプロセス側に供給 熱を...

  • API プラン23(冷却フラッシング、シール・チャンバー内を再循環)

    API プラン23 は、シール・チャンバーからクーラーを通って液体を送る循環装置(一般的にはポンピング・リング)を利用し、冷却した液体をシール・チャンバーに戻します。スロート・ブッシングを使用して、冷却したシール・チャンバーのフラッシング液を、ポンプ内部の高温の液体から隔離します。 API プラン23 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバー内に隔離された冷却したフラッシング液を供給 分離されたフラッシング液によるクーラーの負荷を軽減し、クローズ・クリアランスのスロート・ブッシュの寿命を延ばす API プラン23は、現場で取り付け可能な...

  • API プラン31 (フラッシング、サイクロン・セパレーター付き)

    API プラン31は、フラッシング液から固体を除去するために使用します。サイクロン・セパレーターをフラッシング・チューブに組み込んでいます。流れは、ポンプの吐出し側からサイクロン・セパレーターを通ります。セパレーターを出たクリーンなフラッシング液は、シール・チャンバーに送られる一方、固体を含む流体は、ポンプの吸込側に戻ります。プラン31を適切に機能させるには、固体の比重がフラッシング液の比重の少なくとも2倍であることが推奨されます。 API プラン31 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバーから熱を除去 シール・チャンバー内の適切な圧力を...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。