text.skipToContent text.skipToNavigation
Fast-Loop-Modul

Fast-Loop-Module von Swagelok®

Die Fast-Loop-Module von Swagelok sind auf lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt. Das sorgt für minimale Druckverluste und eine entsprechend schnelle Ansprechzeit. Um eine versehentliche Betätigung oder falsche Betriebsabläufe zu vermeiden sind die Fast-Loop-Module für Probenahmesysteme mit einem Handrad mit Verriegelungsmechanismus versehen.

Kontakt zu einem Experten aufnehmen

Das Fast-Loop-Modul (FLM) von Swagelok ist auf hohe Durchflüsse und lange Transportwege von der Anschlussstelle zum Analysegerät ausgelegt, um Verzögerungen zu minimieren. Das FLM befindet sich am Schutzgehäuse des Analysegeräts und ist mit einem Bypass ausgestattet, wodurch es das Probeentnahmesystem isolieren und ein Spülgas zur Reinigung des Systems einführen kann. Anschließend extrahiert es die Probe durch einen Filter, während die hohe Durchflussrate des Bypass genutzt wird, um das Filterelement sauber zu halten.

Das Fast-Loop-Module von Swagelok wurde so konstruiert, dass alle Komponenten leicht und ohne Einschränkungen im System erreichbar sind. Zur Reduzierung potentieller Leckagepunkte wurden Schweißbauteile sowie Verschraubungen ohne axiales Spiel an geraden Rohrverläufen eingesetzt.

Das FLM von Swagelok ist mit zwei Kugelhähnen ausgestattet, die den Durchfluss auf einen Bypass umschalten, um das Probeentnahmesystem und das Analysegerät während der Wartung zu isolieren. Diese Bypass-Ventile behalten den Durchfluss durch die gesamte Schleife bei, damit die Probe an der Bypass-Stelle frisch bleibt. Die innovativen ineinandergreifenden Griffe lassen die gleichzeitige Betätigung der beiden Kugelhähne zu und ermöglichen Packungsnachstellungen an den Hahnkörpern. Je nach Konfiguration sind die Entleerungs- und Spülventile an die Bypass-Ventile gekoppelt. So wird verhindert, dass sich die Ablass- oder Spülleitungen öffnen, während sich das System im Modus der Probeentnahme befindet. Um einer versehentlichen Betätigung vorzubeugen, können alle Griffe arretiert werden.

Fast-Loop-Probenahmesystem

Bei Probentransportleitungen handelt es sich in der Regel um Rohre mit einer Länge von über 30 Metern (100 Fuß). Um sicherzustellen, dass frische Proben zum Analysegerät gelangen, müssen in diesen Rohren daher hohe Spülvolumina erzielt werden. Der Durchfluss vom Probenanschluss zum Analysegerät sollte idealerweise eine Minute oder weniger betragen. Je nach Rohrdurchmesser der Transportleitungen sowie der tatsächlichen Transportdistanz könnte die Durchflussrate bis zu 2.548 std L/h (90 std ft3/h) betragen.

Minimierung von Probenverschwendung

Ein speziell für Fast-Loop-Systeme konstruierter Bypass-Filter ermöglicht hohe Durchflussraten des FLM. Der Filter lenkt einen Großteil des Probenstroms um, und führt ihn durch eine sekundäre Transportleitung zurück in die Prozessleitung. Um hohe Durchflussraten durch diese Bypass-Schleife zu erzielen, muss der Druck an der Rückfuhrstelle niedriger sein als an der Extraktionsstelle. Einige FLM-Konfigurationen von Swagelok verfügen über eine Proben-Rückführleitung vom Analysegerät. Mit dieser Ausführung muss der Probenstrom nicht dauerhaft zum Abfackeln oder zur Entsorgung gesendet werden.

Eliminierung von Druckstößen

Das Schließen eines Ventils in einer Flüssigkeitsleitung mit hohem Durchfluss löst extreme Druckstöße aus, die die Systemkomponenten beschädigen können. Indem das FLM von Swagelok eine vollständige Absperrung verhindert, wird das Druckstoßrisiko eliminiert. Die Bypass-Ventile lösen gleichzeitig aus. Auf diese Weise wird verhindert, dass nur eines der Ventile betätigt wird. Die 3-Wege-Ventilkonstruktion ermöglicht, dass die Durchflussrate allmählich vom Probenmodus in den Bypass-Modus umgeschaltet und nicht während der Betätigung vorübergehend ganz abgesperrt wird.

Alle Videos zu Probenahme anzeigen

Fast-Loop-Modul—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.