Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
ケミカル・プラントの安全性向上に圧力逃がし弁が欠かせない理由とは
圧力逃がし弁でケミカル・プラントの安全性を高めるには Shaji Arumpanayil、製品マネジャー、スウェージロック ケミカル・プラントや精製所で使用されている最新の流体システムは、規模が非常に大きくなることもあり、数え切れないほどの小口径チューブがさまざまな方向に分岐し、重要な機能を果たしています。 システムが複雑になると、予想外の場所で安全が脅かされることになりかねません。とはいっても、プラント管理者やオペレーターが、こうした複雑なシステムを隅から隅まで常時監視するというのは、到底無理な話です。そこで、ケミカル・プラントの安全性を維持するには、あらかじめ設計上の選択をしておくこ...
-
グリーン水素の製造および貯蔵をサポートする
小さな分子がもたらす大きなインパクト:エバーフュエル社が切り拓くグリーン水素の製造 水素は、エネルギーにおける次の大きなフロンティアです。水素資源は豊富で、容易に抽出することができ、燃料として使用してもCO 2 を排出しません。気候変動による影響に直面する世界にとって、水素はクリーンかつ効率的な動力源として大きな期待が寄せられています。 しかし、これまで水素の普及には大きな障壁がありました: 水素は分子が非常に小さいため、圧力で封じ込めるのは容易ではない 水素を製造する際は、主に化石燃料が必要になるため、水素によって得られる利点の多くが失われる 輸送用燃料として水素を圧縮するインフ...
-
スカニア社がCNGバスおよび燃料補給ステーション技術の最前線に立っている理由
スカニア社がCNGバスおよび燃料補給ステーション技術の最前線に立っている理由 スペイン・マドリードの街は、より静かでクリーンになっています。これは、大手自動車メーカーのスカニア社が、 圧縮天然ガス(CNG)を燃料とする市バス を、スペイン最大の交通公社EMTマドリードに提供していることが一因として挙げられます。 「当社の車両は、同等のディーゼル車両とまったく同じトルクとパワーを備えている上、運転方法も変わりません」と、スカニア・イベリカ社の市バス担当ビジネス・マネジャーを務めるペドロ・コテラ氏は語ります。「その上、排出ガスの削減という明確なメリットに加えて、騒音が半減しているため、国内の...
-
半導体ALDプロセスを最適化するには
適切なバルブを使用してALDプロセスの精度および一貫性を向上させるには スループットの最大化という課題に加えて、最新のマイクロチップ製造に必要なプロセスが複雑化および精密化の一途をたどっている昨今、 半導体 メーカーはますます厳格なプロセス制御を追求するようになっています。原子層蒸着(ALD)などの製造プロセスにおいて、プロセス性能の変動幅をより小さくすることは、製造デバイスの歩留まりを最適化する上で欠かせません。 この成膜材料供給システムの精度は、生産性の高いALDプロセスにおいて重要な要素です。そして、優れた設計のバルブ制御システムであれば、それをサポートすることが可能です。今回は、...
-
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
圧力計の不具合を検出する方法 Dave Ross、シニア・テクニカル・サービス・エンジニア 業界を問わず、圧力計は小さいながらも、システム内では重要な役割を担っています。圧力計でシステム圧力を確認すれば、すべてが問題なく稼働しているかどうか、または差し迫った問題が生じていないかなどを知ることができます。 圧力計が正確に機能していなかった場合、有効なデータが失われ、システム圧力の過不足による影響が生じることから、システム自体の品質が低下するおそれがあります。圧力計の不具合が原因で、システム流体が外部環境に流出し、作業員の負傷、システムの不具合ならびにその対応に必要なダウンタイムと補修費用、シ...
-
圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)用の継手を選定する
圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)用のチューブ継手を選定する際のポイント Chuck Hayes、新製品開発担当主任エンジニア 世界の自動車メーカーは、厳格化が進む排ガス規制への対応策として、圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)といったクリーンな燃料にシフトする傾向にあります。 CNGやLNGが持つ大きなビジネス・チャンスを活かすには、燃料源から車両に至るまでのあらゆるレベルにおいて、高品質な燃料供給システムのソリューションを開発する必要があります。あらかじめ曲げ加工を施した チューブ を用いた燃料ライン、 バルブ 、 フレキシブル・ホース 、 測定機器 ...
-
サンプリングのニーズを分析する
グラブ・サンプリングとオンライン分析器:選定のポイント あらゆる産業施設においてサンプリングは欠かせませんが、オペレーションを効率的に行う方法は、大きく分けて2つあります。 古くからある方法の グラブ・サンプリング (別名:スポット・サンプリング、フィールド・サンプリング、または単にサンプリング)は、さまざまなアプリケーションで使用されてきました。グラブ・サンプリングでは、モニタリングが必要なプロセスの近くに1つまたは複数のグラブ・サンプリング・パネルまたは取出し口を設置します。一般的にサンプルをボトルまたはボンベ(プロセスによって異なる)に採取し、分析室に運んで分析を行います。 サン...
-
半導体ファブで迅速なサポートが重要な理由とは
現地サポートが半導体ファブのコスト削減につながる理由とは 半導体ファブにとっての不吉なシナリオとは、空気作動式バルブの不具合といえるのではないでしょうか。傍目には取るに足りない存在に思えるかもしれませんが、空気作動式バルブが無ければ、日々確実に動作することが求められる重要な製造装置に、化学物質を供給することは不可能といっても過言ではありません。ファブのオペレーションにおいて、流体システムの不具合や、プロセス停止が必要になるメンテナンス上の問題がもたらす影響は甚大であり、ダウンタイムの一秒ごとに多額のコストが発生することになりかねません。 このような状況によって、今日の超競争的な半導体製造環...
-
ガス供給システムの概要
ガス供給システム 本資料は、主に産業用ガス供給システム(GDS)の設計、オペレーション、メンテナンスに直接影響を与える要因を探り、明らかにすることを目的としています。 GDSは、オペレーションを改善する絶好の機会となる可能性があります。その方法と理由を検証します。新システムを施設に導入する際に「順調なスタートを切る」には、投資収益率を最適化するための専門知識と経験が必要です。また、旧タイプのシステムを使用し続けている施設では、パフォーマンスが不足しているにも関わらずオペレーションの見直しを行わなかった場合、関連するコストやリスクが手に負えないほど膨れ上がるケースも少なくありません。 本ホ...
-
圧力レギュレーターに厳格な試験が必要な理由とは
産業用圧力レギュレーターの安全なパフォーマンスに厳格な試験が必要な理由とは 背圧レギュレーターや減圧レギュレーター は、世界中のさまざまな産業環境で使用されています。赤道付近の熱帯地から極地に近い寒冷地まで、過酷な条件下でも変わらないパフォーマンスを発揮することが求められます。 非常に過酷な環境やそれに近い環境で、レギュレーターに不具合が生じると深刻な事態になりかねません。流体が外部に漏れるとコストがかさむばかりか、不具合による圧力損失によってシステムのパフォーマンスが低下し、深刻な安全上の問題につながるおそれがあります。 レギュレーターを安心して使用するにはどうすればよいのでしょうか...