Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法 Danny Van Den Burg、リージョナル・エリア・マネージャー、フィールド・エンジニアリング(EMEA) 大半の産業用流体システムにおいて、グラブ・サンプリングは非常に重要な役割を担っています。そして、サンプリング・プロセスに関するベスト・プラクティスを構築することで、安全な環境で良好な結果を得ることができます。 プロセス流体の状態を正しく表す良好なサンプルを採取することで、プロセスの状態やオンライン分析器の検証を行うことができ、最終製品が必要な品質仕様を満たしているという確証が得られるため、顧客のニーズに応える一助になります...
-
アプリケーションに適した圧力レギュレーターを選定するには
アプリケーションに適した圧力レギュレーターを選定するには 一般産業用流体システムを管理されている方なら、プロセス条件を正確に維持することがオペレーション上必要であることをご存じでしょう。圧力は非常に重要な条件のひとつであり、望ましい圧力レベルを維持するには、適切なタイプの一般産業用 圧力レギュレーター がシステムには欠かせません。 システムやアプリケーションには特有のニーズがある上、レギュレーターの種類は多岐にわたっています。アプリケーションに適したタイプのレギュレーターを選定するにはどうすれば良いのでしょうか?レギュレーターのタイプと主な特徴につきましては、以下をご参照ください。 ...
-
水素用途に適した継手の構造
燃料電池テクノロジー用の継手に求められる4つの特性 Chuck Hayes、新製品開発主任エンジニア 安全で信頼性が高く、漏れのない燃料電池自動車やインフラを開発するにあたって、非常に手ごわい課題となるのは、水素そのものの性質であると言っても過言ではありません。 水素は低分子ガスです。わずかなすき間からでも容易に漏れ出し、材料内に拡散することがあります。また、自動車産業をはじめとする輸送市場では、70.0 MPaを超える圧力で水素を貯蔵し、車両に必要なエネルギー密度を実現することが必要です。燃料補給ステーションでは、熱や圧力の急激な変化によってシステムが悪影響を受ける可能性があります。貯...
-
一般産業用ホースの基礎知識
一般産業用ホースの基礎知識 一般産業用ホースについて詳しくご存じでしょうか? アプリケーションのニーズに適したホースの選定方法を知ることで、安全かつ効率的なシステムのオペレーションを実現することができます。適切にホースを選定するには、材質、コア、エンド・コネクションといったホースのさまざまな特性を見分ける必要があります。 ホースの選定に関して質問がありますか?スウェージロック・リファレンス・センターに掲載しているコラム記事の中から、ホースやその特性、アプリケーションなどに関する記事を以下にまとめました。 一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項 一般産業用ホー...
-
ALDプロセスにおける3つの課題とその解決方法
ALD/ALE半導体加工処理における課題を解決するには 高い精度が求められる 半導体ファブ の世界では、重要な流体システム部品の品質が鍵を握っていると言っても過言ではありません。例えば、原子層蒸着(ALD)や原子層エッチング(ALE)といったプロセスでは、使用するシステム部品に極めて高いクレンリネス(清浄度)が求められるものの、プロセス・ノードの微細化が進むにつれて、その維持が困難になりつつあります。また、製造プロセスの流体システムで用いられているガスの多くは危険有害性があるため、漏れのないシール性能も重要です。 このような状況から、半導体業界で使用されている流体システム部品(バルブ、...
-
一般産業用流体システムの安全性チェックリスト
一般産業用流体システムの安全性チェックリスト Mike Frost、リージョナル・エリア・マネジャー、フィールド・エンジニアリング(アジア太平洋地域担当) 一般産業用流体システムは、さまざまな業界で、高圧・高温の液体とガスをプラント全体に移送しています。高品質な最終製品を提供するのはもちろん、プラント作業者の安全を守るという意味でも、流体システム性能の最適化は欠かせません。 例えば、オイル/ガス施設では、掘削装置を遠隔地や海洋に建設することが多いため、その安全性は流体システムを適切に稼働できるかにかかっています。このようなシステムは大型で複雑になることも珍しくなく、潜在的な危険エリアも多...
-
海洋プラットフォームの流体システムを監査する3つの理由
海洋プラットフォームの流体システムを監査する3つの理由 Mark Garvey、フィールド・エンジニア、スウェージロック・スコットランド 「これがうちの掘削リグの現状だって? ありえない! 」 もしあなたが海洋石油/ガス ・プラットフォームの事業者だとしたら、こんな言葉を自分が発するなんて思いもよらないのではないでしょうか。 しかし私は、スウェージロック・スコットランドのフィールド・エンジニアとして働く中で、海洋石油/ガス事業の経営陣がこうした言葉を口にするのを何度も耳にしてきました。この言葉が発せられるのは決まって、海洋プラットフォームの小口径配管システムの監査結果を示した直後です。...
-
メカニカル・グリップ構造の継手を使用して、オイル/ガス施設を最適化する
Swagelok ® FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手:その 違いおよび利点を理解する Doug Nordstrom 長年にわたって、さまざまなオイル/ガス・アプリケーションでは、コーン&スレッド継手を選定すれば間違いないとされてきました。中圧アプリケーションでは、特殊な耐振グランドを使用し、知識が豊富なベテラン技術者が取り付ければ、コーン&スレッド継手は信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 とはいうものの、一般的にコーン&スレッド継手を使用しているアプリケーションでは、高いリスクが伴います。 漏れや不具合が生じると、想定外のメンテナンス、支出の増加、そしてさまざまな環境衛生や...
-
流体システムの漏れを防止するには
チューブの前処理の質がシステムの性能を左右する どの精製所においても、非常に重要な接続部には、高品質なチューブと継手が採用されています。最適な接続部を実現するためには、材質、チューブ外径サイズ、肉厚、材料の特性、施設の仕様など、さまざまな要素を考慮することが求められます。 しかし、流体システムの正常なオペレーションにおいてこうした要素と同じくらい重要になるのは、接続作業において正確な手順を徹底することでしょう。不適切な取り付け作業は、チューブや継手に不具合が生じる最大要因のひとつです。また、安全で漏れがなく耐久性に優れた接続部を実現し、信頼性の高い流体システムを構築するには、継手を取り付...
-
水素コンプレッサーのメーカーが高品質の継手を頼りにする理由とは
Q&A:PDCマシンズ社、極めて重要な水素の供給方法について語る 水素モビリティ 市場は、成長の一途をたどっています。これは、エスカレートする顧客の要求を満たすには、OEMは技術革新を続けなければならないことを意味します。この市場で優位性を獲得するには、流体システム・アプリケーションの優れた品質、信頼性、漏れのないパフォーマンスが極めて重要です。 PDCマシンズ社が製造している特殊ダイヤフラム・ガス・コンプレッサーは、代替エネルギーをはじめとするさまざまな産業で使用されています。PDCマシンズ社のソリューションは、車載用水素アプリケーションや水素ステーションなどに採用されています。こうし...