- 
    API プラン55 (外部システム接続:バッファー流体用)
API プラン55はカスタム設計のシステムで、非加圧のバッファー流体をシール・チャンバーに供給します。外部タンクに取り付けたポンプを介して、バッファー流体をシール・チャンバーへ/から循環させます。プラン55は、アプリケーションの特定のパラメーターに応じて選択したフィルター、クーラーなどの部品を含む場合があります。本システムは、ポンプのオペレーションとは関係なく、アウトボード・シールの冷却や潤滑を行います。 API プラン55 アセンブリー/API プラン55 キット 図のアセンブリーおよびキットには、オプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 低温かつクリーンで、非加圧のバッフ...
 - 
    API プラン72 (バッファー・ガス用)
API プラン72は、インボード・シールとアウトボード・シールとの間に外部からバッファー・ガスを供給します。信頼性の高いオペレーションを行うため、ガス・シールにクリーンで乾燥したガス(通常は窒素)を常に供給する必要があります。シール・サポート・パネルの液体除去用フィルターで、プラント窒素に含まれる水分や微粒子を除去します。クリーンで乾燥した窒素は、インボード・シールからのプロセス漏れを希釈して一掃し、回収システムに送ります。凝縮した漏れの場合はプラン75を回収システムとして使用し、凝縮しない漏れの場合はプラン76を第一シールの漏れの回収に使用します。パネル上の圧力レギュレーターで、シール・チャ...
 - 
    グローバル建設プロジェクト向け製品セレクション・ガイド
グローバル建設プロジェクト向け製品セレクション・ガイド 投資プロジェクトを管理する 大規模な建設プロジェクトはもともと困難なものです。数千人もの人々が関わり、競争は激しく、物流は複雑で、支出の承認は遅くなりがちな中、プロジェクトのスケジュール遅延のおそれが常につきまといます。 品質管理を維持しつつ納期とコストの目標をクリアするには、国際的なサプライヤーおよび提携企業、幅広い能力、関連業界での専門知識が欠かせません。 スウェージロックは、世界各地の指定販売会社と共に、信頼性の高い小口径流体システム部品、プレハブ式のサブシステム、現場サービス、組織的なプロジェクト・サポートを提供することで...
 - 
    API プラン75(凝縮性の漏れを収集)
API プラン75は、通常のプロセス流体の漏れが周囲温度でシール間で凝縮する可能性があるアプリケーションにおいて、インボード・シールからの漏れを収集します。この配置では、グランドのドレン・ポートにリザーバーが接続されています。インボード・シールからの凝縮した漏れがリザーバーに収集される間、気化した液体がフレアー・システムに送られます。インボード・シールの過剰な液体の漏れはレベル伝送器によって検出され、過剰な気体の漏れはフレアーに接続されたチューブ上のオリフィスの手前に位置する圧力伝送器によって検出されます。リザーバー上のビジュアル・レベル・インジケーターは、リザーバーの排出が必要な時に表示され...
 - 
    API プラン76(非凝縮性の漏れを収集)
API プラン76は、通常のプロセス流体の漏れが周囲温度でシール間で凝縮しないアプリケーションにおいて、インボード・シールからの漏れを収集します。この配管プランでは、インボード・シールからのガス漏れは、グランド内のベント・ポートを通って排出されます。このオリフィスは、シールに不具合が生じた際に圧力伝送器に必要な背圧を作り出し、アラームを出します。 APIプラン 76パネル/APIプラン 76キット 図のパネルおよびキットには、オプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 周囲温度で凝縮しないインボード・シールの漏れをモニタリング 通常はプラン 72と併用 プラン 76は、組...
 - 
    API プラン72/76(バッファー・ガスおよび非凝縮性の漏れを収集)
本パネルは、API プラン72とプラン76を組み合わせたものです。プラン72側は、デュアル・シールのインボード・シール面とアウトボード・シール面との間に外部からバッファー・ガスを供給します。信頼性の高いオペレーションを行うため、ガス・シールにクリーンで乾燥したガス(通常は窒素)を常に供給する必要があります。シール・サポート・パネルの液体除去用フィルターで、プラント窒素に含まれる水分や微粒子を除去します。クリーンで乾燥した窒素は、インボード・シールからのプロセス漏れを希釈して一掃し、回収システムに送ります。プラン76側で、プライマリー・シールの漏れを回収します。パネル上の圧力レギュレーターで、シ...
 - 
    シール流体側プラン
< メカニカル・シール・サポート・システム のページに戻る シール・サポート・システム:シール流体側プラン シール・プラン・キット シール・サポート用としてスウェージロックが構築したシール流体側プランは、シール・プラン・キットで提供しています(一部を除く)。キットには図面の他、適切な取り付けに必要なものがすべて含まれています。新設工事または定期修理の場合、シール・プラン・キットを使用して、ポンプに接続する方法を標準化できます。シール・プラン・キットはAPIのベスト・プラクティスを順守しており、エルボー継手や管用ねじで接続する代わりに、チューブを曲げることにより、潜在的な漏れを削減していま...
 - 
    API プラン11(フラッシング)
API プラン11は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。プラン11は、大半のポンプにおけるデフォルトのフラッシング・プランです。 API プラン11 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: シール・チャンバーから熱を除去 シール・チャンバー内の適切な圧力を確保し、ポンプで送られた流体が気化するのを防止 シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合) API プラン11は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swag...
 - 
    API プラン12(フラッシング、ストレーナー付き)
API プラン12 は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。フラッシング・ストリームに含まれているパーティクルを除去して目詰まりを防ぐため、流れを流量制御オリフィスの手前に配置されたストレーナーを通過させます。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。 API プラン12 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: ストレーナーを追加して、オリフィスの目詰まりを防止 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す ポンプで送られた流...
 - 
    API プラン13(チャンバーから吸込口へのフラッシング)
API プラン13は、シール・チャンバーからポンプの吸込側に流れを再循環させます。本プランは、一般的に縦型ポンプに使用します。 APIプラン 13 図のキットにはオプション部品が含まれています。 本プランの特徴: 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合) API プラン13は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。 キット内容(一部異なる場合もあります): Swagelokチューブ継手 フランジ・アダプター パイプ継手 Vシリーズ 2バルブ・マニホールド バイメタル式温度...