text.skipToContent text.skipToNavigation
распределительные коллекторы

Распределительные коллекторы Swagelok®

Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) являются распространенными компонентами, используемыми в газовых и жидкостных системах. Такие коллекторы обеспечивают прохождение потока через несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом.

Связаться для получения дополнительной информации

Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) представляют собой трубные узлы, которые могут функционировать в качестве распределительных или сборных клапанных блоков. Коллекторы FDH с входным отверстием на одном торце, и дренажом на противоположном, а также несколькими выходными отверстиями с каждой стороны используют компоненты Swagelok для повышения надежности. Коллекторы выпускаются в размерах 1 и 2 дюйма.

Экструдированная конструкция корпуса блока имеет квадратные стороны, обеспечивающие надежное крепление и предотвращающие перекручивание. Стандартное расположение отводов обеспечивает гибкость применения, так как возможно добавление в коллектор дополнительных выходных отверстий без использования сварки, а распределительный коллектор можно заказать с 2-16 выходными отводами, с клапанами или без них, так что пользователи могут добавлять отверстия по мере необходимости. Предлагается широкий выбор высококачественных клапанов и торцевых соединений производства компании Swagelok для создания клапанных блоков с целью применения при рабочем давлении до 3000 psig (206 бар). Монтажные кронштейны могут размещаться монтажником.

Об услугах Swagelok по сборке газовых и жидкостных систем

Каталоги распределительных коллекторов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.