text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «denen»

Ведете поиск продукции, связанной с:denen

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • Generator für Druckregler-Durchflussdiagramme

    Willkommen beim Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms. Mit diesem Tool erhalten Sie ein einzigartiges Durchflussdiagramm basierend auf einer Reihe von benutzerdefinierten Anwendungsparametern für Druckregler der Serie RHPS. Link zu Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms Tool-Funkti...

  • Leitfaden zur Materialauswahl

    Eine Offshore-Plattform kann ca. 15.000 Meter an Rohren, mehr als 20.000 Fluidsystem-Bauteile, mindestens 10.000 Verschraubungen und bis zu 8.000 mechanische Anschlüsse aufweisen. Daher verwundert es nicht, das die Auswahl eines Werkstoffs kein einfaches Unterfangen ist. Bei der Auswahl von Werkst...

  • MPC-Konfigurationssoftware

    Konfigurationssoftware für Swagelok Modulare Plattformkomponenten (MPC) Die MPC-Konfigurationssoftware ist ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen über die MPC-Konfigurati...

  • Ventile für niedrige Emissionen

    Swagelok ® -Ventile mit Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen Entsprechen den anspruchsvollsten Industrie-Emissionsstandards Unternehmen sehen sich immer strengen Umweltemissionsvorschiften gegenüber. Die zahlreichen verschiedenen allgemein industrielle Ventile und Prozesskopplungsventil...

  • Koreanische Zulassungen

    KGSC-Zulassung für Ventile für den Einsatz in Anwendungen mit toxischen Gasen (nur auf Koreanisch)  

  • NACE-Normen

    Die Bedeutung der Einhaltung von Sauergasnormen (NACE) Laut der Association for Materials Protection and Performance (AMPP), früher bekannt als National Association of Corrosion Engineers (NACE), verursacht Korrosion jährlich Kosten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar. Swagelok begegnet diesem Prob...

  • Korrosionsresistente Materialien

    Machen Sie sich mit den verfügbaren Materialien vertraut, um die vielen Korrosionsarten zu kontrollieren > Eine druckfreundliche Version des Materialführung auswählen anzeigen und herunterladen Erfahren Sie mehr über Schulung Werkstoffwissenschaften Sprechen Sie mit einem vertrauten Berater Greife...

  • NORSOK-Normen

    NORSOK-Compliance Branchenschätzungen zufolge verursachen Systemausfälle und Ineffizienzen durch nicht standardisierte Komponenten in der Offshore- Öl- und Gasindustrie jährlich Kosten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – eine Herausforderung, der Swagelok mit NORSOK-konformen Fluidsystemlö...

  • Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok

    Der Vorteil der Swagelok Rohrverschraubung Bewährtes Design, exzellente Fertigung und erstklassige Rohmaterialien garantieren, dass jede Swagelok Rohrverschraubung den höchsten Erwartungen unserer Kunden entspricht. Bei richtiger Montage liefern unsere Zwei-Klemmring Rohrverschraubungen eine wieder...

  • ISO-Normen

    Erfüllung der Anforderungen der Internationalen Organisation für Normung (ISO – International Organization for Standardization) Angesichts der raschen Fortschritte bei der weltweiten Energieerzeugung und Rohstoffexploration spielt die Normierung eine entscheidende Rolle, wenn es um reibungslose Lie...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.