text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법

    그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법 스웨즈락의 필드 엔지니어링 유럽 및 중동(EMEA) 지역 관리자 Danny Van Den Berg 그랩 샘플링은 많은 산업용 유체 시스템에서 반드시 실시해야 하는 것으로, 작업자가 샘플링 시스템을 이용해 안전한 곳에서 고품질의 테스트 결과를 낼 수 있도록 구성되어있어야 합니다. 대표성 샘플 분석이 중요한 이유는, 공정 상태와 온라인 분석 품질을 검증하고, 목표한 품질 규격에 맞는 완제품이 생산되는지 확인함으로써 고객을 만족시킬 수 있는 제품을...

  • 산업용 호스에 대해 알아야 할 모든 정보

    산업용 호스에 대해 알아야 할 모든 정보  산업용 호스에 대해 얼마나 잘 알고 계십니까? 애플리케이션 요건에 가장 적합한 호스를 선택하는 방법을 알면 더 안전하고 효율적으로 시스템을 운영할 수 있습니다. 재질 종류, 코어, 연결구, 기타 다양한 호스 특성을 구분할 수 있는 역량을 키워서 가장 적절한 선택을 할 수 있습니다. 호스 선정에 대해 궁금한 점이 있으십니까? 스웨즈락은 언제나 답할 준비가 되어 있습니다. 아래에서 호스와 그 특성, 애플리케이션을 비롯한 다양한 내용에 대한 스웨즈락 참고 자료 블로그 게시글의 디렉터리를 찾...

  • ALD 공정에서 가장 큰 도전 과제 세 가지와 그 해결 방법

    ALD 및 ALE 반도체 가공의 가장 큰 도전 과제를 해결하는 방법 매우 정밀한 반도체 제조 세계에서, 일부 필수 유체 시스템 구성 요소 품질은 진입 비용입니다. 예를 들어 원자층 증착(ALD) 및 원자층 식각(ALE) 공정에서는, 예를 들어 이 시스템에서 극한의 청결(프로세스 노드가 점점 작아질수록 유지하기가 어려워지지만)은 이러한 시스템에 사용되는 모든 구성 요소에서 필수적입니다. 생산 공정 유체 시스템에서 사용되는 가스 중 다수가 위험 물질일 수 있기 때문에 누출 방지 성능 또한 반드시 필요합니다. 이러한 조건은 반도체의 ...

  • 시스템 누설을 피하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

    올바른 튜브 준비가 시스템 성능에 영향을 미치는 이유 양질의 튜빙과 정밀하게 설계된 피팅은 정제 시설에서 가장 중요한 연결부를 형성합니다. 이러한 각 연결부가 최적의 상태인지 확인하려면 재질 유형, 튜브 크기, 벽 두께, 재질 특성, 현장 규격 등 다양한 변수를 고려해야 합니다. 성공적인 유체 시스템의 운영을 위해서 기술자가 적합한 방식으로 이러한 연결부를 조립해야 합니다. 튜브 및 피팅 고장의 가장 흔한 원인 중 하나는 바로 잘못된 설치입니다. 피팅을 조이기 전에 이루어지는 올바른 튜브 취급 및 준비 기법은 공장 운영자가 믿을...

  • 압축 피팅으로 최적의 중압 오일 및 가스 애플리케이션 구현하기

    스웨즈락 ® FK 시리즈 피팅 대 콘 & 쓰레드 피팅: 차이와 장점 이해 Doug Nordstrom 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 해 동안 다양한 오일 및 가스 애플리케이션에서 신뢰성 높은 선택이었습니다. 콘 & 쓰레드 피팅은 특수 방진 그랜드와 함께 사용하고 지식과 경험이 많은 기술자가 설치하면 중압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 콘 & 쓰레드 피팅이 흔히 사용되는 애플리케이션은 위험 부담이 높은 분야입니다. 누설이나 결함 발생은 계획에 없는 유지보수, 지출 증가, 수많은 환경 건전성 및 안전 위험으로 이어질 ...

  • 튜브 절삭기 및 기타: 다섯 가지 필수 유체 시스템 공구

    튜브 절삭기 및 기타: 모든 전문가에게 필요한 다섯 가지 필수 유체 시스템 공구 Roger Bott, 스웨즈락 기술 서비스 엔지니어 겸 공인 용접 검사관 전 세계의 플랜트에는 간단한 것에서 복잡한 것까지 다양한 유체 시스템이 존재하며, 이를 안전하고 수익성 있게 운영하려면 여러 요소를 고려해야 합니다. 이러한 각각의 시스템에서, 올바르게 조립하고 꾸준히 유지보수를 진행하려면 작업자와 기술자가 흔하게 사용하지만 중요한 공구와 장비에 대해 익숙해져야 합니다. 튜브 절삭기, 튜브 디버링 공구, 튜브 벤딩기 등과 같은 중요한 물품은 항...

  • Offshore 유체 시스템을 점검해야 하는 3가지 이유

    해양 유체 시스템을 점검해야 하는 3가지 이유 Mark Garvey, 스웨즈락 스코틀랜드 현장 엔지니어 “저희 설비가 정말 이런 상태입니까? 자신이 해양 탄화수소 플랫폼의 작업자라면, 이런 말을 하고 싶지 않을 것입니다.  하지만, 스웨즈락 스코틀랜드의 현장 엔지니어로서 해양 플랫폼의 소구경 튜빙(small-bore tubing) 시스템을 점검하다 보면, 탄화수소 설비 운영진에게 이런 소리를 자주 듣게 됩니다.  누설되는 밸브, 잘못된 유체 시스템 연결부, 적합하지 않은 사양이 흔히 발견되는 문제입니다. 이런 문제로 인해 운...

  • 수소 피팅 해부학

    수소 피팅 해부학 스웨즈락 총괄 신제품 개발 엔지니어 Chuck Hayes 안전하고 믿을 만하며 누설이 없는 수소 연료 전지 차량 및 인프라를 개발하는 것과 관련하여 가장 어려운 문제는 바로 수소 자체의 특성입니다. 수소는 저분자 가스입니다. 수소는 가장 작은 틈새로도 쉽게 빠져나갈 수 있으며 틈새를 메우도록 설계된 자재로 스며들 수도 있습니다. 운송 분야에서 수소는 차량의 필수 에너지 밀도를 달성할 수 있도록 반드시 700bar를 초과하는 압력 하에 보관해야 합니다. 또한 충전소에서는 수소가 보관 탱크를 벗어나 감압되는 동안...

  • 화학 제조업의 분석 계장

    INEOS가 분석 계장 정밀성을 달성한 방법 첨단 특수 폴리머는 현대 세계에서 점점 더 중요한 존재가 되고 있습니다. 연료 및 윤활유, 식품 포장, 건축, 섬유 등 여러 구매층을 위한 솔루션을 생산하는 글로벌 석유화학 제조업체인 INEOS에서 근무하는 아무 사람에게나 물어 보십시오. INEOS는 위험성이 높은 편이며, 이들의 목표 달성 능력은 고품질의 제품을 균일하고, 정확하며, 신뢰성 높고 안전하게 제조하는지 여부에 따라 달라집니다. 미국 텍사스주 라포트(La Porte) 지역에 있는 이 기업의 제조 시설에서 INEOS는 첨단...

  • 귀하의 샘플링 요구 사항 분석

    그랩 샘플링 vs. 온라인 분석기: 어느 것이 적합할까요? 샘플링은 모든 종류의 산업 시설에 필수적인 작업입니다. 작업자가 샘플링을 효과적으로 수행할 수 있는 주요 옵션은 2가지가 있습니다. 기존 그랩 샘플링 —현장 샘플링 또는 필드 샘플링으로 부르거나 그냥 샘플링이라고도 함—방법은 다양한 애플리케이션에서 오랫동안 효과를 발휘했습니다. 이 방법에 따르면 작업자가 모니터링할 공정과 가까운 위치에 1개 또는 여러 개의 그랩 샘플 패널을 설치하면 됩니다. 일반적으로 샘플은 채취 후 공정에 따라 병 또는 실린더에 저장되고, 분석을 위해...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.