text.skipToContent text.skipToNavigation

"daten"の検索結果

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • PFAS

    Ir a: Datos sobre los PFAS Productos Swagelok Normativa Seleccionar los productos adecuados y asegurarse del cumplimiento de las normativas es fundamental para mantener la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento legal en diversos sectores. La red global de centros de ventas y serv...

  • Normativas NORSOK

    Cumplimiento de NORSOK Las estimaciones de la industria sugieren que los componentes no normalizados cuestan al sector del petróleo y el gas   en alta mar más de 1000 millones de dólares al año en paradas e ineficiencias, un reto que Swagelok trata con soluciones para sistemas de fluidos que cumple...

  • Manual del Racor para Tubo y Guía de Instalación

    Desde 1947, los profesionales de la industria han construido sistemas de fluidos de pequeño diámetro fiables con racores para tubo Swagelok ® y tubo de alta calidad . Ellos saben que, cuando se instalan correctamente, estos sistemas son fiables para transferir líquidos o gases de forma segura y efic...

  • Generador de Curvas de Caudal de Reguladores

    Bienvenido al Generador de Curvas de Caudal para los Reguladores Swagelok. Esta herramienta le ofrecerá útiles gráficos basados en una serie de parámetros especificados por el usuario para los reguladores serie RHPS. Enlace a la herramienta Generador de curva de flujo del regulado Lo que la herra...

  • Recursos

    Más Recursos Consulte otros materiales útiles de referencia: Guía de Referencia Hoja de Datos de Tubo, MS-01-107 Datos de Tubo, Combinaciones Diseñadas, MS-06-117 Informes de ensayos de producto Ensayo de Agrietamiento por Corrosión bajo Tensión de Cloruros (CSCC), sobre Combinaciones Diseñada...

  • Metales resistentes a la corrosión

    Comprenda los materiales disponibles para ayudar a controlar los muchos tipos de corrosión.. > Vea y descargue una versión fácil de imprimir de la Guía de selección de materiales Aprende más sobre la Formación en Ciencias de los materiales Hable con un asesor fiable Consulte Servicios expertos A...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。