text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • 新たな分野の開拓に向けて:水素燃料電池自動車の開発に関するEmpaの取り組み

    新たな分野の開拓に向けて:水素燃料電池自動車の開発に関するEmpaの取り組み スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スイス経済の脱炭素化に向けて、日々先進的な研究を行っています。Empaではモビリティ・デモンストレーター「move」が重要な役割を果たしており、その研究はバッテリー駆動の電気自動車、 水素燃料電池駆動の電気自動車 、合成燃料駆動の自動車といった有望な新技術を、いかに輸送業界に活用していくかに焦点を当てて行われています。 最寄りのスウェージロック指定販売会社に問い合わせる Empaのモビリティ/エネルギー/環境部門の責任者を務めるブリジット・ブーフマン博士は次のように述べて...

  • グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法

    グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法 Danny Van Den Burg、リージョナル・エリア・マネージャー、フィールド・エンジニアリング(EMEA) 大半の産業用流体システムにおいて、グラブ・サンプリングは非常に重要な役割を担っています。そして、サンプリング・プロセスに関するベスト・プラクティスを構築することで、安全な環境で良好な結果を得ることができます。 プロセス流体の状態を正しく表す良好なサンプルを採取することで、プロセスの状態やオンライン分析器の検証を行うことができ、最終製品が必要な品質仕様を満たしているという確証が得られるため、顧客のニーズに応える一助になります...

  • 水素用途に適した継手の構造

    燃料電池テクノロジー用の継手に求められる4つの特性 Chuck Hayes、新製品開発主任エンジニア 安全で信頼性が高く、漏れのない燃料電池自動車やインフラを開発するにあたって、非常に手ごわい課題となるのは、水素そのものの性質であると言っても過言ではありません。 水素は低分子ガスです。わずかなすき間からでも容易に漏れ出し、材料内に拡散することがあります。また、自動車産業をはじめとする輸送市場では、70.0 MPaを超える圧力で水素を貯蔵し、車両に必要なエネルギー密度を実現することが必要です。燃料補給ステーションでは、熱や圧力の急激な変化によってシステムが悪影響を受ける可能性があります。貯...

  • ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ、海洋水力発電装置に採用される

    目的に合わせた設計:オーシャン・エッジ・サービス社、数十年の現場経験を活かして海洋水力発電装置を開発 すべては、あるビジョンから始まりました。サンティアゴ・チリ・ゴメス氏は、数十年にわたって海底の大規模なオイル/ガスの掘削プロジェクトに携わってきた経験から、複雑なプロセスの微妙な差異を学んでいました。当時ゴメス氏が勤務していた会社で水力発電装置(HPU)がもう1台必要になった際に、ゴメス氏がその製作を担当することになりました。しかし、ゴメス氏は、過去と同じ轍は踏むまいと心に決めていました。現場での自らの経験と知識を活かし、これまでの不備を是正し、より良いものを作ろうと考えたのです。 そこで...

  • 北海ガス田におけるオペレーションの成功

    システムに関する総合的な専門知識: スウェージロックは北海ガス田の安心を支えます 課題:命運をかけた北海ガス施設の開発 英国に拠点を置く欧州の大手オイル/ガス事業者が、北海におけるガス・コンデンセート田の開発を決定したところ、大きな期待が集まりました。このガス田は、スコットランドのアバディーンから東に約250キロの位置にあり、近隣の処理施設に接続する無人プラットフォームとして設計されました。 北海の不安定な環境という課題に加え、現地では技術的な重要課題にも直面していました。現地のガス井は超高圧高温(uHPHT)に分類されており、そこから発生する腐食性ガスには硫化水素が含まれている可能性が...

  • ホース・コネクターのタイプおよび用途

    適切なホースのエンド・コネクションを選定する上でのヒント Doug Nordstrom、シニア製品マネジャー 産業用ホースは、世界各地の施設において重要な役割を担っているにも関わらず、有益なベスト・プラクティスに関してメーカーによるガイダンスがほとんど提供されていないというのが実情です。ホースの 選定 、取り付け、検査、メンテナンスについては、ユーザーや取り付け担当者任せというのが当たり前になっています。選定を誤った場合、 ホース は最適なパフォーマンスを発揮することなく、早々に機能しなくなるおそれがあります。その結果、コスト増につながり、 施設において 安全上のリスクが生じかねません。 ...

  • 産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

    バルブ選定時の考慮事項:産業用バルブ・セレクション・ガイド バルブの選定は、産業システム、配管システム、計装システムなどのさまざまな流体システムの適切な設計およびメンテナンスの鍵を握っているといっても過言ではありません。アプリケーションに適していないバルブを使用した場合、流体システムのパフォーマンスの低下、ダウンタイム(停止時間)の増加、回避可能な安全リスクに直面するおそれがあります。 バルブの選定は通常、初期の流体システム設計時に行います。システムの使用期間を通じて、バルブを含む部品の大半を交換する際は、仕様に従って、すでにシステムで使用している部品と同じタイプに置き換えるというのが一般...

  • ブロック・バルブで流体システムを遮断するには

    ブロック・バルブで流体システムを遮断するには ブロック・バルブの機能とは ブロック・バルブを使用すると、流体システムの特定部分を遮断して、二次側の部品に流れや圧力が到達するのを防止することができます。圧力計や測定機器を交換する技術者にとっては、たった1本のラインの圧力や流量でもおろそかにはできません。それを知る危機管理責任者なら、流体システム・ラインのタイプにかかわらず、メンテナンス前にラインを遮断することの大切さを口うるさく言うはずです。 計装ラインの圧力を抜く場合、2個のブロック・バルブで遮断する設計が現在の業界基準となっています。ダブル・ブロック・バルブの構成にすると、圧力も流量もゼロと...

  • 「Ask Swagelok」動画

    Ask Swagelok :流体システムに関する知見やトレンドの動画ライブラリー 「 Ask Swagelok 」で流体システムに関する質問にお答えします。 産業用流体の取り扱いに関してわからないことがあっても、その答えを見つけるのは必ずしも容易ではありません。「Ask Swagelok」では、スウェージロックの科学者やエンジニアなどの専門スタッフへのインタビューを収録したショート動画を通じて、技術的なヒントを提供しています。 材料科学、製品設計、システムのオペレーションに関してもっと詳しく知りたいと思っていませんか?オイル/ガス、化学、クリーン・エネルギー、半導体の各業界の市場動向が、...

  • ニュー・ブランズウィック州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)(英語) 高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)(英語) ミディア...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。