text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 適切な圧力レギュレーターを選定するには

    圧力レギュレーターのしくみおよび選定方法 圧力レギュレーターは、多くの産業用流体システムや計装システムにおいて、システムの変化に応じて希望する圧力や流れの維持/コントロールをサポートするという重要な役割を担っています。システムを安全かつ意図した通りに作動させるには、適切なレギュレーターを選定することが重要です。選定を誤った場合、効率性やパフォーマンスの低下、頻繁なトラブルシューティング、安全上の問題などが生じるおそれがあります。 適切なレギュレーターを選定する上で、レギュレーターのタイプ、しくみ、システムのニーズに合った使用方法を理解することが欠かせません。今回は、圧力レギュレーターとその...

  • 適切な継手を使用することでグリーン水素の製造を成功に導く

    グリーン水素製造のOEMメーカーがスウェージロックと共に電解槽の信頼性向上を実現した方法とは 近年、エネルギー・キャリアとしての水素の開発は長足の進歩を遂げています。しかしながら、安全かつ効率的なグリーン水素の製造、処理、供給については大きな課題が残されています。スウェージロックは、こうした領域の進歩をはかるべく、世界中のエネルギー会社をサポートし、水素の可能性を最大限に引き出すことに注力しています。 水素のような再生可能資源は有益ではあるものの、管理面での課題があります。水素は引火性が高いため、安全かつ効果的に封止する必要があります。しかし、水素分子は小さいことから、わずかな欠陥部からで...

  • 蒸気圧曲線:状態図から気化プロセスを読み解く

    状態図の蒸気圧曲線を活用する 主に化学者が実験の際に活用している「状態図」が、サンプル分析に従事するエンジニアやプラント・マネージャーにとってもかなり便利なツールであることをご存知でしょうか。分析システムによっては、液体サンプルを気化させてガスに相変化してからでないと分析することはできません。基本的に気化は、温度、圧力、流量の微妙なバランスの上に成り立っています。状態図の蒸気圧曲線を使うことで、特定の材料や混合物の相変化を見極めることができます。この状態図と蒸気圧との関係を理解することが重要です。 スウェージロック指定販売会社は、専門スタッフによるサポートを提供しています。 お問い合わせ...

  • 水素は安全な燃料源ですか?

    はい、水素は安全で効率的な燃料源です。 Chuck Hayes 、グローバル技術主幹、スウェージロック 水素  が従来の燃料に代わる有望株と目されているのは、輸送/モビリティ・アプリケーションと一般産業アプリケーションの双方において、ゼロ・エミッション電力を供給できる可能性を秘めているためです。水素への関心が高まりつつある中、世界各地の団体や個人がカーボン・フットプリントの削減を目指しています。しかし、燃料源としての水素の実現可能性については誤解が広がっており、世界を脱炭素化する手段としてどれほど水素に頼ることができるのかを巡っては、混乱が生じています。 水素の輸送は危険である。水素...

  • 水素ぜい性:材料選定ガイダンス

    よくある質問:鋼の水素ぜい性やその他の水素の取り扱いに関する問題を回避するには Buddy Damm 、上級研究員、スウェージロック 化石燃料からの脱却。地政学的対立によるエネルギー危機。気候変動対策の緊急性。実行可能な代替燃料を探求すべき理由を挙げればきりがありません。 水素は有望なソリューションのひとつです。水素の生成から最終用途まで、安全かつ信頼性の高い方法で取り扱うこと。これが幅広いアプリケーションにおいてゼロエミッション燃料としての水素の潜在能力を最大限に引き出すための鍵となります。 しかし、水素の封止や移送には特有の課題が存在します。水素は元素周期表の1番目の元素であり、正...

  • 耐食性に優れた材料

    耐食性材料、適合性、検査に関するガイド 一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000メートルにも及ぶチューブ、20,000個を超える流体システム部品、10,000個以上の継手が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在します。よって、材料を選定する際は、耐食性に優れた材料を選ぶことが重要です。 腐食対策に有効な材料を指定する際は、さまざまな点を考慮する必要があります。材料そのもの以上に考慮すべき点があるといっても過言ではないでしょう。流体システム部品を長期にわたって使用するには、材料や製造の品質が重要ですが、材料科学の専門知識を持ち、材料選定の意思決定をサ...

  • JIP33ガス用継手規格によりオペレーションを改善するには

    JIP33チューブ継手仕様によりオイル/ガスのオペレーションを改善するには Logan Boatright、シニア・グローバル・アカウント・マネジャー、スウェージロック 今回は、とあるエピソードを紹介するところから始めましょう。 ある大手オイル/ガス事業者が、2,000個を超える小口径チューブ継手を用いて接続したトップサイド・モジュールの試運転を行うことになりました。同社は「同等の仕様」に適合していると主張するサプライヤーを選定しましたが、第三者による試験を行ってみると、製品品質のばらつき、材料認証の欠如、不適切な継手の組み立てといった問題が次々と発覚しました。その結果、適切な部品を調達...

  • 水素、サンプリング、腐食に関する知見

    2024年を振り返る:「Ask Swagelok」の開設 今年スウェージロックは、動画ライブラリー「Ask Swagelok」を新たに開設しました。「Ask Swagelok」では、スウェージロックの専門スタッフがさまざまな質問に答え、流体システム設計に関する知見を提供しています。今年は、5つのテーマについて専門スタッフとの対談動画を公開し、さまざまなトピックを取り上げました: 液体サンプリング スウェージロックの流体サンプリング専門スタッフであるマット・ディクソンが、アウテージ・チューブ(ディップ・チューブ)の役割、ベーパー・スペース(気化スペース)が適切に圧縮されなかった場合にボン...

  • 導入事例:燃料電池システムを使用して水素モビリティに電力を供給する

    水素モビリティの実現:スペクトロニック社が信頼性の高い燃料電池のイノベーションを生み出すまでの道のり 世界でクリーン・エネルギーや都市モビリティは急速に進化する中、先駆者としての地位を確立しているのがスペクトロニック社です。スペクトロニック社は、軽量自動車や自律移動型ロボット用の水素燃料電池システムを開発・活用するという使命の下、持続可能なモビリティ分野における可能性の限界を超え続けています。シンガポールを本拠地とする同社は、確実なパフォーマンスを発揮することはもちろん、エネルギーの未来を見据えたあらゆるソリューションにおいて重要な要素となる長期的な安全性および信頼性も実現するための技術を、...

  • 水電解装置の効率を最大限に高める

    高パフォーマンスな流体システムで、水電解装置の効率を最適化する 水素は、大きな可能性を秘めた低炭素エネルギー源として注目されています。その根拠をひとつ紹介しましょう:欧州委員会は、2030年までにEU内で1,000万トンの再生可能水素を製造し、1,000万トンを輸入するという目標を掲げています  1 。そして中国では、2023年には2 GW強に過ぎなかった電解槽の需要が、2028年までに40 GWまで増加すると推定されています  2 。 水素を主要なエネルギー源とするには、生産能力の向上および信頼性の高い製造が欠かせません。それにはまず水素製造設備の心臓部ともいえる電解槽を最適化する必要が...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.