text.skipToContent text.skipToNavigation

Fluid System Considerations for Hydrogen Applications

On Tuesday, 24 October, 2023 from 9-10 a.m. ET (2-3 p.m. London Time), Chuck Hayes, Principal Applications Engineer for Clean Energy at Swagelok, discusses critical considerations for fluid system components (tube fittings, valves, regulators, and hoses) used in hydrogen applications. As a small-molecule gas, hydrogen can migrate through tiny crevices and diffuse into the materials designed to contain them. Also, high storage and dispensing pressures, as well as rapid thermal and pressure changes, are challenges for the processing of H2 as a fuel source. Specification of high-performing fluid system components designed for these challenging applications will help ensure the long-term, leak-tight operation of the system. Please enter only numbers in the phone field of the form. No special characters allowed.

アスタリスク(*)が付いている項目は、入力必須です。

職業情報

指定販売会社を選択する

スウェージロック指定販売会社を選択すると、さまざまなサポートを受けることができます。

Site-Vorschriften

お客さまの個人情報の使用、保管、共有に関するスウェージロック社の方針につきましては、ここをクリックしてください。詳細につきましては、プライバシー・ポリシーをお読みください。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。