Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Plan API 54 Fluido Barrera Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 54 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido barrera presurizado a la cámara de sellado. El fluido barrera es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Este fluido se mantiene a una presión superior a la de ...
-
Plan API 55 Fluido Amortiguador Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 55 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido amortiguador no presurizado a la cámara de sellado. El fluido amortiguador es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Un Plan 55 puede contener filtros, enfriad...
-
Plan API 72 Gas Amortiguador
El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre los sellos interno y externo. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmente nitrógeno. El panel de soporte del sello contiene un filtro coalescent...
-
Plan API 74 Gas de Barrera
El Plan API 74 suministra un gas de barrera presurizado desde una fuente externa entre los sellos interno y externo. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas duales presurizados necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmente nitrógeno. El panel de soporte del sello...
-
Plan API 75 Colector del Condensado de las Fugas
El Plan API 75 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso puede condensar entre los sellos a temperatura ambiente. En esta configuración se conecta un depósito al manguito del puerto de drenaje del sello de contención. La fuga condensada en el sello interno es...
-
Plan API 76 Colector de Fugas no Condensadas
El Plan API 76 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso no condensa entre los sellos a temperatura ambiente.En este plan de tubo, los gases que fugan del sello interno salen a través del puerto de venteo del sello en el manguito.El orificio crea la contrapre...
-
Plan API 72/76 Gas Barrera y Recogida de Fugas no Condensadas
Este panel es una combinación de los Planes API 72 y 76. El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre las caras interna y externa de un sello dual. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmen...
-
Planes del Lado de Proceso
< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Planes Auxiliares al Sello del Lado de Proceso Conjuntos de Planes de Sellado Los planes auxiliares al sello del lado de proceso construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. Cada conjunto contienetodo lo nec...
-
Plan API 11 Lubricación
El Plan API 11 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. El plan 11 es el plan de lubricación básico para la mayoría de las bombas. Plan API 11 Los componentes de conjunto se...
-
Plan API 12 Lubricación con Filtro
El Plan API 12 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. Para eliminar las partículas de la corriente de lubricación y evitar obstrucciones, el caudal pasa por un filtro antes del...