Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Formación en Sistemas de Tubo para Petróleo y Gas
El Programa de Formación Swagelok ® para Sistemas de Tubo, Petróleo y gas El Programa de Formación Swagelok ® para Sistemas de Tubo, Petróleo y Gas, es un taller normalizado mundialmente de dos días, diseñado para abordar los requerimientos de la norma JIP33 S-716 y dar a su equipo formación comp...
-
Plan API 75 Colector del Condensado de las Fugas
El Plan API 75 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso puede condensar entre los sellos a temperatura ambiente. En esta configuración se conecta un depósito al manguito del puerto de drenaje del sello de contención. La fuga condensada en el sello interno es...
-
Plan API 76 Colector de Fugas no Condensadas
El Plan API 76 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso no condensa entre los sellos a temperatura ambiente.En este plan de tubo, los gases que fugan del sello interno salen a través del puerto de venteo del sello en el manguito.El orificio crea la contrapre...
-
Plan API 72/76 Gas Barrera y Recogida de Fugas no Condensadas
Este panel es una combinación de los Planes API 72 y 76. El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre las caras interna y externa de un sello dual. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmen...
-
Planes del Lado de Proceso
< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Planes Auxiliares al Sello del Lado de Proceso Conjuntos de Planes de Sellado Los planes auxiliares al sello del lado de proceso construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. Cada conjunto contienetodo lo nec...
-
Plan API 11 Lubricación
El Plan API 11 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. El plan 11 es el plan de lubricación básico para la mayoría de las bombas. Plan API 11 Los componentes de conjunto se...
-
Guía de Selección de Productos para Proyectos a Gran Escala
Guía de Selección de Productos para Proyectos de Construcción Global Gestionar su Proyecto a Gran Escala Cualquier proyecto de construcción a gran escala es por naturaleza difícil. Hay miles de personas implicadas, la competencia es agresiva, la logística es complicada, las aprobaciones de gast...
-
Plan API 12 Lubricación con Filtro
El Plan API 12 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. Para eliminar las partículas de la corriente de lubricación y evitar obstrucciones, el caudal pasa por un filtro antes del...
-
Plan API 13 Lubricación desde Cámara a Aspiración
El Plan API 13 recircula el caudal desde la cámara de sellado al lado de aspiración de la bomba. Este plan es habitual en bombas verticales. Plan API 13 Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales. Este Plan: Elimina calor y purga las part...
-
Plan API 14 Lubricación, Combinación de Planes 12 y 13
El Plan API 14 combina los Planes 11 y 13. Recirculación del caudal desde la descarga de la bomba hacia la cámara de sellado y desde ésta a la aspiración de la bomba. Dado que la cámara de sellado está continuamente venteada, el caudal es mayor, aumentando la capacidad de enfriamiento. Plan API...