Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Plan API 11 Lubricación
El Plan API 11 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. El plan 11 es el plan de lubricación básico para la mayoría de las bombas. Plan API 11 Los componentes de conjunto se...
-
Plan API 12 Lubricación con Filtro
El Plan API 12 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. Para eliminar las partículas de la corriente de lubricación y evitar obstrucciones, el caudal pasa por un filtro antes del...
-
Plan API 13 Lubricación desde Cámara a Aspiración
El Plan API 13 recircula el caudal desde la cámara de sellado al lado de aspiración de la bomba. Este plan es habitual en bombas verticales. Plan API 13 Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales. Este Plan: Elimina calor y purga las part...
-
Plan API 14 Lubricación, Combinación de Planes 12 y 13
El Plan API 14 combina los Planes 11 y 13. Recirculación del caudal desde la descarga de la bomba hacia la cámara de sellado y desde ésta a la aspiración de la bomba. Dado que la cámara de sellado está continuamente venteada, el caudal es mayor, aumentando la capacidad de enfriamiento. Plan API...
-
Plan API 21 Lubricación con Enfriamiento
El Plan API 21 añade un intercambiador de calor al Plan 11 para aplicaciones que requieran un mejor control del margen de presión de vapor. Recirculación del producto a partir de la descarga a través de un orificio de control de caudal y un intercambiador de calor a la cámara de sellado. Plan AP...
-
Plan API 22 Lubricación Refrigerada con Filtro
El Plan API 22 añade un filtro al Plan 21. Recirculación del caudal a partir de la descarga de la bomba a través de un filtro, un orificio de control de caudal y un intercambiador de calor antes de devolverlo a la cámara de sellado. Instalar manómetros a ambos lados del filtro permite monitorizarlo ...
-
Plan API 23 Lubricación Refrigerada y Recirculación a través de la Cámara de Sellado
El Plan API 23 utiliza un dispositivo de circulación, normalmente un anillo de bombeo, para enviar el fluido desde la cámara de sellado a un enfriador y devolverlo refrigerado a la cámara de sellado. El fluido de lubricación refrigerado de la cámara de sellado está aislado del líquido bombeado, más ...
-
Plan API 31 Lubricación con Separador Ciclónico
El Plan API 31 se utiliza para eliminar sólidos de la corriente de lubricación, incorporando un separador ciclónico en el tubo de lubricación.El caudal es dirigido al lado de descarga de la bomba por medio del separador ciclónico.El fluido de lubricación limpio que sale del separador es dirigido a l...
-
Plan API 41 Lubricación Refrigerada con Separador Ciclónico
El Plan API 41 es una versión refrigerada del Plan 31. Los sólidos son eliminados del fluido de lubricación incorporando un separador ciclónico. El caudal es dirigido al lado de descarga de la bomba por medio del separador ciclónico. El fluido de lubricación que sale del separador es conducido por u...
-
Conceptos Básicos y Principios de Diseño de los Sistemas de Sellado
Mejores por Diseño: Sistemas de Sellado Swagelok Swagelok aprovecha su amplia experiencia en sistemas de fluidos para diseñar y construir sistemas auxiliares al sello fáciles de configurar, mantener y operar. Si su tarea es mantener los equipos rotativos en línea y operar eficientemente, descubrirá...