Resultados de la búsqueda de "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Plan API 74 Gas de Barrera
El Plan API 74 suministra un gas de barrera presurizado desde una fuente externa entre los sellos interno y externo. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas duales presurizados necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmente nitrógeno. El panel de soporte del sello...
-
Plan API 72/76 Gas Barrera y Recogida de Fugas no Condensadas
Este panel es una combinación de los Planes API 72 y 76. El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre las caras interna y externa de un sello dual. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmen...
-
Planes del Lado de Proceso
< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Planes Auxiliares al Sello del Lado de Proceso Conjuntos de Planes de Sellado Los planes auxiliares al sello del lado de proceso construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. Cada conjunto contienetodo lo nec...
-
Plan API 11 Lubricación
El Plan API 11 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. El plan 11 es el plan de lubricación básico para la mayoría de las bombas. Plan API 11 Los componentes de conjunto se...
-
Plan API 12 Lubricación con Filtro
El Plan API 12 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. Para eliminar las partículas de la corriente de lubricación y evitar obstrucciones, el caudal pasa por un filtro antes del...
-
Plan API 13 Lubricación desde Cámara a Aspiración
El Plan API 13 recircula el caudal desde la cámara de sellado al lado de aspiración de la bomba. Este plan es habitual en bombas verticales. Plan API 13 Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales. Este Plan: Elimina calor y purga las part...
-
Plan API 14 Lubricación, Combinación de Planes 12 y 13
El Plan API 14 combina los Planes 11 y 13. Recirculación del caudal desde la descarga de la bomba hacia la cámara de sellado y desde ésta a la aspiración de la bomba. Dado que la cámara de sellado está continuamente venteada, el caudal es mayor, aumentando la capacidad de enfriamiento. Plan API...
-
Plan API 21 Lubricación con Enfriamiento
El Plan API 21 añade un intercambiador de calor al Plan 11 para aplicaciones que requieran un mejor control del margen de presión de vapor. Recirculación del producto a partir de la descarga a través de un orificio de control de caudal y un intercambiador de calor a la cámara de sellado. Plan AP...
-
Plan API 31 Lubricación con Separador Ciclónico
El Plan API 31 se utiliza para eliminar sólidos de la corriente de lubricación, incorporando un separador ciclónico en el tubo de lubricación.El caudal es dirigido al lado de descarga de la bomba por medio del separador ciclónico.El fluido de lubricación limpio que sale del separador es dirigido a l...
-
Plan API 41 Lubricación Refrigerada con Separador Ciclónico
El Plan API 41 es una versión refrigerada del Plan 31. Los sólidos son eliminados del fluido de lubricación incorporando un separador ciclónico. El caudal es dirigido al lado de descarga de la bomba por medio del separador ciclónico. El fluido de lubricación que sale del separador es conducido por u...