Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Planes del Lado Atmosférico
< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Planes Auxiliares al Sello del Lado Atmosférico Conjuntos de Planes de Sellado Los planes de apoyo al sello del lado atmosférico construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. Cada conjunto contiene todo lo n...
-
Plan API 51 Templado desde Depósito
El Plan API 51 es un sistema de templado para utilizar en el lado atmosférico de un sello simpleEste sistema actúa como un depósito cerrado para un fluido. Plan API 51 El contenido del conjunto se muestra en oscuro e incluye algunos componentes opcionales. Este Plan: Evita la escarcha e...
-
Plan API 62 Templado desde Fuente Externa
El Plan API 62 suministra un fluido de templado al lado atmosférico del sello. Una aplicación típica en una refinería es la prevención de la coquización en las caras del sello en servicio de hidrocarburos calientes, por medio de un enfriamiento rápido de vapor. Para templar, o enfriar y limpiar el l...
-
Plan API 65A Colector de Fugas con Depósito
El Plan API 65A monitoriza la fuga en una configuración de sello simple. Conectado al puerto de drenaje en el manguito, un depósito recoge la fuga normal, permaneciendo constantemente abierto para el drenaje. En caso de un fallo en el sello, un accesorio con orificio en la salida del sistema permite...
-
Plan API 65B Colector de Fugas con Depósito
El Plan API 65B monitoriza la fuga en una configuración de sello simple. Conectado al puerto de drenaje del manguito, un depósito recoge la fuga normal. Un transmisor de nivel en el depósito dispara una alarma en caso de fuga excesiva. Una válvula en la salida del depósito permanece normalmente cerr...
-
Planes del Lado de Proceso
< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Planes Auxiliares entre Sellos Ensamblajes de Planes de Sellado Los planes auxiliares entre sellos construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. También hay disponibles opciones y configuraciones no incluidas...
-
Plan API 72/76 Gas Barrera y Recogida de Fugas no Condensadas
Este panel es una combinación de los Planes API 72 y 76. El Plan API 72 suministra un gas amortiguador desde una fuente externa entre las caras interna y externa de un sello dual. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmen...
-
Conceptos Básicos y Principios de Diseño de los Sistemas de Sellado
Mejores por Diseño: Sistemas de Sellado Swagelok Swagelok aprovecha su amplia experiencia en sistemas de fluidos para diseñar y construir sistemas auxiliares al sello fáciles de configurar, mantener y operar. Si su tarea es mantener los equipos rotativos en línea y operar eficientemente, descubrirá...
-
Formación
Amplíe sus Conocimientos con la Formación de los Expertos de la Industria Swagelok ® tiene disponibles programas de formación que ofrecen una gama de útiles y prácticas herramientas para afrontar los retos diarios relacionados con el diseño, operación y mantenimiento de sistemas de fluidos y siste...
-
Servicios de Construcción Global
Construya Globalmente. Construya con Confianza. Construya con Swagelok. La gestión de cualquier proyecto de construcción de instalaciones a gran escala puede ser una tarea difícil por naturaleza, y cuando la propiedad, los EPC y los contratistas se encuentran en diferentes continentes, la situació...