Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
안전하고 대표성 높은 가스 그랩 샘플링
가스와 휘발성 액체 샘플링의 모범 사례 스웨즈락 선임 수석 설계 엔지니어 Matt Dixon 화학물질 처리 비용을 최적화하고 고품질 제품 생산량을 유지하려면 대표성 있는 공정 유체를 정기적으로 포집하고 실험실에서 분석해야 합니다. 그랩 샘플링 (지점 샘플링, 현장 샘플링 또는 단순히 샘플링이라고도 부름)을 사용하면 공정 조건을 검증하고 생산 중인 제품이 내부 사양 또는 고객 기준 사양에 적합한지 확인할 수 있습니다. 또한, 그랩 샘플링을 통해 공정에 대한 실시간 인사이트를 확보하는 데 점점 더 널리 사용되고 있는 온라인 분석기 ...
-
고순도 양면 접속 밀폐 피팅 소개
진공 양면 접속 밀폐 피팅이 고순도 반도체 분야에 이상적인 이유 Masroor Malik, 스웨즈락 반도체 부문 시장 매니저 반도체 업계 가 더 강력한 칩 생산을 위해 끊임없이 더 작은 공정 노드를 추구할수록, 공정 청정도를 유지하는 것 또한 점점 더 어려워지고 있습니다. 이와 같이 계속 변화하는 요구를 충족하려면, 팹(fab)은 탁월한 정밀도와 청정도의 생산 환경을 조성해야 하며 OEM 업체들은 이러한 요구를 지속적으로 충족하는 장비를 개발해야 합니다. 예를 들어 불활성 가스 또는 특수 가스를 사용하는 가장 까다로운 초고순도...
-
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지(Gauge) 고장을 감지하고 대응하는 방법
게이지(Gauge)가 손상되었거나 고장날 것인지 어떻게 알 수 있을까요? 선임 기술 서비스 엔지니어, Dave Ross 압력 게이지(Pressure gauge)는 크기는 작지만 모든 산업 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 압력 게이지를 통해 시스템 압력을 눈으로 확인하여, 모든 작업이 목표하는 범위 내에 있거나 시급한 문제가 발생하고 있지 않은지 확인할 수 있습니다. 게이지가 정확하게 작동하지 않는 경우, 주요 데이터를 받을 수 없기 때문에 시스템의 품질이 저하될 수 있고, 과도하거나 모자란 압력으로 인해 시스템이 영향을 받을 ...
-
대형 오일 및 가스 건설 프로젝트에서 유체 시스템 부품을 표준화해야 하는 3가지 이유
대형 오일 및 가스 건설 프로젝트에서 유체 시스템 부품을 표준화해야 하는 세 가지 이유 모든 대규모 오일 및 가스 건설 프로젝트에는 본질적인 어려움이 있습니다. 수천 명의 사람이 참여하고, 경쟁이 치열하며, 물류가 복잡하고, 지출 승인을 받는 과정이 느리게 진행됩니다. 게다가 프로젝트의 기한과 예산이 초과되는 경우도 지속적으로 발생합니다. 품질 관리를 계속하는 동시에 기한과 비용 목표를 맞추려면 국제적인 입지와 폭넓은 역량, 그리고 분야별 전문 지식을 갖춘 공급업체 및 협력업체와 관계를 유지하는 것이 중요합니다. 프로젝트 설치 ...
-
시스템 누설을 피하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
올바른 튜브 준비가 시스템 성능에 영향을 미치는 이유 양질의 튜빙과 정밀하게 설계된 피팅은 정제 시설에서 가장 중요한 연결부를 형성합니다. 이러한 각 연결부가 최적의 상태인지 확인하려면 재질 유형, 튜브 크기, 벽 두께, 재질 특성, 현장 규격 등 다양한 변수를 고려해야 합니다. 성공적인 유체 시스템의 운영을 위해서 기술자가 적합한 방식으로 이러한 연결부를 조립해야 합니다. 튜브 및 피팅 고장의 가장 흔한 원인 중 하나는 바로 잘못된 설치입니다. 피팅을 조이기 전에 이루어지는 올바른 튜브 취급 및 준비 기법은 공장 운영자가 믿을...
-
더 우수한 가스 분배 시스템 설계로 비용을 절감하고 안전성을 향상시키는 방법
Q&A: 더 효율적인 가스 분배를 통해 비용을 절감하고 안전을 향상시키는 방법 가스 분배 시스템은 정유공장, 연구 시설, 실험실 및 기타 산업 현장의 효율적인 운영에 매우 중요합니다. 하지만, 여러분이 이런 시설 중 하나를 운영한다면 가스 분배 및 공급이 일차 관심사는 아닐 겁니다. 아마도 운영상의 다른 중요한 우선순위에 시간과 자원을 집중하고 계실 것입니다. 하지만, 여러분이 사내에서 직접 시스템을 설계했든, 혹은 가스 공급업체의 도움으로 시스템을 조립했든 간에, 가스 공급 시스템을 최적화하여 현장 안전을 강화하고 총 운영 비...
-
수소 압축기 제조업체가 고품질 피팅을 중시하는 이유
Q&A: PDC Machines에서 임무 수행에 필수적인 미션 크리티컬 수소 공급 방법을 설명합니다 수소 모빌리티 시장은 계속 성장하고 있으며, 이는 주문자 상표 생산업체(OEM)들이 높아지는 고객 요구 사항을 충족하려면 꾸준히 혁신해야 함을 의미합니다. 이 시장에서 효과적으로 경쟁하려면 유체 시스템 애플리케이션의 신뢰할 수 있는 품질, 신뢰성, 누설 없는 밀폐 성능이 매우 중요합니다. 대체 에너지를 포함한 다양한 산업에 사용되는 특수 다이어프램 가스 압축기를 제조하는 PDC Machines과 같은 회사가 좋은 예입니다. P...
-
보다 수익성 있는 반도체 팹 구축
고성능 유체 시스템이 신규 반도체 공장 건설에 중요한 이유 Masroor Malik, 반도체 부문 시장 매니저 새로운 반도체 제조 시설(또는 “공장”)을 지을 때는 시장 출시 속도, 재질 및 설치 표준화, 비용 등 여러 가지를 고려해야 합니다. 많은 이들은 새 공장 건설에 드는 비용이 10억 달러를 넘는 것으로 추정합니다. 건설 비용이 30억–40억 달러에 달하는 것은 흔한 일이며, 규모가 가장 큰 공장 중 일부는 그 건설 비용이 100억 달러를 훨씬 넘을 수도 있습니다. 스웨즈락 글로벌 건설 서비스에 대해 자세히 알아보기 ...
-
압력 레귤레이터에 대해 알아야 할 모든 정보
압력 레귤레이터에 대해 알아야 할 모든 정보 압력 레귤레이터 는 산업용 유체 및 분석 계장 시스템의 중요 부품입니다. 이 핵심 부품은 작동 중 시스템 변화에 대응하여 원하는 시스템 압력과 유량을 유지할 수 있도록 해줍니다. 모든 유체 시스템 기술자에게 다양한 유형의 레귤레이터와 그 작동 방식에 대한 실무 지식은 필수입니다. 레귤레이터에 대한 더 심층적인 통찰력을 원하십니까? 애플리케이션에 적합한 제품을 선택하는 방법을 알아내야 합니까? 유량 곡선을 평탄화하고 싶으십니까? 스웨즈락은 이 모든 질문에 대한 답변 그 이상을 가지고 있...
-
고성능 CNG/LNG 피팅 지정
CNG/LNG 튜브 피팅을 선택할 때 확인해야 할 사항 Chuck Hayes, 총괄 신제품 개발 엔지니어 전 세계 차량 제조업체들은 압축 천연 가스(CNG)와 액화 천연 가스(LNG)를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이는 두 가스가 엄격한 배기 가스 요건에 부합하는 것으로 널리 인정받은 청정 연료 옵션이기 때문입니다. CNG와 LNG의 엄청난 사업 잠재력을 이용하려면 연료원에서부터 차량까지 모든 단계에서 사용할 수 있는 우수한 연료 공급 시스템을 개발해야 합니다. 이러한 시스템을 구성하는 부품에는 사전 환기 연료 라인 , 밸...