text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 화학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 화학업체가 압박 속에서도 기량을 발휘할 수 있도록 지원해드립니다. 생산 성능을 개선하려는 압력이 화학 산업에서 계속 이어지고 있습니다. 제품 품질 저하 없이 최고 생산량을 달성하는 것은 곧, 효율 저하, 위험물 용기의 손상, 시스템 가동 중단, 안전 사고 등으로 이어지는 유체 시스템 문제를 방지하는 것을 의미합니다. 유체 조건은 광범위한 공정 라인 네트워크 전체에 걸쳐 반드시 최적의 상태로 유지되어야 합니다. 분석 시스템은 반드시 적시에 정확한 샘플...

  • CNG

     천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배      CNG 분배 및 충전      CNG 차량 탑재 CNG 및 RNG 기술에 적합한 부품 선택 국제 및 지역별 청정 대기 정책은 점점 더 엄격해지고 있습니다. 유엔 환경 계획(UNEP)의 국제적 조사에 따르면, 지난 5년간 교통, 발전, 산업 오염물 배출, 고형 폐기물 관리, 가정 공기 오염, 농업을 포함한 모든 주요 오염 부문에 대한 정책을 도입하는 구가가 늘어났습니다. 하지만, 구현, 재정, 용량, 모니터링에 상당한 격차가 있으므로, 대기 오염 수준이...

  • 분배 및 운송

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배 및 충전       CNG 차량 탑재 압축 천연가스(CNG) 분배 및 공급 시스템 Swagelok 유체 시스템 부품은 생산 시설에서 사용 지점으로 안전하고 효율적인 압축 천연가스(CNG) 운반과 이송을 지원합니다. CNG 분배, 압축, 저장, 이송 전용 장비와 인프라에 대한 전문 기술이 필요하다면 Swagelok에서 도와드릴 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고무결성(High-Integrity) 부품 고위험 유체 취급과 관련된 Swagelok의 심층...

  • 압축 및 충전

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배       CNG 차량 탑재 CNG 압축 및 CNG 충전 Swagelok 유체 시스템은 천연가스 압축 및 충전에 적합한 신뢰성 높은 부품으로 클린 에너지 기술을 지원합니다. Swagelok은 적절한 등급의 피팅, 밸브, 다른 부품을 공급하는 동시에 다양한 지원 엔지니어링 서비스를 제공함으로써 모든 규모의 충전소에 필요한 압축 천연가스(CNG) 충전 인프라 성능을 달성하도록 지원할 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고압 CNG 압축 천연가스를 압축하면...

  • 식음료

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 순도가 중요하다면 스웨즈락 제품을 믿어보십시오   귀사의 업무가 병입, 포장, 저온 살균, 소독, 스팀 또는 세정 중 어느 것이든 간에, 스웨즈락은 귀사의 운영, 위생, 안전 요구 사항을 일관적으로 충족하는 유체 시스템 솔루션을 제공합니다. 식품, 음료, 유제품 플랜트의 요구 사항을 충족하는 폭넓은 범위의 EPA-, 3-A 쎄니타리(Sanitary) 표준 및 ISO 규격 준수 제품을 찾아보십시오. 또한 누설 없는 작업을 유지해야 하는 압력을 관리하는 데 도움이 되...

  • 생명과학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 세계 정상급 의료 기기 및 의약품을 가능하게 만드는 제품 스웨즈락은 의료 기기, 제약, 바이오제약, 생명공학 업체들이 가장 위생적인 멸균 생산 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 운영을 촉진할 수 있는 유체 시스템 제품과 서비스를 지원합니다. 스웨즈락은 일체의 품질 저하 없이 손쉽게 설치, 분해 세정, 재조립할 수 있는 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급합니다. 당사 전문가들이 다음과 같이 인체 건강을 뒷받침하는 장비를 구축하고 의약품을 제조하는 데 필요한 압력을 관리할...

  • 금속 및 광업

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 유체 시스템에서 더 많은 가치를 창출하십시오 하나의 광산 시설에 15,000미터(50,000피트) 이상의 튜빙, 20,000개 이상의 유체 시스템 부품, 최대 8,000개의 기계적 연결부가 사용될 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에 적절한 제품과 재질을 선택하는 것은 당연히 쉽지 않은 일입니다. 계장 라인, 유압 동력 사용처, 화학물질 주입 장비, 일제살수 설비(deluge system), 연속 배출가스 모니터링, 샘플 프로브, 샘플 컨디셔닝 시스템, 기타 주요...

  • 오일 및 가스

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 발전하는 오일 및 가스 산업을 종합적으로 지원해드립니다 새로운 시추 기법. 더 멀리 떨어진 장소에 더 깊이 있는 유전. 부식성이 높은 환경 그리고 높은 온도 및 압력의 환경에서 운영해야 하는 시스템.불안정한 시장 현황.한층 더 공격적인 배출 절감 목표. 오일 및 가스 산업의 많은 부분이 변화하고 있지만 귀하가 어디에서 어떻게 활동하든 한 가지, 즉 업무 수행에 최적화된 믿을 만한 유체 시스템이 필요하다는 사실에는 변함이 없습니다. 안전과 신뢰성에 관해서...

  • 전력

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 전력의 연결, 공급, 제어, 맞춤 구성 전력을 생산, 저장, 변환 또는 공급하는 회사에는 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 유체 시스템이 필요합니다. 원자력, 수력, 화력, 석탄 및 천연가스 발전소에서 복합 열병합 발전 시설에 이르기까지, 스웨즈락은 압박 아래에서도 성능을 발휘하도록 제품, 서비스, 교육을 통해 전력 산업을 지원하고 있습니다. 이러한 압박은 다음과 같은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 안전 문제로도 이어질 수 있는 진동, 누설, 열충격, 부적절...

  • 펄프 및 제지

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 매일 새롭게 업무를 시작하십시오  배치 및 연속 가공, 유체 흐름, 열 및 질량 이동, 혼합, 분리, 유틸리티 등 펄프 및 제지 사업의 효율은 고성능 유체 시스템 부품에 따라 결정됩니다. 스웨즈락은 종이제품 제조업체들이 장비, 인력, 환경을 활용할 수 있는 솔루션, 교육, 서비스를 제공합니다. 스웨즈락 밸브 및 피팅의 신뢰성을 바탕으로, 펄프 및 제지공장은 배출을 줄이고, 환경 규제의 준수를 유지하며, 정부 리베이트를 획득할 수 있습니다. 스팀 시스템과 응축...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.