text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

필터:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 연결(Connect)

    회사 소개 >  연결 Connect with Swagelok Connect with Us 다음 찾기 도구를 사용하여 가까운 공인 판매 및 서비스 센터를 확인해보십시오. 판매 및 서비스 센터 찾기 도구 아래 연락처 양식을 사용하여 현지 공인 판매 및 서비스 센터의 팀원과 상담을 시작해보십시오. 문의하기 다음 SNS 채널에서 Swagelok을 팔로우하고 공지 사항과 자료를 받아보십시오. Swagelok 입사 지원 Swagelok 팀이 되어 보십시오 언론 문의 언론 문의는 Swagelok 연락처 양...

  • 증기 압력 곡선의 상평형도 활용하기

    증기 압력 곡선의 상평형도 활용하기 화학 실험실에서 주로 사용하는 상평형도는 샘플 분석을 다루는 기계 엔지니어와 플랜트 매니저에게도 굉장히 유용합니다. 일부 분석 시스템에서는 액체 샘플을 반드시 기화시켜 분석하기 전에 가스로 변환해야 합니다. 기화는 기본적으로 온도, 압력, 유량의 균형이 맞았을 때 발생하는 현상이며, 엔지니어는 증기 압력 곡선 –상평형도’를 활용해 고유한 재질 및 화학 조성의 변화를 유추할 수 있습니다. 스웨즈락 판매/서비스 센터로 문의하기 아래의 도표는 가상의 가스 혼합물(펜탄 내 헥산 20% 혼합)의 상평...

  • 수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준

    자세히 알아보기: 클린 에너지 기타 업계 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의...

  • 클린 에너지 표준: 호환 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 업계 인증 믿을 수 있는 제품 Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다.  고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공. 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품. 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 ...

  • 수소 신뢰성을 중심으로 설계된 클린 에너지 부품

    자세히 알아보기: 클린 에너지 인증 제품 수소가 클린 에너지   솔루션으로서 완벽한 잠재력을 달성할지 여부는 다양한 요소에 따라 결정되지만, 특히 중요한 한 가지는 생산부터 운송, 분배에 이르기까지 신뢰성 높은 밀폐입니다. 그 신뢰성은 다음 두 가지 문제의 해결 여부에 따라 결정됩니다. 크기. 수소는 자연에서 발견되는 가장 작은 분자 중 하나이며, 따라서 인프라 설계자에게 고유한 문제를 야기합니다. 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다. 더구나...

  • 튜브 피팅에는 어떤 종류가 있습니까?

    애플리케이션에 적합한 소구경(Small-Bore) 튜브 피팅을 선택하는 방법에 관한 가이드 소구경 유체 시스템의 신뢰성을 보장하려면 고품질 부품으로 설계 및 제조해야 하며, 그 중 가장 중요한 부품 중 하나가 바로 소구경 피팅 입니다. 주요 연결 지점에 사용되는 피팅은 공장의 안전과 작업 효율을 유지할 수 있도록 누설 방지 성능을 제공해야 합니다.   선택할 수 있는 피팅 종류는 여러 가지가 있으나, 기존 시스템에 대해 유지보수를 수행하거나 새 시스템을 구축할 때 어떤 선택이 최적인지 분명히 확인하기 어려울 수 있습니다. 교육...

  • 밸브 정비 및 유지보수 가이드

    유체 시스템 밸브 정비 및 유지보수의 모범 사례 밸브는 산업용 유체 시스템에서 가장 중요한 부품 중 하나로 최적의 유량 레벨을 제어하고 유지하는 역할을 합니다. 밸브의 작동 신뢰성은 운영 효율성, 수익성, 안전에 매우 중요하며, 이는 유체 시스템 운영업체에게 밸브 정비 및 수리와 관련한 계획이 필요함을 의미합니다. 밸브 기초 지식 알아보기 밸브 유지보수와 밸브 정비에 대해 어떤 내용을 알아야 합니까? 산업용 밸브 유지보수의 기초 사항 몇 가지를 살펴보겠습니다. 적절한 밸브 유지보수 실무는 어디에서 시작합니까? 올바른 설치가 적...

  • 수소, 샘플링, 부식 관련 인사이트

    2024년 검토: " Ask Swagelok" 의 데뷔 지난 해, 저희는 Swagelok 전문가들이 주요 질문에 응답하며 유체 시스템 구조와 관련된 전반적인 인사이트를 제공하는 "Ask Swagelok"이란 새로운 비디오 시리즈를 소개했습니다. 현재까지 다음과 같은 다양한 주제를 탐구하는 전문가와의 대화를 다섯 차례 발표했습니다. 액체 샘플링 Swagelok 유체 샘플링 전문가 Matt Dixon이 Outage 튜브의 역할, 실린더 내부의 열 팽창 속도에 따라 어떻게 적절한 증기 공간 압축 없이 실린더가 실제로 파열될 수 있...

  • 유체 시스템 누설 감지 및 검사

    유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용 유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 여러분은 플랜트의 안전과 수익성을 유지해야 할 책임이 있으므로, 아주 작은 누설도 문제가 될 수 있습니다. 따라서, 누설이 왜 어떻게 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 궁극적으로 플랜트 전체에 걸쳐 누설에 대응하고 줄이려면 어떤 전략을 개발해야 하는지 파악하는 것이 바람직합니다. 누설 감지 서비스 유체 시스템 누설의 세 가지 일반적인 원인 놀랍게도 대부분의 누설 원인은 불량 부품 때문이 아닙니다. 그보다 누설은...

  • 가스 샘플링 시스템과 방법에 대한 실용적 가이드

    가스 샘플링 방법에 대한 실용적 가이드 Matt Dixon , Swagelok 선임 수석 설계 엔지니어 화학물질 처리 비용을 최적화하고 고품질 제품 생산량을 유지하려면 대표성 있는 공정 유체를 정기적으로 포집하고 실험실에서 분석해야 합니다.  그랩 샘플링 (지점 샘플링, 현장 샘플링 또는 단순히 샘플링이라고도 부름)을 사용하면 공정 조건을 검증하고 생산 중인 제품이 내부 사양 또는 고객 기준 사양에 적합한지 확인할 수 있습니다. 또한, 그랩 샘플링을 통해 공정에 대한 실시간 인사이트를 확보하는 데 점점 더 널리 사용되고 있는 온...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.