-
차세대 반도체 프리커서와 그 과제
반도체 제조 공정에서 차세대 프리커서 가스의 복잡성 해결 저자: Frank Horvat, PhD, Swagelok 시니어 과학자 인공지능(AI)이 나날이 성장함에 따라, 새로운 수요로 인해 반도체 산업 에 중대한 변화가 초래되고 있습니다. 첨단 AI에는 더 높은 연산 밀도, 데이터 효율, 열 관리, 소비 전력 감소가 필요합니다. 이러한 추세로 인해, 이제 차세대 소자에서 최신 AI 슈퍼컴퓨터에 필요한 기하학적인 확장을 지원하려면 첨단 로직과 고집적 메모리가 요구됨에 따라 삼성, Micron, TSMC 등의 주요 업체로부터 글로...
-
두 대형 정유공장이 가솔린 혼합 문제를 해결한 방법
가솔린 혼합 비용 절감으로 수백만 달러 절약 완성품 가솔린 및 디젤 연료 정유공장의 경우, 최종 제품이 기대 사양을 충족함을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 다양한 성능 등급을 충족하도록 연료를 옥탄과 혼합하는 가솔린 혼합 공정은 사양 조정을 달성하고 정유공장 수익성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 정유공장이 각 성능 등급에 따라 처리율과 해당 가격대를 최적화할 수 있도록 하므로 가솔린 혼합 도중 적시의 정확한 공정 분석이 필수입니다. 하지만, 적시에 정확한 공정 분석을 실행하는 것이 쉽지만은 않으며, 발생하는 문제를 식...
-
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지(Gauge) 고장을 감지하고 대응하는 방법
게이지(Gauge)가 손상되었거나 고장날 것인지 어떻게 알 수 있을까요? 압력 게이지(Pressure gauge)는 크기는 작지만 모든 산업 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 압력 게이지를 통해 시스템 압력을 눈으로 확인하여, 모든 작업이 목표하는 범위 내에 있거나 시급한 문제가 발생하고 있지 않은지 확인할 수 있습니다. 게이지가 정확하게 작동하지 않는 경우, 주요 데이터를 받을 수 없기 때문에 시스템의 품질이 저하될 수 있고, 과도하거나 모자란 압력으로 인해 시스템이 영향을 받을 수 있습니다. 게이지 고장으로 인해 시스템 유체...
-
전력
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 전력의 연결, 공급, 제어, 맞춤 구성 전력을 생산, 저장, 변환 또는 공급하는 회사에는 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 유체 시스템이 필요합니다. 원자력, 수력, 화력, 석탄 및 천연가스 발전소에서 복합 열병합 발전 시설에 이르기까지, 스웨즈락은 압박 아래에서도 성능을 발휘하도록 제품, 서비스, 교육을 통해 전력 산업을 지원하고 있습니다. 이러한 압박은 다음과 같은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 안전 문제로도 이어질 수 있는 진동, 누설, 열충격, 부적절...
-
>친환경 수소의 생산 및 저장 지원
작은 분자가 커다란 효과로: Everfuel의 친환경 수소 생산 솔루션 개발 사례 수소는 에너지 산업에서 중요한 차세대 첨단 재료입니다. 수소는 풍부하고 추출하기 쉬우며, 연료로 사용할 때 CO 2 를 배출하지 않습니다. 기후 변화의 영향에 직면하고 있는 세계에서, 수소는 효율적인 청정 에너지원으로서 막대한 잠재력을 가지고 있습니다. 지금까지는, 수소의 폭넓은 도입에 다음과 같은 몇 가지 중대한 장애 요소가 있었습니다. 극도로 작은 수소 분자를 가압 상태로 격리하는 데 몇 가지 문제가 있었습니다. 수소를 가공하는 데 주로 ...
-
다운스트림 오일, 가스, 케미컬 산업용 정유 솔루션
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: 다운스트림 오일, 가스, 케미컬 석유화학 및 암모니아 오일, 가스, 케미컬 정유 서비스 분야의 신뢰할 수 있는 리소스 Swagelok은 다운스트림 정유 작업에서 고객이 직면하는 고유한 과제를 이해하고 있습니다. Swagelok의 미션은 고객이 계장, 공정 제어, 샘플링 시스템을 최적화하도록 지원합니다. Swagelok은 1947년 이래로 오일 및 가스 업계를 선도하는 업체들이 가동 중단을 최소화하고, 생산 효율을 극대화하며, 엄격한 누출 표준을 충족하도록...
-
수소 신뢰성을 중심으로 설계된 클린 에너지 부품
자세히 알아보기: 클린 에너지 인증 제품 수소가 클린 에너지 솔루션으로서 완벽한 잠재력을 달성할지 여부는 다양한 요소에 따라 결정되지만, 특히 중요한 한 가지는 생산부터 운송, 분배에 이르기까지 신뢰성 높은 밀폐입니다. 그 신뢰성은 다음 두 가지 문제의 해결 여부에 따라 결정됩니다. 크기. 수소는 자연에서 발견되는 가장 작은 분자 중 하나이며, 따라서 인프라 설계자에게 고유한 문제를 야기합니다. 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다. 더구나...
-
생명과학
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 세계 정상급 의료 기기 및 의약품을 가능하게 만드는 제품 스웨즈락은 의료 기기, 제약, 바이오제약, 생명공학 업체들이 가장 위생적인 멸균 생산 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 운영을 촉진할 수 있는 유체 시스템 제품과 서비스를 지원합니다. 스웨즈락은 일체의 품질 저하 없이 손쉽게 설치, 분해 세정, 재조립할 수 있는 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급합니다. 당사 전문가들이 다음과 같이 인체 건강을 뒷받침하는 장비를 구축하고 의약품을 제조하는 데 필요한 압력을 관리할...
-
오일, 가스, 케미컬
자세히 알아보기: 업스트림(Upstream) 미드스트림(Midstream) 다운스트림(Downstream) 모든 부문에서 신뢰성 높은 오일 및 가스 산업 솔루션 제공 오일 및 가스 산업은 글로벌 경제에 동력을 제공하며, 그 과정에서 지구에서 가장 까다로운 조건 일부에 직면하게 됩니다. 해양 시추에서 LNG 운송과 복잡한 정유 공정 관리에 이르기까지, 에너지 여정의 모든 단계에는 정밀도, 신뢰성, 안전이 필수입니다. Swagelok은 어떤 문제가 발생해도 매끄럽게 운영을 유지할 수 있는 오일 및 가스 제품...
-
업스트림 오일 및 가스 솔루션
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기 자세히 알아보기: FPSO 선박 해양 시추 해저 조업 검증된 전문 기술과 신뢰할 수 있는 국제적 지원으로 뒷받침되는 신뢰성 높은 운영 보장 원유와 천연가스의 탐사 및 시추에서 생산에 이르는 업스트림 부문의 까다로운 요구를 충족하는 고품질 Swagelok 유체 시스템 부품 및 엔지니어링 어셈블리로 가동 중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화해 보십시오. 해양 플랫폼, FPSO 또는 해저 제어 시스템을 설계하거나 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 고객 사...