-
スカニア社がCNGバスおよび燃料補給ステーション技術の最前線に立っている理由
スカニア社がCNGバスおよび燃料補給ステーション技術の最前線に立っている理由 スペイン・マドリードの街は、より静かでクリーンになっています。これは、大手自動車メーカーのスカニア社が、 圧縮天然ガス(CNG)を燃料とする市バス を、スペイン最大の交通公社EMTマドリードに提供していることが一因として挙げられます。 「当社の車両は、同等のディーゼル車両とまったく同じトルクとパワーを備えている上、運転方法も変わりません」と、スカニア・イベリカ社の市バス担当ビジネス・マネジャーを務めるペドロ・コテラ氏は語ります。「その上、排出ガスの削減という明確なメリットに加えて、騒音が半減しているため、国内の...
-
半導体ALDプロセスを最適化するには
適切なバルブを使用してALDプロセスの精度および一貫性を向上させるには スループットの最大化という課題に加えて、最新のマイクロチップ製造に必要なプロセスが複雑化および精密化の一途をたどっている昨今、 半導体 メーカーはますます厳格なプロセス制御を追求するようになっています。原子層蒸着(ALD)などの製造プロセスにおいて、プロセス性能の変動幅をより小さくすることは、製造デバイスの歩留まりを最適化する上で欠かせません。 この成膜材料供給システムの精度は、生産性の高いALDプロセスにおいて重要な要素です。そして、優れた設計のバルブ制御システムであれば、それをサポートすることが可能です。今回は、...
-
ホースのエンド・コネクションのタイプおよび用途
適切なホースのエンド・コネクションを選定するには Doug Nordstrom、シニア製品マネジャー 産業用ホースは、世界各地の施設において重要な役割を担っているにも関わらず、有益なベスト・プラクティスに関してメーカーによるガイダンスがほとんど提供されていないというのが実情です。 ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスについては、ユーザーや取り付け担当者任せというのが当たり前になっています。 選定を誤った場合、ホースは最適なパフォーマンスを発揮することなく、早々に機能しなくなるおそれがあります。その結果、コスト増につながり、施設において安全上のリスクが生じかねません。 ホースのエンド...
-
メカニカル・グリップ構造の継手を使用して、オイル/ガス施設を最適化する
Swagelok ® FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手:その 違いおよび利点を理解する Doug Nordstrom 長年にわたって、さまざまなオイル/ガス・アプリケーションでは、コーン&スレッド継手を選定すれば間違いないとされてきました。中圧アプリケーションでは、特殊な耐振グランドを使用し、知識が豊富なベテラン技術者が取り付ければ、コーン&スレッド継手は信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 とはいうものの、一般的にコーン&スレッド継手を使用しているアプリケーションでは、高いリスクが伴います。 漏れや不具合が生じると、想定外のメンテナンス、支出の増加、そしてさまざまな環境衛生や...
-
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法 Danny Van Den Burg、リージョナル・エリア・マネージャー、フィールド・エンジニアリング(EMEA) 大半の産業用流体システムにおいて、グラブ・サンプリングは非常に重要な役割を担っています。そして、サンプリング・プロセスに関するベスト・プラクティスを構築することで、安全な環境で良好な結果を得ることができます。 プロセス流体の状態を正しく表す良好なサンプルを採取することで、プロセスの状態やオンライン分析器の検証を行うことができ、最終製品が必要な品質仕様を満たしているという確証が得られるため、顧客のニーズに応える一助になります...
-
一般産業用ホースの基礎知識
一般産業用ホースの基礎知識 一般産業用ホースについて詳しくご存じでしょうか? アプリケーションのニーズに適したホースの選定方法を知ることで、安全かつ効率的なシステムのオペレーションを実現することができます。適切にホースを選定するには、材質、コア、エンド・コネクションといったホースのさまざまな特性を見分ける必要があります。 ホースの選定に関して質問がありますか?スウェージロック・リファレンス・センターに掲載しているコラム記事の中から、ホースやその特性、アプリケーションなどに関する記事を以下にまとめました。 一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項 一般産業用ホー...
-
ALDプロセスにおける3つの課題とその解決方法
ALD/ALE半導体加工処理における課題を解決するには 高い精度が求められる 半導体ファブ の世界では、重要な流体システム部品の品質が鍵を握っていると言っても過言ではありません。例えば、原子層蒸着(ALD)や原子層エッチング(ALE)といったプロセスでは、使用するシステム部品に極めて高いクレンリネス(清浄度)が求められるものの、プロセス・ノードの微細化が進むにつれて、その維持が困難になりつつあります。また、製造プロセスの流体システムで用いられているガスの多くは危険有害性があるため、漏れのないシール性能も重要です。 このような状況から、半導体業界で使用されている流体システム部品(バルブ、...
-
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法 一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際、最優先に考えるべきものは安全性です。 圧力計や測定機器を交換する技術者にとっては、たった1本のラインの圧力や流量でもおろそかにはできません。 それを知っているリスク・マネージャーなら、流体システム・ラインのタイプにかかわらず、メンテナンス前にラインを遮断することの大切さを口うるさく言うはずです。 計装ラインの圧力を抜く場合、2個のブロック・バルブで遮断する設計が現在の業界基準となっています。 ダブル・ブロック・バルブの構成にすることで、圧力も流量もゼロというメンテナンスに適した安全な状態を...
-
安全性に優れた一般産業用流体システムを構築するための7つのヒント
安全性に優れた一般産業用流体システムを構築するための7つのヒント Ken Backus、フィールド・エンジニア、北米担当 安全上のリスクは、産業プラントや製油所の至るところに潜んでいます。こうしたリスクを軽減することが、プラント・マネージャーの主な責務と言えます。また、安全性を確保するだけでなく、施設のアップタイム(稼働時間)を維持して安定した収益を上げるという点からも、リスク軽減策を講じることが重要です。 ここで鍵を握るのが、プラントの一般産業用流体システムです。 高圧・高温の液体やガスを中継するシステムに不具合があれば、健康上・安全上・環境上の懸念が高まるのは言うまでもありません。 ...
-
サンプリング・システムにおける気化の制御方法
サンプリング・システムにおける気化の制御方法 2019年3月12日 | Jon Kestner サンプルを気化させることは簡単ではなく、また、常に気化が可能とは限りません。 しかし、サンプリング・システムの分析器がガス用で、サンプルが液体だった場合は、液体をガスに変換するしかありません。 このプロセスは、「気化」または「瞬間気化」と呼ばれています。 このプロセスの目的は、すべての液体サンプルを、成分組成を変化させずに、一瞬にしてガスに変換することです。 気化のプロセスに進む前に、まず「蒸発」と「気化」の違いをきちんと理解することが重要です。 蒸発は温度上昇によって徐々に生じ、気化は圧力...