text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 一般産業用ホースの基礎知識

    一般産業用ホースの基礎知識 一般産業用ホースについて詳しくご存じでしょうか? アプリケーションのニーズに適したホースの選定方法を知ることで、安全かつ効率的なシステムのオペレーションを実現することができます。適切にホースを選定するには、材質、コア、エンド・コネクションといったホースのさまざまな特性を見分ける必要があります。 ホースの選定に関して質問がありますか?スウェージロック・リファレンス・センターに掲載しているコラム記事の中から、ホースやその特性、アプリケーションなどに関する記事を以下にまとめました。 一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項 一般産業用ホー...

  • ALDプロセスにおける3つの課題とその解決方法

    ALD/ALE半導体加工処理における課題を解決するには 高い精度が求められる  半導体ファブ  の世界では、重要な流体システム部品の品質が鍵を握っていると言っても過言ではありません。例えば、原子層蒸着(ALD)や原子層エッチング(ALE)といったプロセスでは、使用するシステム部品に極めて高いクレンリネス(清浄度)が求められるものの、プロセス・ノードの微細化が進むにつれて、その維持が困難になりつつあります。また、製造プロセスの流体システムで用いられているガスの多くは危険有害性があるため、漏れのないシール性能も重要です。 このような状況から、半導体業界で使用されている流体システム部品(バルブ、...

  • 一般産業用流体システムの安全性チェックリスト

    一般産業用流体システムの安全性チェックリスト Mike Frost、リージョナル・エリア・マネジャー、フィールド・エンジニアリング(アジア太平洋地域担当) 一般産業用流体システムは、さまざまな業界で、高圧・高温の液体とガスをプラント全体に移送しています。高品質な最終製品を提供するのはもちろん、プラント作業者の安全を守るという意味でも、流体システム性能の最適化は欠かせません。 例えば、オイル/ガス施設では、掘削装置を遠隔地や海洋に建設することが多いため、その安全性は流体システムを適切に稼働できるかにかかっています。このようなシステムは大型で複雑になることも珍しくなく、潜在的な危険エリアも多...

  • 海洋プラットフォームの流体システムを監査する3つの理由

    海洋プラットフォームの流体システムを監査する3つの理由 Mark Garvey、フィールド・エンジニア、スウェージロック・スコットランド 「これがうちの掘削リグの現状だって? ありえない! 」 もしあなたが海洋石油/ガス ・プラットフォームの事業者だとしたら、こんな言葉を自分が発するなんて思いもよらないのではないでしょうか。 しかし私は、スウェージロック・スコットランドのフィールド・エンジニアとして働く中で、海洋石油/ガス事業の経営陣がこうした言葉を口にするのを何度も耳にしてきました。この言葉が発せられるのは決まって、海洋プラットフォームの小口径配管システムの監査結果を示した直後です。...

  • 流体システムの漏れを防止するには

    チューブの前処理の質がシステムの性能を左右する どの精製所においても、非常に重要な接続部には、高品質なチューブと継手が採用されています。最適な接続部を実現するためには、材質、チューブ外径サイズ、肉厚、材料の特性、施設の仕様など、さまざまな要素を考慮することが求められます。 しかし、流体システムの正常なオペレーションにおいてこうした要素と同じくらい重要になるのは、接続作業において正確な手順を徹底することでしょう。不適切な取り付け作業は、チューブや継手に不具合が生じる最大要因のひとつです。また、安全で漏れがなく耐久性に優れた接続部を実現し、信頼性の高い流体システムを構築するには、継手を取り付...

  • 一般産業用流体システム・コンポーネントの寿命を最長化する

    一般産業用流体システム・コンポーネントの寿命を最長化する Cory Cottrill プラント内の流体システム・コンポーネントを1つ交換するのに必要なコストが、コンポーネント自体の価格を上回ることもあります。 1回の交換につき、調達、取り付け、メンテナンスなどにかかる内部コストのほか、ダウンタイム(停止時間)による生産性損失も発生することになります。 安全を最優先に考えるのは当然のことながら、コストを抑えつつコンポーネントの寿命を最長化することは非常に重要です。 今回は、スウェージロックのフィールド・エンジニアが長年積み重ねてきた経験に基づき、流体システム・コンポーネントの寿命の最長化、...

  • チューブ継手の取り付け方法

    チューブ継手の取り付け方法:押さえておくべきポイント 信頼性の高い産業用流体システムは、プラントの安全性、効率性、収益性に欠かせません。そして信頼性の高いオペレーションが実現するか否かは、さまざまな要因に左右されます。最も重要なのは、システムを最初に組み立てる際、そして耐用年数にわたってメンテナンスを行う際に、チューブをチューブ継手に適切に取り付けることです。 何が問題なのでしょうか。スウェージロックのエンジニアリング・チームがこれまでにお客さまの現場でサポートを行ってきた経験から、産業用流体システムにおける漏れの主要原因は、不適切な取り付け、そして誤ったチューブの選定や準備の2つであるこ...

  • 中国のGUOFUHEE社が安全な水素ステーションなどを構築できた理由とは

    中国のGUOFUHEE社がスウェージロックのサポートによって安全な水素ステーションなどを構築できた理由とは 水素輸送は、中国が掲げるカーボン・ニュートラルの目標を達成する上で、重要な役割を担うことになると考えられています。中国政府は、新興産業および未来の産業の戦略的発展の方向性として、水素関連の技術が重要であると表明してきました。 水素産業が持つ潜在能力を引き出そうと、ますます広範な輸送産業が革新と進歩を続けています。江蘇国富水素技術設備有限公司(GUOFUHEE社)は、その主要プレーヤーです。同社は、水素ステーション装置、車載用水素供給システム、液体水素の貯蔵/移送装置、液体水素タンクな...

  • 圧力レギュレーターでよくある問題のトラブルシューティング方法

    圧力レギュレーターでよくある問題のトラブルシューティング方法 産業用流体システムのプロセスは、流体の温度、流量、圧力の設定に左右されるため、これらが正確でなければ、意図した通りに稼働させることはできません。 圧力レギュレーター (または減圧弁)をはじめとする多くの主要機器が、必要なプロセスの状態を維持する鍵を握っています。 では、圧力レギュレーターが機能しない、または正常に作動しない場合はどうなるのでしょうか。 圧力レギュレーターは、システムのパラメーターの変化に応じて、システム圧力を制御します。二次側の圧力は低下または上昇することがありますが、いずれの場合も、プロセスの品質や安全性を損...

  • アプリケーションを最適化し、半導体ファブの収益性を高める

    収益性の高いファブ・オペレーションを実現するための流体システムにおける3つの重点分野 世界の  半導体  市場は、飛躍的な成長を続けています。米国半導体工業会(SIA)は、世界の半導体産業の2022年度総売上高が過去最高額となる5735億ドルに達し、2021年の総売上高5559億ドルの3.2%増になったと  発表  しました。 需要を満たすには、新しい半導体ファブの建設、ならびに既存ファブの最適化が欠かせません。2022年下期には、米国だけで46件もの半導体ファブの新規プロジェクトが  発表  されました。しかし、このデータはあくまで氷山の一角にすぎず、今後数年間で需要が急増するものと見込...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。