text.skipToContent text.skipToNavigation
Fast-Loop-Modul

Fast-Loop-Module von Swagelok®

Die Fast-Loop-Module von Swagelok sind auf lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt. Das sorgt für minimale Druckverluste und eine entsprechend schnelle Ansprechzeit. Um eine versehentliche Betätigung oder falsche Betriebsabläufe zu vermeiden sind die Fast-Loop-Module für Probenahmesysteme mit einem Handrad mit Verriegelungsmechanismus versehen.

Kontakt zu einem Experten aufnehmen

Das Fast-Loop-Modul (FLM) von Swagelok ist auf hohe Durchflüsse und lange Transportwege von der Anschlussstelle zum Analysegerät ausgelegt, um Verzögerungen zu minimieren. Das FLM befindet sich am Schutzgehäuse des Analysegeräts und ist mit einem Bypass ausgestattet, wodurch es das Probeentnahmesystem isolieren und ein Spülgas zur Reinigung des Systems einführen kann. Anschließend extrahiert es die Probe durch einen Filter, während die hohe Durchflussrate des Bypass genutzt wird, um das Filterelement sauber zu halten.

Das Fast-Loop-Module von Swagelok wurde so konstruiert, dass alle Komponenten leicht und ohne Einschränkungen im System erreichbar sind. Zur Reduzierung potentieller Leckagepunkte wurden Schweißbauteile sowie Verschraubungen ohne axiales Spiel an geraden Rohrverläufen eingesetzt.

Das FLM von Swagelok ist mit zwei Kugelhähnen ausgestattet, die den Durchfluss auf einen Bypass umschalten, um das Probeentnahmesystem und das Analysegerät während der Wartung zu isolieren. Diese Bypass-Ventile behalten den Durchfluss durch die gesamte Schleife bei, damit die Probe an der Bypass-Stelle frisch bleibt. Die innovativen ineinandergreifenden Griffe lassen die gleichzeitige Betätigung der beiden Kugelhähne zu und ermöglichen Packungsnachstellungen an den Hahnkörpern. Je nach Konfiguration sind die Entleerungs- und Spülventile an die Bypass-Ventile gekoppelt. So wird verhindert, dass sich die Ablass- oder Spülleitungen öffnen, während sich das System im Modus der Probeentnahme befindet. Um einer versehentlichen Betätigung vorzubeugen, können alle Griffe arretiert werden.

Fast-Loop-Probenahmesystem

Bei Probentransportleitungen handelt es sich in der Regel um Rohre mit einer Länge von über 30 Metern (100 Fuß). Um sicherzustellen, dass frische Proben zum Analysegerät gelangen, müssen in diesen Rohren daher hohe Spülvolumina erzielt werden. Der Durchfluss vom Probenanschluss zum Analysegerät sollte idealerweise eine Minute oder weniger betragen. Je nach Rohrdurchmesser der Transportleitungen sowie der tatsächlichen Transportdistanz könnte die Durchflussrate bis zu 2.548 std L/h (90 std ft3/h) betragen.

Minimierung von Probenverschwendung

Ein speziell für Fast-Loop-Systeme konstruierter Bypass-Filter ermöglicht hohe Durchflussraten des FLM. Der Filter lenkt einen Großteil des Probenstroms um, und führt ihn durch eine sekundäre Transportleitung zurück in die Prozessleitung. Um hohe Durchflussraten durch diese Bypass-Schleife zu erzielen, muss der Druck an der Rückfuhrstelle niedriger sein als an der Extraktionsstelle. Einige FLM-Konfigurationen von Swagelok verfügen über eine Proben-Rückführleitung vom Analysegerät. Mit dieser Ausführung muss der Probenstrom nicht dauerhaft zum Abfackeln oder zur Entsorgung gesendet werden.

Eliminierung von Druckstößen

Das Schließen eines Ventils in einer Flüssigkeitsleitung mit hohem Durchfluss löst extreme Druckstöße aus, die die Systemkomponenten beschädigen können. Indem das FLM von Swagelok eine vollständige Absperrung verhindert, wird das Druckstoßrisiko eliminiert. Die Bypass-Ventile lösen gleichzeitig aus. Auf diese Weise wird verhindert, dass nur eines der Ventile betätigt wird. Die 3-Wege-Ventilkonstruktion ermöglicht, dass die Durchflussrate allmählich vom Probenmodus in den Bypass-Modus umgeschaltet und nicht während der Betätigung vorübergehend ganz abgesperrt wird.

Alle Videos zu Probenahme anzeigen

Fast-Loop-Modul—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.